Erweitern Sie Ihr Netzwerk in die Vertikale: Wandmontierte Glasfasergehäuse
Immer mehr Menschen—und ihre Geräte—verspüren das Bedürfnis nach Geschwindigkeit, da digitale Verbindung und Zusammenarbeit rund um die Uhr alltäglich werden. Um Schritt zu halten, werden heute mehr Glasfasern verlegt als je zuvor.
So erfordern beispielsweise gängige Anwendungen wie das Streamen von Videoinhalten und hochauflösende Videoanrufe sowie neue Technologien wie Virtual Reality und künstliche Intelligenz mehr Bandbreite. Zur Unterstützung dieser Innovationen werden mehr Glasfasern verwendet, um die Kanaldistanz zu erweitern und einen ausreichenden Durchsatz zu erzielen.
Um mit diesen Anwendungen verbunden zu bleiben, nehmen Verbraucher immer mehr Geräte mit (Smartphones, Smartwatches, Tablets, intelligente Ohrhörer usw.), egal ob sie zur Arbeit, zur Schule, ins Geschäft oder zur Arztpraxis gehen.’’ Alle diese Geräte benötigen mehr Glasfaser, um höhere Geschwindigkeiten und höhere Bandbreiten zu unterstützen.
Schließlich bringen Netzbetreiber und Dienstanbieter Glasfaser näher an Verbraucher und Geräte, um einen besseren Service und eine bessere Leistung zu bieten. Auch dies erfordert mehr Glasfaserausbau.
Einsatz von Glasfaser an neuen Orten
Da Glasfaser immer stärker in Netzwerke integriert wird, wird sie häufig in Umgebungen eingesetzt, die’nicht für die Unterstützung dieser Geräte oder Infrastruktur ausgelegt sind. In einem bestehenden Gebäude ist nicht immer ausreichend Platz vorhanden, um einen weiteren Telekommunikationsraum oder sogar ein weiteres Bodenmontage-Rack hinzuzufügen.’
Doch all diese Glasfaserverbindungen (Kabel, Patchpanels, Gehäuse usw.) müssen irgendwohin,—ohne dass die Leistung durch beengte Verhältnisse beeinträchtigt wird.
In vielen Fällen bedeutet dies:
- Nutzung der verbleibenden Räume in Telekommunikationsräumen, die oft klein und eng sind
- Umwandlung verschiedener Arten von Räumen in nutzbaren Telekommunikationsraum (z. B. Versorgungsräume, Schränke, Hauswirtschaftsräume, Räume unter einer Treppe usw.)
- Suche nach neuen Wegen zur Optimierung der Quadratmeterzahl in gemischt genutzten Räumen (z. B. teils Telekommunikationsraum, teils Lager)
Die Notwendigkeit, mehr Glasfaserverbindungen platzsparend hinzuzufügen, veranlasst Unternehmen dazu, eine vertikale Erweiterung mit wandmontierten Glasfasergehäusen in Betracht zu ziehen.
Sie ermöglichen es Ihnen, mit Ihrer Netzwerkinfrastruktur nach oben zu wachsen, statt nach außen , indem Sie den vorhandenen Platz an den Wänden maximieren und den verfügbaren Platz ausnutzen, —ohne dass eine Erweiterung erforderlich ist. Dies kann auch die Kosten senken, indem mehr Kapazität zu geringeren Kosten pro Quadratmeter bereitgestellt wird.
3 Tipps für die intelligente Auswahl Ihres wandmontierten Glasfasergehäuses
Wenn Sie planen, wie Sie Gehäuse vom Boden an die Wand bringen können, sollten Sie einige Dinge berücksichtigen. Mit dem von Ihnen gewählten wandmontierten Glasfasergehäuse sollten Sie folgendes erreichen können.
1. Machen Sie die Installation komfortabler
Da der Platz immer knapper wird, benötigen Installateure und Techniker Optionen, mit deren Hilfe sie intelligenter arbeiten und ihre Aufgaben komfortabel und effizient erledigen können.
Beispielsweise verfügt das Fiber Express’(FX) ECX-Glasfasergehäusesystem zur Wandmontage von Belden über ausschwenkbare, vollständig abnehmbare Baugruppen. Solange die eingehenden Kabel genügend Durchhang haben, können Techniker die Baugruppen zum Spleißen von der Wand an einen Arbeitsplatz bringen. Einige Mitarbeiter möchten beispielsweise einen kleinen Tisch direkt unter dem an der Wand montierten Glasfasergehäuse positionieren, wo er als Platz dient, an dem die Techniker bequem sitzen und sich auf die Arbeit konzentrieren können.
Wenn dies keine Option ist oder die Arbeiter die Baugruppe nicht zu einer Arbeitsstation bringen möchten, können sie einfach eine Kassette vorne einschieben und das Spleißen abschließen.’’
2. Reduzieren Sie den Personalbedarf
Zeit ist Geld. Suchen Sie nach einem Patchpanel, das von einer Person ohne außergewöhnliche Anstrengung installiert werden kann.
Und da die Installation möglicherweise in einem etwas “improvisierten” Raum erfolgt, ist die Wand möglicherweise nicht immer glatt oder eben. Geprägte, eingelassene Befestigungslöcher ermöglichen die Montage auch an unebenen Wänden durch nur eine Person.
3. Sorgen Sie für das erforderliche Maß an Sicherheit
Achten Sie auf Gehäusetüren, die verriegelt werden können, um die Leitung und die Patch-Seiten zu schützen, für eine klare Trennung und um eine sichere, einfach zu verwaltende Glasfaserumgebung zu gewährleisten.
Optionale Schlosssätze an beiden Türen der FX ECX-Wandhalterung vereinfachen die heutige’Installation und die zukünftige’Wartung und Bedienung.
Lernen Sie das neue FX ECX-Glasfasergehäuse zur Wandmontage von Belden kennen’
Als Erweiterung der ECX-Produktfamilie beherbergen die FX ECX-Glasfasergehäuse zur Wandmontage von Belden’ Glasfaserverbindungen an der Wand in kleinen, engen und einzigartigen Räumen, sodass Installateure den Platz an der Wand für die Unterbringung von Glasfaserverbindungen nutzen können.
Das robuste, an der Wand montierte Glasfaser-Patchpanel aus Metall kann zwei, vier oder sechs ECX-Glasfasermodule aufnehmen. Es bietet bis zu 192 Glasfaseranschlüsse auf kompakter Wandfläche und bringt Glasfaser näher an Benutzer und Geräte, ohne wertvollen Stellplatz zu beanspruchen.