Flammbeständige Kabel der Güte B1: lebenswichtig für Gebäude und Bewohner
HINWEIS: Der Inhalt dieses Blogs ist spezifisch für die Region Asien-Pazifik.
Mit der wachsenden Weltbevölkerung nimmt auch die Verstädterung weiter zu. Damit steigt auch die Zahl stark frequentierter Einrichtungen wie Hochhäuser, Einkaufszentren, Schulen, U-Bahnhöfe, Flughäfen, Sportzentren, Messegelände und Krankenhäuser. Zusammen können diese Faktoren das Brandrisiko erhöhen.
In den letzten Jahren hat es in China immer wieder Brände gegeben, von denen sich einige in dicht besiedelten Gebieten oder Einrichtungen ereigneten und erhebliche Verluste und Sachschäden verursachten. Durch die Untersuchung der Ursachen dieser Ereignisse lernen Branchenexperten, wie ähnliche Vorfälle in Zukunft vermieden werden können.
Die Rolle von flammbeständigen Kabeln der Güteklasse B1 im Brandschutz
Die Verwendung brennbarer Materialien in Hochhäusern erfordert die flammbeständigen Eigenschaften von Kabeln der Klasse B1.
Diese feuerbeständigen Kabel sind für den Einsatz in Umgebungen konzipiert, in denen Brandschutz eine wichtige Rolle spielt.
Der chinesische Standard GB 31247-2014, Klassifizierung der Brennleistung von Kupfer- und Glasfaserkabeln, gibt die Leistung eines Kabels an’ S:
- Brennwert
- Geschwindigkeit der Wärmefreisetzung (FIGRA)
- Flammenausbreitung
- Maximale Wärmefreisetzungsrate
- Maximale Rauchentwicklung
- Rauchdichte
- Gesamte Wärmefreisetzung
- Gesamtrate der Wärmefreisetzung
- Gesamte Rauchentwicklung
- Vertikale Flammenausbreitung
Die Kabel werden nach ihrem Brandverhalten in vier Klassen eingeteilt:
- Klasse A: Nichtbrennbares Kupfer- oder Glasfaserkabel, das einem metallummantelten Kupfer- oder Glasfaserkabel entspricht.
- Klasse B1: Flammwidriges Kupfer- oder Glasfaserkabel der Klasse 1, das einem halogenfreien Kupfer- oder Glasfaserkabel mit geringer Rauchentwicklung entspricht.
- Klasse B2: Flammhemmendes Kupfer- oder Glasfaserkabel der Klasse 2, entspricht einem rauch- und halogenarmen Kupfer- oder Glasfaserkabel
- Klasse B3: Gewöhnliches Kupfer- oder Glasfaserkabel
Zusätzlich bewertet GB 31247-2014 drei weitere Eigenschaften auf der Grundlage der Endprodukte, die von den Isolierungen während des Brandversuchs erzeugt werden:
- Brennendes Abtropfen/Partikel (d)
- Rauchtoxizität (t)
- Korrosivität (a)
Nach der Bewertung der vier oben genannten Flammwidrigkeitsklassen wird die zusätzliche Leistungsklassifizierung für das Kabel festgelegt.
Wenn es um Leistung geht, sticht die Note B1 hervor
Es gibt viele Flammschutzklassen, jedoch sticht B1 hervor. Der Grund ist folgender: Es’ Es ist äußerst schwierig, dass Kabel der Klasse B1 bei offenem Feuer oder hohen Temperaturen Feuer fangen oder brennen. Ihre Dämmstoffe sind schwerer zu verkohlen und setzen während und nach der Verbrennung weniger Schadstoffe frei.
Außerdem erlöschen die Verbrennung und die Mikrozündung eines Kabels der Klasse B1 schnell, nachdem der Brandherd entfernt oder gelöscht wurde. Daher könnten Kabel der Klasse B1 in Bezug auf die Feuerbeständigkeit als feuerfeste Materialien direkt neben Stahlbewehrungen und Zement eingestuft werden.
Im Hinblick auf das Verhalten von Kabeln im Brandfall ist die Klasse B1 auch umfassender als die universelle Flammwidrigkeit. Es berücksichtigt nicht nur das Kabel’ s Fähigkeit, eine Verbrennung zu verhindern und zu verzögern, aber auch die raucharmen und halogenfreien Eigenschaften der Isoliermaterialien.
Bei Kabeln der Klasse B1 werden zusätzlich die Wärmestrahlung nach dem Verbrennen, die Entzündbarkeit und die Emission von Schadstoffen sowie die Bewertung der Auswirkungen toxischer Stoffe auf den Menschen berücksichtigt.
Definitionen für Kabelanwendungen der Klasse B1
In modernen, dicht besiedelten Anlagen werden immer mehr hochleistungsfähige, flammwidrige Kabel der Klasse B1 eingesetzt, da die Anforderungen an solche Projekte immer detaillierter und standardisierter werden.
Gemäß dem vom Ministerium für Wohnungsbau und Stadt-Land-Entwicklung der Volksrepublik China herausgegebenen Standard für die elektrische Konstruktion ziviler Gebäude (GB 51348-2019) gibt es klare Definitionen für Kabelanwendungen der Klasse B1. ’
Stromkabel in zivilen Gebäuden
In öffentlichen Gebäuden mit einer Höhe von mehr als 100 m sollten Drähte und Kabel mit folgender Abbrandfestigkeit eingesetzt werden:
- Klasse B1 oder höher
- Rauchtoxizität von t0
- Verbrennungströpfchen/-partikel von d0
Freiliegende Drähte und Kabel im Schutzraum bzw. Boden müssen mindestens die folgende Brandschutzklasse aufweisen:
- Klasse B1
- Rauchtoxizität von t0
- Kabel der Klasse A
Für Gebäude der Stufe 1 mit hoher kommerzieller Nutzung, wie z. B. Finanzgebäude, Gebäude der Elektrizitätsversorgung auf Provinzebene, Gebäude der Rundfunk- und Fernsehanstalten auf Provinz- (Stadt-) Ebene, Telekommunikationsgebäude und Gebäude mit hohem Verkehrsaufkommen, sollten Drähte und Kabel mit folgendem Brandschutz ausgewählt werden:
- Klasse B1
- Rauchtoxizität von t1
- Verbrennungströpfchen/-partikel von d1
Kommunikationskabel und Lichtwellenleiter in strukturierten Verkabelungssystemen für zivile Gebäude
Für vertikale Anwendungen in öffentlichen Gebäuden mit einer der folgenden Eigenschaften sollten Kommunikationskabel oder Lichtwellenleiter mit einer höheren Güteklasse als B1 verwendet werden:
- Höhe von 100 m oder mehr
- Höhe von weniger als 100 m, aber gleich oder mehr als 50 m
- Baufläche größer als 100.000 m²
- Rechenzentrum der Stufe B oder höher
Für wichtige öffentliche Gebäude sollten Kommunikationskabel oder Glasfasern mit höheren Klassen als B1 in horizontalen Anwendungen verwendet werden.
Kabel für automatische Brandmeldeanlagen
Für Alarmbuskabel sind Drähte und Kabel der Klasse B1 zu wählen, um automatische Brandmeldesysteme in Fluchtwegen für dicht besiedelte Gebiete zu unterstützen.
Pioniere der Kabelentwicklung der Klasse B1
Die Klasse B1 berücksichtigt die Sicherheit von Personen und Gütern. Sie hat sich zu einem neuen Trend in der Baubranche entwickelt und wird von Fachleuten hoch geschätzt.
Belden ist stolz darauf, Pionierarbeit bei der Entwicklung von Kabeln der Klasse B1 geleistet zu haben und bietet flammwidrige Steuer- und Leistungskabel der Klasse B1 sowie flammwidrige feuerbeständige Kabel der Klasse B1 an.
Belden hat als erster Hersteller flammwidrige Netzwerkkabel der Kategorien 6 und 6A der Klasse B1 entwickelt, die hervorragende Datenübertragungseigenschaften mit extrem hoher Flammwidrigkeit und Umweltfreundlichkeit kombinieren.