11 Arten von Netzwerken erklärt:
VPN, LAN und mehr
Netzwerke sind das Fundament der heutigen Geschäftswelt und werden für verschiedene Zwecke genutzt, vom Zugriff auf das Internet über das Drucken von Dokumenten bis hin zum Herunterladen von Anhängen aus E-Mails. Sie können sich auf wenige Geräte in einem Raum bis zu Millionen von Geräten beziehen, die über den gesamten Erdball verteilt sind, und je nach Zweck und/oder Größe definiert werden.
Wir haben diesen praktischen Leitfaden zusammengestellt, um die heute verwendeten Typen von Netzwerken und deren Einsatzmöglichkeiten zu erklären.
11 Typen der heute verwendeten Netzwerke
1. Personal Area Network (PAN)
Der kleinste und einfachste Netzwerktyp, ein PAN, besteht aus einem Wireless Modem, einem oder zwei Computern, Telefonen, Druckern, Tablets usw., und bezieht sich auf eine Person innerhalb eines Gebäudes. Diese Netzwerktypen sind meist in kleinen Büros oder Wohnhäusern im Einsatz und werden von einer Person oder einem Unternehmen von einem einzigen Gerät aus verwaltet.
2. Local Area Network (LAN)
Von diesem Netzwerktyp haben Sie mit Sicherheit schon gehört. LAN-Netzwerke werden am häufigsten besprochen und gehören zu den gängigsten, klassischsten und einfachsten Netzwerktypen. Ein LAN verbindet Gruppen von Computern und Niederspannungsgeräten über kurze Entfernungen (innerhalb eines Gebäudes oder zwischen zwei oder drei Gebäuden in unmittelbarer Nähe) miteinander, um Informationen und Ressourcen gemeinsam zu nutzen. LANs werden in der Regel von Unternehmen betrieben und verwaltet.
Mit Hilfe von Routern können LANs mit Wide Area Networks (WAN, siehe weiter unten) verbunden werden, um Daten schnell und sicher zu übertragen.
3. Wireless Local Area Network (WLAN)
WLAN funktioniert wie ein LAN, nutzt aber eine Wireless Netzwerktechnologie wie etwa Wi-Fi. Dieser Netzwerktyp kommt meist bei den gleichen Anwendungen wie LAN zum Einsatz, die Geräte sind jedoch für die Verbindung mit dem Netzwerk nicht auf physische Kabel angewiesen.
4. Campus Area Network (CAN)
Dieser Netzwerktyp ist größer als ein LAN, aber kleiner als ein Metropolitan Area Network (MAN, siehe unten). Er wird meist in Universitäten, großen Primär- und Sekundärbildungseinrichtungen oder Kleinunternehmen eingesetzt. Sie können auf mehrere relativ nahe beieinander liegende Gebäude verteilt werden, so dass die Benutzer Ressourcen gemeinsam nutzen können.
5. Metropolitan Area Network (MAN)
Dieser Netzwerktyp ist größer als LAN, aber kleiner als WAN und kombiniert Merkmale beider Netzwerktypen. Ein MAN umfasst ein weiträumiges Gebiet (in der Regel eine Stadt, manchmal auch einen Universitätscampus). Eigentümer und Instandhalter sind entweder Einzelpersonen oder Unternehmen (eine regionale Gemeinde, ein großes Unternehmen usw.).
6. Wide Area Network (WAN)
Etwas komplexer als ein LAN, verbindet ein WAN Computer über größere räumliche Distanzen miteinander. So können Computer und Niederspannungsgeräte zur Kommunikation über ein weitläufiges Netzwerk miteinander verbunden werden, auch wenn sie Kilometer voneinander entfernt sind.
Das Internet ist ein grundlegendes Beispiel für ein WAN, das alle Computer weltweit miteinander verbindet. Da ein WAN eine enorme Reichweite hat, wird es meist von mehreren Administratoren oder öffentlichen Stellen verwaltet und gepflegt.
7. Storage-Area-Network (SAN)
Als dediziertes Hochgeschwindigkeits-Speichernetzwerk, das gemeinsame Speichergerätepools mit mehreren Servern verbindet, ist dieser Netzwerktyp nicht auf ein LAN oder WAN angewiesen. Stattdessen werden die Speicherressourcen aus dem Netzwerk ausgegliedert und in ein eigenes Hochleistungsnetzwerk eingebracht. Der Zugriff auf ein SAN erfolgt auf die gleiche Weise wie der Zugriff auf ein an einen Server angeschlossenes Laufwerk. Zu den Speichernetzwerken gehören konvergierte, virtuelle und vereinheitlichte SAN.
8. System-Area-Network (ebenfalls bekannt als SAN)
Dieser Begriff findet seit etwa zwanzig Jahren Verwendung. Der Begriff wird für ein vergleichsweise regionales Systembereichsnetzwerk verwendet, das für Hochgeschwindigkeitsverbindungen bei Server-zu-Server-Anwendungen (Cluster-Umgebungen), Storage-Area-Networks (den ebenfalls „SAN“ genannten Speichernetzwerken) und Anwendungen von Prozessor zu Prozessor ausgelegt ist. Die über ein SAN verbundenen Computer arbeiten als Gesamtsystem mit sehr hohen Geschwindigkeiten.
9. Passive Optical Local Area Network (POLAN)
Als Alternative zum klassischen Switch-basierten Ethernet LAN kann die POLAN-Technologie in die bestehende Verkabelung integriert werden. So werden Bedenken hinsichtlich der Unterstützung klassischer Ethernet-Protokolle und Netzwerkanwendungen wie PoE (Power over Ethernet) ausgeräumt. POLAN ist eine Point-to-Multipoint-LAN-Architektur, die optische Splitter verwendet, um ein optisches Signal von einer Litze einer Singlemode-Glasfaser in mehrere Signale aufzuteilen, mit denen Benutzer und Geräte arbeiten können.
10. Enterprise Private Network (EPN)
Dieser Netzwerktyp wird von Unternehmen erstellt und betrieben, die ihre verschiedenen Standorte sicher verbinden und Computerressourcen gemeinsam nutzen möchten.
11. Virtual Private Network (VPN)
Durch die Bereitstellung über das Internet ermöglicht ein VPN seinen Benutzern das Senden und Empfangen von Daten, als wären die Geräte innerhalb eines privaten Netzwerks verbunden – auch wenn sie es nicht sind. Über eine virtuelle Punkt-zu-Punkt-Verbindung können Benutzer aus der Ferne auf ein privates Netzwerk zugreifen.
Wenn Sie Fragen dazu haben, welcher Netzwerktyp für Ihr Unternehmen sinnvoll ist, oder mehr zu den Netzwerklösungen von Belden erfahren möchten, die die Verfügbarkeit verbessern, die Sicherheit aufrechterhalten und den Benutzerzugriff erleichtern, klicken Sie hier.
VPN, LAN und mehr 11 Arten von Netzwerken erklärt: