Intelligente Gebäude

Gewinner des TIA Star Award: Warum diese Ehrung für Belden bedeutend ist

Belden

Anfang dieses Jahres—hat die—Telecommunications Industry Association (TIA) zum ersten Mal Personen ausgezeichnet, die ihre Zeit kontinuierlich für Beiträge und die Weiterentwicklung der IKT-Branche einsetzen. 

 

Sie fragen sich, wie diese TIA Awards verliehen werden? Die Vereinigung entwickelte ein automatisiertes System, das den Einsatz der Mitglieder und teilnehmenden Unternehmen für TIA-Initiativen misst. Hierzu gehören die Entwicklung von Normen, Technologieprogrammen und die Interessenvertretung bei Regierungsbehörden. Die aktivsten Unternehmen und Einzelpersonen—die als Top-Performer ausgezeichnet wurden—werden als TIA Star Award-Gewinner geehrt.

 

Dieses Jahr gibt Belden mit Stolz bekannt, dass der Architekt für Technologielösungen Henry Franc und der Manager für intelligente Gebäudetechnologie und Anwendungen Ron Tellas als Gewinner des TIA Star Award für ihren Einfluss auf die Branche ausgezeichnet wurden. Außerdem wurde Belden als Gewinner des Top 5 % Star Award für sein Engagement für den Fortschritt der Telekommunikation und als Wegbereiter für zukunftssichere, anhaltende Interoperabilität, Funktion und Verbindungstechnik im Bereich Netzwerkwerke anerkannt.

 

Henry Franc engagiert sich seit nahezu zwei Jahrzehnten in der TIA und wurde kürzlich zum Vorsitzenden des TR-42 Telecommunications Cabling Systems Engineering Committee ernannt, das sich der Entwicklung und Pflege von freiwilligen Standards für Telekommunikations-Verkabelungsinfrastrukturen in benutzereigenen Gebäuden sowie in medizinischen Pflegeeinrichtungen und Rechenzentren verschrieben hat.

 

Ron Tellas spielt seit einigen Jahren ebenfalls eine aktive Rolle in der TIA und vertritt Belden im TIA TR-42 Telecommunications Cabling Systems Engineering Committee. Er’ ist auch in vielen anderen Brancheninitiativen aktiv, darunter im ISO WG3-Komitee, der IEEE 802.3 Ethernet Working Group und dem NFPA 70 Code-Making Panel 3.

 

Die jüngste Ankündigung der TIA Awards bietet uns die Gelegenheit, nicht nur unsere Gewinner des Star Award zu feiern, sondern auch unsere Teilnahmen an der Entwicklung von Standards zu erläutern. Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, warum wir uns dafür engagieren.

 

Warum Standards so wichtig sind

Verkabelungsstandards bilden die Grundlage für intelligente Gebäudenetzwerke in allen Branchen, darunter gewerbliche Gebäude, Gesundheitseinrichtungen und Rechenzentren. Sie bieten nützliche Orientierung und stellen sicher, dass Technologie und Systeme kompatibel, einheitlich, sicher und funktionsfähig sind— selbst wenn sie’ werden von verschiedenen Leuten zu verschiedenen Zeiten entwickelt.

 

Standards ermöglichen Herstellern, gängige Medien, Steckverbinder, Testmethoden und Topologien einzusetzen. Jeder Konstrukteur, Ingenieur oder Installateur kann dann seine Produkte zur Schaffung von Infrastrukturlösungen einsetzen, ohne sich um Kompatibilitätsprobleme sorgen zu müssen.

 

Strukturierte Verkabelungssysteme werden basierend auf mehreren Faktoren unterschiedlich entwickelt: Geschäftsanforderungen, neue Technologien, Greenfield und Brownfield und die Arten der verwendeten Produkte. Aus diesem Grund sollen Standards auch die Einheitlichkeit von Installation und Design für viele Anwendungen unterstützen.

 

Im Vergleich zu Kodexen, die zum Schutz von Leib, Leben und Eigentum geschafften wurden (z. B. der NFPA Life Safety Code oder der National Electrical Code) legen Verkabelungsstandards Mindestleistungsniveaus fest. Branchenstandards dienen als Referenzwert und legen gewöhnlich das niedrigste Erwartungsniveau fest. Ab diesem Punkt können sie von kenntnisreichen Fachleuten erweitert werden, die über die technischen Spezifikationen hinaus kundenorientierte Lösungen schaffen wollen, die spezielle Geschäftsziele erfüllen. Beispielsweise verwendet Belden Standards als Referenz für Leistung und entschließt sich dann, diese Schwellen zu überschreiten, um branchenführende Leistung bei Glasfaser- und Kupferprodukten zu bieten.

 

Die Rolle von Belden bei der Entwicklung von TIA-Standards

Es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, die Verkabelungsstandards zu lesen und zu verstehen— und etwas, das Branchenprofis unserer Meinung nach tun sollten, um Ausfallzeiten zu minimieren, Installationskosten zu senken, die MAC-Arbeit zu vereinfachen und ein besseres Verständnis zu schaffen:

 

  • Verkabelungsarchitekturen
  • Kabeltypen
  • Verbindungen
  • Entfernungen
  • Bewährte Installationsverfahren
  • Leistungsparameter
  • Testanforderungen

 

Bevor Standards gelesen werden können, müssen sie zunächst einmal entwickelt werden. Der Entwicklungsprozess ist das Ergebnis von Branchenexperten, die dieser Aufgabe ehrenamtlich ihre Zeit widmen. So sind beispielsweise derzeit mehr als 1.000 Personen im TIA tätig’ s Ingenieurausschüsse. Mit den zuvor erwähnten TIA Awards möchte die Vereinigung diese Personen für ihre Beiträge anerkennen.

 

Mit der zunehmenden Weiterentwicklung der Standards ermöglicht ein kollaborativer Ansatz den Parteien, ihre eigenen Standpunkte an den Tisch zu bringen. Für einige Fachleute mag die elektrische oder optische Leistung der wichtigste Aspekt sein. Für andere steht vielleicht die Zuverlässigkeit an erster Stelle. Diese Perspektiven werden diskutiert, bis ein Kompromiss erreicht ist— die dann in den Standard aufgenommen wird.

 

Entwicklung von Standards: Der Branche etwas zurückgeben

Durch unsere aktive Teilnahme an Organisationen wie TIA, IEEE, BICSI und ISO— zusammen mit anderen namhaften Herstellern, Anwendern, Beratern und weiteren Branchenexperten— legt Wert darauf, Einblicke in die Gestaltung von Verkabelungsstandards zu geben.

 

Seit der Entwicklung des ersten Standards für gewerbliche Gebäude sind Vertreter von Belden an den TIA Standards beteiligt. Wir haben eine lange und angesehene Geschichte innerhalb der TIA dank Führungskräften wie Belden’ von Paul Kish, pensionierter Direktor für Systeme und Standards, der als einer der Gründerväter der TIA TR-42-Standards gilt.

 

Wir tun es nicht’ t entscheiden, am Standardentwicklungsprozess teilzunehmen, um TIA-Auszeichnungen zu gewinnen— wir tun es aus vielen anderen Gründen. Erstens hilft uns unsere Teilnahme zu verstehen, wie und warum die Standards auf eine bestimmte Art und Weise geschrieben sind (und warum manche Dinge nicht’ tauchen in den Normen nicht auf).

 

Zweitens wollen wir nicht nur die Branche vertreten’ s Möglichkeiten im Hinblick auf das, was hergestellt werden kann, aber auch die Perspektiven der Installateure und Endbenutzer. Unsere Teilnahme trägt dazu bei, dass Standards produktunabhängig bleiben— und dass Verkabelungs- und Konnektivitätsprodukte in geschäftsorientierte Lösungen umgewandelt werden können, sodass die Kunden darauf vertrauen können, dass ihre Netzwerke heute und in Zukunft reibungslos funktionieren.

 

Belden’ Die Beteiligung von an der Entwicklung von Standards steht auch im Einklang mit unseren Grundwerten:

 

  • Kunden definieren unseren Erfolg (wir nicht’ Wir gewinnen nur, wenn unsere Kunden erfolgreich sind)
  • Wir spielen, um zu gewinnen (wir konzentrieren uns auf Entscheidungen, die jedem dabei helfen, bessere Leistungen zu erbringen)
  • Kontinuierliche Verbesserung Ist unsere Lebensweise (wir glauben, dass Prozesse, Systeme und Technologien immer besser werden können)
  • Wir streben nach Größe (Wir möchten das beste Geschäft, die besten Lösungen und die besten Möglichkeiten schaffen, Menschen zu dienen)
  • Gemeinsam sind wir erfolgreich durch Teamarbeit (wir glauben, dass die Zusammenarbeit—untereinander, mit unseren Kunden und mit der Branche von entscheidender Bedeutung ist)
  • Wir investieren in Talente (Unsere internen Experten sind der Grund, warum wir’ an TIA und anderen Organisationen zur Entwicklung von Standards teilnehmen können)

 

Mit anderen Worten: Wir wirken zu Ihren Gunsten an der Standardentwicklung mit. Wir möchten gewährleisten, dass diese Branchenstandards Ihnen helfen, Ihre größten Herausforderungen bezüglich Netzwerk und Verbindungstechnik anzugehen. Dies ist nur eine Möglichkeit, der Branche etwas zurückzugeben, die uns so viel gegeben hat.’

 

 

ÄHNLICHE ARTIKEL:

Warum wir an der Erstellung von Kabelstandards beteiligt sind

Kabelkonformität: Ist „gut genug“ ausreichend, wenn es um die Marge gegenüber dem Standard geht? ‘’

Ein Einblick in den Prozess der NFPA’ zur Entwicklung von Standards