Intelligentes Gebäude

Wie groß ist die tatsächliche Entfernungsbegrenzung für Cat 6A-Kabel (und warum ist sie wichtig)?

Ron Tellas

Mit einer Investition in Cat 6A-Kabel treffen Sie eine Entscheidung, die Ihr Unternehmen und seine technologische Infrastruktur langfristig stärkt. Diese Art von Verkabelungssystem ist bereit für die nächste Generation von Wireless, 4-Pair Power over Ethernet (PoE), HDBaseT und digitale Gebäude, aber auch für andere neue Technologien, die gerade erst eingeführt werden.


Aufgrund dieser bandbreitenintensiven Anwendungen empfehlen viele Standards bereits Cat 6A-Verkabelung für neue Installationen. Da Cat 6A-Kabel eine Entfernung von 100 m über den gesamten Kanal unterstützen, sollte man sich darauf verlassen können, dass alle Cat 6A-Kabel genau das können. Richtig? Nicht unbedingt. Es gibt eine Entfernungsbegrenzung für Cat 6A-Kabel, die sich nach dem Aufbau und der Bereitstellung der Kabel richtet.

 

Je länger der Weg ist, den die Daten zurückzulegen haben, desto anfälliger sind sie für Signaldegradation. Bestimmte Faktoren können sich negativ auf die Datenübertragung über ein Kabel auswirken und die Entfernungsbegrenzung für Cat 6A-Kabel beeinträchtigen.

 

Entfernungsbegrenzung für Cat 6A-Kabel: Außendurchmesser

Kabel der Kategorie 6A mit kleinem Durchmesser können die gesamte Entfernung von 100 m möglicherweise nicht bewältigen. In der Vergangenheit hatten Cat 6A-Kabel stets größere Durchmesser, da sie mit Frequenzen bis zu 500 MHz arbeiten (doppelt so hoch wie Cat 6) und stärkere/mehr Materialien wie etwa eine äußere Ummantelung oder größere Trägerelemente benötigen, um Rauschen und Überschneidung bei diesen Pegeln wirksam zu dämpfen.

 

Viele der heutigen Cat 6A-Kabel sind immer noch deutlich größer und schwerer als andere Optionen, aber inzwischen sind auch neuere Cat 6A-Kabel mit kleineren Durchmessern erhältlich. Zwar gestaltet sich die Installation durch sie schneller und einfacher, jedoch können diese Kabel mit kleinem Durchmesser die Entfernungsbegrenzungen für Cat 6A-Kabel beeinträchtigen, wenn sie nicht richtig ausgelegt sind.

 

Entfernungsbegrenzung für Cat 6A-Kabel: Wärme/Strom

Der Temperaturanstieg eines Kabels wirkt sich auf seine elektrischen Eigenschaften aus. Zum Beispiel nimmt der Einfügungsverlust eines Kabels (das Verhältnis von empfangener zu eingespeister Signalleistung am Kabelende) mit steigender Kabeltemperatur zu. Auch die Kabeldämpfung (Verringerung der Signalstärke) wird erheblich von der Temperatur beeinflusst.

 

Im Inneren eines Kabels kann es aufgrund folgender Faktoren zu einem Hitzestau kommen:

  • Dicht verlegte Kabeltrassen, die keine ausreichende Luftzirkulation oder Wärmeableitung zulassen
  • Die Verwendung von PoE-Technologie (insbesondere bei hohem Bemessungsstom im Kabel, denn mit dem Bemessungsstom steigt auch die Wärmeentwicklung)
  • Verwendung in Umgebungen mit höheren Temperaturen, wie z. B. bei den oben genannten Geräten

Wenn diese Situationen auftreten, können sie sich negativ auf die Entfernungsbegrenzungen für Cat 6A-Kabel auswirken.

 

Das Kabel, das diese Entfernung schafft

Wenn sich diese Faktoren auf die Entfernung auswirken, muss die Länge eines Kabels oft reduziert werden, um das Leistungsniveau zu halten.​​​​​​​ Letztlich kann ein Kabel nur dann die gesamte Reichweite von 100 m erfüllen, wenn es entsprechend entworfen und gefertigt wurde.

 

Wenn Sie in ein Cat 6A-Kabel investieren, das für den gesamten Kanal ausgelegt ist, sollten Sie auf folgende Punkte achten:

  • Wärmesperre, die Wärme über den gesamten Umfang des Kabels verteilt, damit Hitzepunkte vermieden werden und der Temperaturanstieg innerhalb akzeptabler Grenzen bleibt
  • Kabel mit Limited Power (LP)-Zertifizierung, durch die gewährleistet wird, dass die maximal zulässige Temperatur der Kabelummantelung unter bestimmten Bedingungen nicht überschritten wird
  • Die Beibehaltung der zugesicherten Leistung auch bei höheren Temperaturen
  • Ein kleiner Durchmesser, der das Gewicht verringert und Wärmebelastung dennoch standhält

Ein Cat 6A-Kabel, das Daten über die gesamte Länge des Kanals von 100 m erfolgreich übertragen kann, bietet eine erweiterte Leistungsspanne und unterstützt zudem ein größeres Spektrum an Rechenzentren und Netzwerkkonfigurationen.

 

Das Belden 10GXS Kabel ist das einzige Cat 6A-Kabel, das nachweislich Entfernungen von bis zu 100 m bewältigt und dabei die zugesagten Leistungswerte einhält. Selbst bei großer Wärmebelastung. Es zeichnet sich außerdem durch einen kleinen Durchmesser aus und nutzt die Isoliertechnik EquiBlock™ zur gleichmäßigen Wärmeableitung.

 

Wenn Sie mehr über den Aufbau eines Verkabelungssystems erfahren möchten, das Entfernungen von bis zu 100 m ohne Degradation bei der Leistung erreicht, kontaktieren Sie uns oder informieren Sie sich hier näher.