Circa Resort & Casino Las Vegas
Dies ist ein Auszug aus einer Fallstudie. Lesen Sie hier die vollständige Fallstudie.
Kunde
Als Derek und Greg Stevens (bekannt als die “ D-Brüder” aus Detroit) sich ihren neuen Veranstaltungsort in Las Vegas vorstellten, wollten sie ein Erlebnis schaffen, das sich von jedem anderen Casino oder Resort unterscheidet.
Alles an dem neuen 35-stöckigen, 1,2 Millionen Quadratmeter großen Gebäude ist einzigartig— von der Atmosphäre nur für Erwachsene bis hin zum altmodischen Vegas-Ambiente, komplett mit dem kultigen Vegas Vickie-Neonschild.
Circa Resort & Das Casino Las Vegas verfügt außerdem über ein Aqua-Theater im fünften Stock namens Stadium Swim: Sechs Pools, Swim-Up-Bars, Cabanas, Tagesbetten und Chaiselongues, die sich über drei kaskadierende Ebenen erstrecken, bieten über 4.000 Menschen eine perfekte Sicht auf einen 40 mal 143 Fuß großen HD-Bildschirm, auf dem Unterhaltung aller Art übertragen wird.
Abdeckung eines ganzen Häuserblocks— und das höchste Hotel nördlich des Strip— Dies ist das erste Hotel-Casino seit 1980, das von Grund auf in der Innenstadt von Las Vegas gebaut wurde.
Die Herausforderung
Die Besitzer des Circa Resorts & Das Casino Las Vegas hat seinen Einfallsreichtum auf jeden Aspekt des Anwesens angewendet.
Anstatt dedizierten Wechselstrom zu verwenden, wollte Greg Stephens beispielsweise Digital Electricity verwenden™ (DE) als zentrale Stromverteilungsinfrastruktur zur Senkung des Energieverbrauchs und Schaffung eines intelligenten Gebäudes. Seine Vision umfasste die Stromversorgung aller Geräte, von der Beleuchtung und den Switches bis hin zur Raumklimatisierung und den Wireless-Zugangspunkten mit DE.
Dieser Ansatz erfordert einen Partner für die Kabel- und Verbindungstechnik, der neue Perspektiven aufzeigen konnte. Da die freie Sicht für viele Komponenten des Projekts, einschließlich Stadium Swim, von entscheidender Bedeutung war, musste die gesamte Infrastruktur versteckt werden: keine Strommasten für WLAN-Verbindungen.
Da das Gebäude an einer schmalen Straße inmitten bestehender Hochhäuser errichtet werden sollte, war während des gesamten Projekts eine sorgfältige Planung und Manövrierfähigkeit bei der Materialanlieferung erforderlich.
Darüber hinaus sorgte COVID-19 für eigene Beschränkungen, indem die Zahl der auf der Baustelle zugelassenen Personen begrenzt waren, und eine regelmäßige Kontrolle der Fortschritte verhindert wurde. Das Projekt musste aus der Ferne und unter Einhaltung des Zeitplans verwaltet werden.
Entdeckung
FEA Consulting Engineers, ein Hotelingenieurbüro mit Sitz in Nevada, arbeitete mit VoltServer zusammen— der Schöpfer der digitalen Elektrizität™ — die Eigentümer’ Traum Wirklichkeit werden lassen. Das Ingenieurbüro empfahl die Bereitstellung von Kabel- und Verbindungslösungen durch Belden.
“Wir waren begeistert,” sagt Ken Hydzik, Vertriebsleiter von VoltServer. “Wir’ Ich habe mit der Belden-Lösung großen Erfolg gehabt. Das Unternehmen bietet Qualitätsprodukte und Kabeloptionen, die zur Verwendung mit Digital Electricity optimiert sind. Belden war der erste Kabelhersteller, der die Vorteile der digitalen Elektrizität erkannte, und wir schätzen ihre Innovation und Partnerschaft, die sie als erste auf den Markt brachten.”
Die Lösung
Zur Unterstützung der Backbone-Stromverteilungsinfrastruktur wurden Belden Digital Electricity™ (DE)-Kabel eingesetzt; sie’sind für die sichere Übertragung von DE über die größtmögliche Distanz optimiert. In vielen Fällen,—einschließlich im Circa Resort & Casino Las Vegas—können Netzwerke mit DE von Niederspannungstechnikern statt von Elektrikern installiert werden (ähnlich einem PoE-Kabel), was Zeit und Geld spart.
Ergänzend zu den DE-Kabeln lieferte Belden auch Kabel der Kategorie 6, AV-, CCTV-/Sicherheits- und Zugangskontrollkabel sowie Kupferleitungen, Schaltschränke und Gestelle.
Keith Nichols, Gründer von DKNQ Inc. und Eigentümervertreter, führt die Möglichkeit, das Projekt zwei Monate früher als geplant abzuschließen, teilweise auf das REVConnect-System von Belden zurück.’ ’’®
“„Wir haben so viel Zeit gespart, weil wir den Draht einziehen konnten und ihn nicht auf die Blöcke drücken mussten“, erklärt er.”
Beim ersten Anschluss kann die Verbindung geprüft werden, um die Leistung zu gewährleisten. Danach können die Kabel in die Wand oder die Decke zurückgeführt werden, sodass die Vertragsfirmen ihre Arbeit abschließen können. Nach Abschluss der Arbeiten können die Buchsen- oder Steckergehäuse und die Blenden montiert werden. Die einzigartigen Kern- und Caplets-Installateure von REVConnect erledigen 95 % der Terminierung, ohne wissen zu müssen, ob eine Buchse, ein Stecker oder ein Koppler verwendet wird.’
“„Wir haben alle Anschlüsse in der Decke enden lassen und sie mit Trockenbauwänden versehen“, sagt Nichols.” “Denn es war Abgeschlossen und getestet, bevor wir die Trockenbauwand angebracht haben, das hat jede Menge Zeit gespart. Wir mussten niemanden in einen Aufzug setzen, um alles in der Luft zu testen und zu beenden.’ Die Arbeitsersparnis war sehr groß.”
Außerdem erwies sich REVConnect bei COVID-19 als Lebensretter, da die Installateure die Arbeiten bis zu einem bestimmten Punkt abschließen und die Baustelle verlassen konnten, damit Maler und andere Vertragsfirmen ihre Arbeit beenden konnten. Die verschiedenen Berufsgruppen mussten nicht miteinander in Kontakt treten oder zusammenarbeiten.
Das Konnektivitätssystem ermöglichte es Auszubildenden und neuen Monteuren zudem, unternehmenskritische Arbeiten nach nur 15 Minuten Einarbeitung—problemlos und ohne Kontrolle ihrer Arbeit zu erledigen.
“„REVConnect lässt keine Fehler zu“, erklärt Nichols.’” “Bei einer herkömmlichen Kündigung weiß ein neuer Mitarbeiter nicht, wie er kündigen soll, oder er kann die Kabel durcheinanderbringen.’ Wenn Sie niemanden haben, der gut im Crimpen, Anschließen und Aufstanzen ist, haben Sie ein großes Problem.’’ Mit REVConnect waren wir sehr schnell betriebsbereit. Herkömmliche Kündigungsmethoden leisten dies nicht.’”
Communication Electronic Systems (CES), ein von Belden zertifizierter Installateur mit Sitz in Las Vegas, führte alle Installationsarbeiten durch. Da das Unternehmen zertifiziert ist, werden seine Teammitglieder in Übereinstimmung mit den neuesten und relevantesten Branchenstandards und -technologien geschult. CES bietet seinen Kunden eine Produktgarantie von 25 Jahren und eine lebenslange Anwendungsgarantie für die Lösungen von Belden.
Die Ergebnisse
Das Circa Resort & Casino Las Vegas wurde im Oktober 2020—mitten in einer Pandemie fast zwei Monate früher als geplant—eröffnet. Laut Keith Nichols war dieses Vorhaben nur mit einem Partner wie Belden möglich.
Hydzik stimmt zu: “Die Zusammenarbeit mit FEA und Belden zu Beginn des Entwurfsprozesses war entscheidend für den Erfolg des Baus mitten in einer Pandemie. Mit einem Eigentümer, einem Berater und einem Hersteller, die bereit waren, das Paradigma der Stromverteilung in diesem vertikalen Markt zu ändern, hat sich das Blatt gewendet. Wir beobachten auf dem Strip bereits ein erhebliches Interesse an diesem digitalen Strommodell.’”
Zusätzlich zu den niedrigeren Stromrechnungen schätzt Nichols, dass sich die Baukosten durch die Kombination der Verwendung von VoltServer’DE-Kabeln und Belden’DE-Kabeln anstelle von dediziertem Wechselstrom auf zwischen $2 Millionen und $3 Millionen senken lassen.
Das Circa Resort & Casino Las Vegas sticht auf dem Strip aus vielen Gründen hervor: Es bringt nicht nur neue Attraktionen auf die Fremont Street, sondern’ist auch das intelligenteste Gebäude in der Innenstadt und nutzt modernste Technologien wie fortschrittliche Gebäudeautomation, digitale Zimmersteuerung, LED-Beleuchtung und Stromverteilung—alles unter Verwendung von DE und unterstützt durch Kabel und Konnektivität von Belden.