Das Dell Seton Medical Center setzt auf das Internet der Dinge
Das Dell Seton Medical Center an der University of Texas ist ein Lehrkrankenhaus, das die medizinische Ausbildung und die Zusammenarbeit zwischen Forschern, Ärzten, Pflegepersonal, Studenten, Patienten und deren Familien unterstützt. Als zentrale Einrichtung im Innovation District von Austin, Texas, konzentriert sich das Krankenhaus auf die Nutzung von Technologie zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung.
Herausforderung & Anforderungen
Die Einführung des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) erforderte Kabel- und Verbindungslösungen mit einer Power-over-Ethernet-Komponente (PoE), um angeschlossene Geräte und Technologien mit hoher Bandbreite zu unterstützen, sowie die Fähigkeit, zukünftige Technologien und einen hohen Strombedarf zu bedienen.
Zu Beginn des Projekts hatte Dell Seton zahlreiche Leistungsanforderungen, darunter:
- Bildschirme in Patientenzimmern müssen drahtlos mit Mitarbeiterausweisen verbunden sein, um Patienten & Besucher’in Echtzeit darüber zu informieren, wer hereinkommt.
- Die Entlassungsprotokolle enthalten spezielle Pflegevideos, die direkt auf Bildschirme in den Patientenzimmern übertragen werden
- Operationssäle würden miteinander verbunden & und mit hochauflösenden In-Light-Kameras ausgestattet, die eine Draufsicht auf das Operationsfeld ermöglichen
Hochauflösende Scans & MRT-Dateien müssen ohne Verzögerung über das Netzwerk übertragen werden- Zukünftiger Bedarf an erweiterten Video-Streaming-Funktionen
Jede Verkabelungsinfrastrukturlösung müsste zukünftige Bandbreitenanforderungen erfüllen und eine Verkabelungslösung umfassen, die’nicht durch medizinische Geräte in der Nähe beeinträchtigt wird. Damit dies gelingt, müssen die Infrastruktur- und Implementierungspartner eng zusammenarbeiten und Inspektionen vor Ort durchführen.
Die Lösung
Belden schlug eine Cat 6A-Verkabelungslösung vor, einschließlich Unterstützung für 100 W PoE. Das Design mit kleinem Durchmesser würde den Platzbedarf verringern und das Gesamtgewicht des Kabels reduzieren, was eine einfachere und schnellere Installation ermöglicht. Laut Rolando Serrano, Projektmanager bei Cable Com, bestand das Belden-Kabel jedes Mal den ersten Testversuch mit ausreichend Spielraum und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. “’… ” Auch in Umgebungen über der Decke wäre eine langfristige Leistung mit Belden 10GXS-Kabeln gewährleistet–dem einzigen Kabel mit kleinem Durchmesser, das nachweislich den gesamten 100-m-Kanal ohne Überhitzung oder Leistungseinbußen überbrückt. Ebenfalls empfohlen wird die patentierte 90-Grad-Paarausrichtung von Belden für Anschlüsse, um das Fremdübersprechen zwischen benachbarten Kabelbündeln zu reduzieren.’


“In Krankenhäusern stellen Umgebungen über der Decke eine Herausforderung für die Kommunikationsverkabelung dar. Im Laufe der Zeit können hohe Temperaturen, Wartungs- und Upgrade-Einflüsse sowie das Entfernen von Kabeln aus Kabelkanälen ein Kabel belasten.’ s Fähigkeit, sein ursprüngliches physisches Design und seine Leistung beizubehalten. (David Niendick, Experte für IT-Transportsysteme, Ascension)
Ergebnisse— Zukunftssichere Flexibilität
Dank der PoE-Funktionen kann das Krankenhaus jetzt Geräte mit nur einem Kabel an das Netzwerk anschließen, das sowohl Daten als auch Strom überträgt. Für zukünftige Anforderungen, bei denen PoE mit höherer Wattleistung zur Unterstützung von Geräten erforderlich wird, ist Dell Seton ohne Temperaturanstieg oder Leistungsprobleme 100W PoE-fähig.
“Unsere Gebäudeinfrastruktur ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Es’ Es wird erwartet, dass es den steigenden Anforderungen der sich rasch weiterentwickelnden Technologien gerecht wird, die heute und in Zukunft für die Patientenversorgung erforderlich sind. Je besser es uns gelingt, alle Kabelkomponenten wie ursprünglich vorgesehen zu implementieren, desto besser können wir die Leistung aufrechterhalten. Das’ Deshalb haben wir uns für Belden entschieden’ s Bonded-Pair-Verkabelung.”