Auswahl von Industrial Edge Hardware, die für die Arbeit mit AWS qualifiziert ist
Cloud Computing ist nicht neu. In der Tat berichtet Flexera, dass selbst kleine und mittlere Unternehmen schnell in die Cloud wechseln, wo bereits 63 % ihrer Arbeitslasten und 62 % ihrer Daten angesiedelt sind. Und Gartner prognostiziert, dass die IT-Ausgaben für Public Cloud Computing die traditionellen IT-Ausgaben bis 2025 übersteigen werden.
Zwar ist Cloud Computing für Unternehmen nicht neu, aber die Form der Bereitstellung in Unternehmen ändert sich. In industriellen Umgebungen greift Edge auf die Cloud zu, um die dortigen Ressourcen und Funktionalitäten zu nutzen.
Die Bedeutung der AWS-Qualifizierung für industrielle Edge Hardware
Denkt man an Cloud-Anbieter, so steht Amazon Web Services (AWS) wahrscheinlich ganz oben auf der Liste, und das aus gutem Grund. Es handelt sich um den weltweit größten Cloud-Anbieter.
Zu den zahlreichen Services und Funktionalitäten, die AWS bietet, gehört AWS IoT Greengrass, ein Managed Service und eine Edge-Software-Laufzeitumgebung, die Cloud-Funktionen auf regionale Edge-Geräte erweitert. So können Geräte Daten unmittelbar an der Datenquelle erfassen und analysieren. Damit lassen sich beispielsweise intelligente Geräte am Netzwerkrand, Fuhrparks und lokale Datenverarbeitung realisieren.
Das Hirschmann OpEdge-8D Gerät von Belden ist eines von 63 industriellen Edge Hardwaregeräten, die im Rahmen des Qualifizierungsprogramms für AWS-Geräte die AWS IoT Greengrass-Qualifizierung durchlaufen haben. Das bedeutet, sie laufen mit AWS IoT Greengrass.
Zur Erlangung dieser Qualifikation haben wir die technischen Validierungsanforderungen für die Ausführung von IoT Greengrass auf dem OpEdge-8D erfolgreich abgeschlossen. Jetzt können Sie OpEdge-8D von der Cloud aus verwenden, um die AWS-Services zu nutzen und Elemente des Geräts über Ihre AWS IoT Greengrass-Installation zu verwalten. Gerätedaten können in AWS-Services zum Einsatz kommen, die sich in der Cloud befinden, und um Arbeitslasten zu verwalten, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.
Mit diesem Gütesiegel können Sie auf unsere Industrial Edge-Hardware und die Funktionen von IoT Greengrass und die entsprechenden AWS-Services zählen, wenn Sie die Möglichkeiten des Cloud Computing über Ihre Industrial-Edge-Infrastruktur nutzen.
Was ist OpEdge-8D?
Als robustes Industrial Edge Gateway bringt Hirschmann OpEdge-8D Edge-Computing-Fähigkeiten in die Automatisierungsinfrastruktur, um Sie bei der Verarbeitung umfangreicher Prozessdaten zu unterstützen, die in den heutigen vernetzten Industrieumgebungen zu bewältigen sind.
Mit dieser zuverlässigen EDV-Infrastruktur können Sie Anwendungen am Netzwerkrand ausführen, um nützliche Erkenntnisse aus regional erfassten Daten zu gewinnen. Durch die Integration in die Belden Horizon™ Konsole können Sie Cloud-gehostetes Gerätemanagement, Anwendungsorchestrierung und sicheren Fernzugriff nutzen.
Neben der Qualifikation von OpEdge-8D für die Arbeit mit AWS IoT Greengrass haben wir auch die Compliance von Industrial Edge mit den IEC 61850-3- und IEEE 1613-Standards für Anwendungen in der Automatisierung von Umspannwerken zertifiziert.
Wie unterscheidet sich OpEdge-8D von anderen Gateways?
Als Anbieter von Infrastrukturen, der Lösungen zur Erweiterung von OT-Bereichen entwickelt, hat Belden OpEdge-8D konzipiert, um einen Unterschied zu machen.
1. Einfach in der Anwendung.
Das von uns entwickelte Betriebssystem, das auf dem Gerät läuft, ist nicht nur sicher, sondern auch einfach anzuwenden. Betreiber können Anwendungen ganz einfach installieren, bereitstellen und ausführen. Sie müssen also kein Linux-Experte sein, um Workloads zu konfigurieren.
2. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Bereitstellung.
Das Gerät kann Anwendungen auf unterschiedliche Weise bereitstellen:
- Durch ein natives Betriebssystem, mit dem Sie Anwendungen als Container oder virtuelle Maschinen installieren können
- Dezentral über die Horizon-Konsole von Belden
Da OpEdge-8D sich im Netzwerk befindet und als Managed Switch fungiert, bietet es nicht nur Sicherheit durch die Funktion als Firewall, sondern auch durch ein sicheres, integriertes Betriebssystem.
Zudem fungiert es als Knotenpunkt zum Aufbau sicherer VPN-Tunnel für den sicheren Fernzugriff und andere Fernverbindungsanwendungen.
3. Flexibilität und Kompatibilität.
Da es mit vielen Systemen verwendet werden kann, gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich der Anwendungen, die das OpEdge-8D-Gerät bereitstellen kann. Solange die Rechenleistung der Anwendung die Grenzen des Geräts nicht überschreitet, können Sie sie auf der industriellen Edge-Hardware installieren.
Aufbau einer zuverlässigen EDV-Infrastruktur
Mit der Zunahme vernetzter Geräte und dem Aufkommen des IIoT wird eine Fülle von Anlagendaten verfügbar. Aber haben Sie auch ein Mittel, diese zu verwalten und zu analysieren, um aussagekräftige Einblicke zu gewinnen?
OpEdge-8D bietet eine zuverlässige Computerinfrastruktur zur Ausführung von Anwendungen am Netzwerkrand, um nützliche Erkenntnisse aus lokal erfassten Daten zu gewinnen. Die Integration in die Belden Horizon™ Konsole bietet Cloud-gehostetes Gerätemanagement, Anwendungsorchestrierung und sichere Fernzugriffsfunktionen.
Erfahren Sie mehr über OpEdge-8D und die entsprechende AWS-Qualifikation.