Die Bedeutung der AWS-Qualifizierung für industrielle Edge Hardware
Wenn Sie an Cloud-Anbieter denken, steht Amazon Web Services (AWS) wahrscheinlich ganz oben auf der Liste – und das aus gutem Grund. Es ist der größte Cloud-Anbieter der Welt.
Zu den zahlreichen Services und Funktionalitäten, die AWS bietet, gehört AWS IoT Greengrass, ein Managed Service und eine Edge-Software-Laufzeitumgebung, die Cloud-Funktionen auf regionale Edge-Geräte erweitert. So können Geräte Daten unmittelbar an der Datenquelle erfassen und analysieren. Damit lassen sich beispielsweise intelligente Geräte am Netzwerkrand, Fuhrparks und lokale Datenverarbeitung realisieren.
Das Hirschmann OpEdge-8D-Gerät von Belden ist eines von 63 industriellen Edge-Hardwaregeräten, die im Rahmen des AWS Device Qualification Program die AWS IoT Greengrass-Qualifizierung abgeschlossen haben – das heißt, es funktioniert mit AWS IoT Greengrass.
Zur Erlangung dieser Qualifikation haben wir die technischen Validierungsanforderungen für die Ausführung von IoT Greengrass auf dem OpEdge-8D. erfolgreich abgeschlossen. Jetzt können Sie OpEdge-8D von der Cloud aus verwenden, um die AWS-Services zu nutzen und Elemente des Geräts über Ihre AWS IoT Greengrass-Installation zu verwalten. Gerätedaten können in AWS-Services zum Einsatz kommen, die sich in der Cloud befinden, und um Arbeitslasten zu verwalten, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.
Mit diesem Gütesiegel können Sie auf unsere Industrial Edge-Hardware und die Funktionen von IoT Greengrass und die entsprechenden AWS-Services zählen, wenn Sie die Möglichkeiten des Cloud Computing über Ihre Industrial-Edge-Infrastruktur nutzen.
Was ist OpEdge-8D?
Als robustes industrielles Edge-Gateway bringt das Hirschmann OpEdge-8D Edge-Computing-Funktionen in die Automatisierungsinfrastruktur und unterstützt Sie so bei der Verarbeitung der großen Mengen an Betriebsdaten, die in den vernetzten Industrieumgebungen von heute vorkommen.’
Mit dieser zuverlässigen EDV-Infrastruktur können Sie Anwendungen am Netzwerkrand ausführen, um nützliche Erkenntnisse aus regional erfassten Daten zu gewinnen. Durch die Integration mit der Belden Horizon™ Konsole können Sie die Funktionen für Cloud-gehostetes Gerätemanagement, Anwendungsorchestrierung und sicheren Fernzugriff freischalten.
Neben der Qualifikation von OpEdge-8D für die Arbeit mit AWS IoT Greengrass haben wir auch die Compliance von Industrial Edge mit den IEC 61850-3- und IEEE 1613-Standards für Anwendungen in der Automatisierung von Umspannwerken zertifiziert.
Wie unterscheidet sich OpEdge-8D von anderen Gateways?
Als Anbieter von Infrastrukturen, der Lösungen zur Erweiterung von OT-Bereichen entwickelt, hat Belden OpEdge-8D konzipiert, um einen Unterschied zu machen.
1. Es ist einfach zu verwenden.
Das von uns entwickelte Betriebssystem, das auf dem Gerät läuft, ist nicht nur sicher, sondern auch einfach anzuwenden. Für einen Bediener ist es einfach, Anwendungen zu installieren, bereitzustellen und auszuführen. Mit anderen Worten: Sie müssen kein Linux-Experte sein, um Workloads zu installieren.
2. Es bietet Bereitstellungsoptionen.
Das Gerät kann Anwendungen auf unterschiedliche Weise bereitstellen:
- Durch ein natives Betriebssystem, mit dem Sie Anwendungen als Container oder virtuelle Maschinen installieren können
- Dezentral über die Horizon-Konsole von Belden
Da OpEdge-8D sich im Netzwerk befindet und als Managed Switch fungiert, bietet es nicht nur Sicherheit durch die Funktion als Firewall, sondern auch durch ein sicheres, integriertes Betriebssystem.
Zudem fungiert es als Knotenpunkt zum Aufbau sicherer VPN-Tunnel für den sicheren Fernzugriff und andere Fernverbindungsanwendungen.
3. Es ist agnostisch und interoperabel.
Da es mit vielen Systemen verwendet werden kann, gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich der Anwendungen, die das OpEdge-8D-Gerät bereitstellen kann. Solange die Rechenleistungsanforderungen der Anwendung die Grenzen des Geräts nicht überschreiten, können Sie es auf der industriellen Edge-Hardware installieren.
Aufbau einer zuverlässigen EDV-Infrastruktur
Durch die zunehmende Anzahl vernetzter Geräte und den Aufstieg des IIoT stehen zahlreiche Anlagendaten zur Verfügung. Doch verfügen Sie über eine Möglichkeit, diese zu verwalten und zu analysieren, um daraus umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen?
OpEdge-8D bietet eine zuverlässige Computerinfrastruktur zur Ausführung von Anwendungen am Netzwerkrand, um nützliche Erkenntnisse aus lokal erfassten Daten zu gewinnen. Die Integration in die Belden Horizon™ Konsole bietet Cloud-gehostetes Gerätemanagement, Anwendungsorchestrierung und sichere Fernzugriffsfunktionen.
Erfahren Sie mehr über OpEdge-8D Und seine AWS-Qualifikation.
Verwandte Links
Industrial-Edge-Lösungen: Warum sind sie erforderlich?
10 Kriterien, die Sie für Ihre Industrial-Edge-Computing-Geräte berücksichtigen sollten
Wie Sie Industrial-Edge-Anwendungen auf Ihre Unternehmensziele ausrichten
Über den Autor
Jeremy Friedmar
Direktor Produktmanagement
Jeremy Friedmar ist Direktor des Produktmanagements für Industrial-Edge-Lösungen bei Belden. In seiner gegenwärtigen Position leitet Jeremy die Unternehmens- und Produktstrategien für Industrial-Edge-Lösungen im konvergierten IT/OT-Automatisierungsbereich. Im Laufe seiner 14-jährigen Tätigkeit bei Belden bekleidete Jeremy eine Vielzahl von Positionen im Produkt- und Kanalmanagement und repräsentiert die Geschäftsbereiche Intelligente Gebäude, Industrielle Kabellösungen und Industrielle Netzwerktechniklösungen. Jeremy hat einen Bachelor of Science & Engineering-Abschluss in Materialwissenschaften & Engineering und einen Bachelor of Arts-Abschluss in Kommunikation von der University of Pennsylvania sowie einen Master of Business Administration-Abschluss von der University of Maryland.