Intelligente Gebäude

Wir helfen dem Circa Resort & Casino, sein Paradigma der Stromverteilung zu ändern

Belden
Es braucht Mut, auszuscheren und etwas Neues auszuprobieren – etwas, das noch nie jemand zuvor getan hat.

 

Genau das hatten Derek und Greg Stevens (bekannt als die „D Brothers“ aus Detroit) vor mehr als sechs Jahren vor Augen, als sie begannen, über eine außergewöhnliche neue Anlage namens Circa Resort & Casino Las Vegas zu sprechen.

 

Die Stadt ist voller Casinos und anderer Unterhaltungsangebote von Weltklasse, doch die D Brothers wollten ein Erlebnis schaffen, das sich von allen anderen Casinos und Resorts in Las Vegas unterscheidet. Vom Einchecken bis zum Auschecken wollten sie den Standort so gestalten, dass er Besucher anzieht.

 

Nachdem das Casino im Oktober 2020 seine Pforten geöffnet hatte und ein paar Monate später die 512 Hotelzimmer enthüllt wurden, war das Circa Resort & Casino das erste Hotel-Casino in der Innenstadt von Las Vegas seit mehr als 40 Jahren.

 

Es bietet den Gästen viele extravagante Annehmlichkeiten:

 

  • Eine strikte, ausschließlich Erwachsenen vorbehaltene Umgebung
  • Ein Aquatheater namens Stadium Swim, das über eine 40 Fuß mal 143 Fuß große High-Definition-Leinwand, sechs Pools, Swim-up-Bars, Kabinen, Tagesliegen und Chaiselongues auf drei kaskadenartigen Ebenen verfügt
  • Die längste Bar der Welt westlich des Mississippi
  • Das größte Sportwettbüro der Welt
  • Ein Verkehrsknotenpunkt konzipiert für den Mitfahrverkehr
    Circa-Hotel-Bar-Case-Study 
     

Die Eigentümer wollten sich aber nicht nur bei den Annehmlichkeiten von der Masse abheben – sie wollten ihren Einfallsreichtum für jeden Aspekt des Hotels einsetzen.

 

 

Da die freie Sicht für viele Komponenten des Projekts, einschließlich Stadium Swim, von entscheidender Bedeutung war, musste die gesamte Infrastruktur versteckt werden, ohne Strommasten für WLAN-Verbindungen. Und anstelle einer eigenen Wechselstromversorgung wollte man Digital Electricity™ (DE) Stromkabel als Backbone der Stromverteilungsinfrastruktur verwenden. Auf diese Weise würde der Energieverbrauch gesenkt und ein intelligentes Gebäude geschaffen, in dem sämtliche Systeme – von der Beleuchtung und den Schaltern bis hin zur Raumklimatisierung und den Wireless Zugangspunkten – ferngesteuert und verwaltet werden könnten.

 

Das von VoltServer geschaffene DE ist ein bahnbrechender neuer Weg zur Energieverteilung. Derek und Greg Stevens wären die Vorreiter, wenn sie diese Technologie als Backbone für die Stromverteilung verwenden würden. Dieser Ansatz verlangte nach einem Partner für die Verkabelung und Verbindungstechnik, der bereit war, außerhalb des Rahmens zu denken – und der mit Digital Electricity (Stromkabel) vertraut war und sich gut damit auskannte.

 

Dieser Partner war Belden. Mit unseren Digital Electricity™ Stromkabeln erhalten Sie Unterstützung für die Backbone-Infrastruktur der Stromverteilung am Veranstaltungsort und können DE sicher über die größtmöglichen Entfernungen verteilen. In vielen Fällen – so auch im Circa Resort & Casino Las Vegas – können DE-gestützte Netzwerke von Niederspannungstechnikern anstatt von Elektrikern installiert werden (ähnlich wie ein PoE-Kabel), wodurch Zeit und Geld gespart wird.

 

Bei all der innovativen Technologie, die eingeführt wurde, hatte das Circa Resort & Casino Las Vegas außerdem einen festen Zeitplan, den sie einhalten mussten. Um Zeit für die Installation und den Anschluss zu sparen, vertrauten die Installateure auf das REVConnect® Verbindungstechniksystem von Belden. Sein einzigartiger Kern und seine Kappe erlaubten es ihnen, 95 % des Anschlusses zu erledigen, ohne dass sie wissen mussten, ob eine Buchse, ein Stopfen oder eine Kupplung verwendet werden würde. Zudem konnten Auszubildende und neue Installateure bereits nach wenigen Minuten Training unternehmenskritische Arbeiten erledigen – ohne Installationsprobleme oder die Notwendigkeit, dass jemand ihre Arbeit überprüft.

 

REVConnect hat sich auch als unerwarteter Lebensretter während COVID-19 erwiesen – ein überraschendes Hindernis, das gegen Ende des Projekts auftauchte. Die Kabelinstallateure waren in der Lage, ihre Arbeit bis zu einem bestimmten Punkt abzuschließen und dann den Standort zu verlassen, sodass Maler und andere Auftragnehmer ihre Arbeit aufnehmen konnten. Die Mitarbeiter der verschiedenen Handwerksbetriebe konnten so getrennt voneinander arbeiten, ohne dass sich ihre Wege kreuzten.

 

So konnte das Circa Resort & Casino Las Vegas fast zwei Monate früher als geplant eröffnet werden – im Oktober 2020, mitten in einer Pandemie. In einer Zeit, in der die Stadt neue Arbeitsplätze brauchte, waren die Eigentümer stolz darauf, 1.500 neue Arbeitsplätze schneller nach Las Vegas zu bringen.

 

„Einen Eigentümer, einen Berater und einen Hersteller zu haben, die dazu bereit waren, das Paradigma der Energieverteilung auf diesem vertikalen Markt zu ändern, war ein entscheidender Schritt“, sagt Ken Hydzik, Direktor des Vertriebs von VoltServer. Wir beobachten auf dem Strip bereits ein großes Interesse an demselben Digital-Electricity-Modell.“

 

Zusätzlich zu den niedrigeren Stromrechnungen hat die Verwendung von Digital Electricity und DE-Kabeln von Belden (statt dedizierten Wechselstroms) zu Baukosteneinsparungen zwischen 2 Millionen USD und 3 Millionen USD geführt.

 

Wenn Sie mehr über das Projekt erfahren und einige atemberaubende Bilder des Veranstaltungsortes sehen möchten, lesen Sie die Circa Resort & Casino Las Vegas Case Study.