Und das’ Das ist genau das, was Derek und Greg Stevens (bekannt als “ D-Brüder” aus Detroit) vor mehr als sechs Jahren vorgestellt, als sie anfingen, über eine herausragende neue Anlage namens Circa Resort & Casino Las Vegas.
Die Stadt ist voller Casinos und anderer Unterhaltungsangebote von Weltklasse, doch die D Brothers wollten ein Erlebnis schaffen, das sich von allen anderen Casinos und Resorts in Las Vegas unterscheidet. Vom Einchecken bis zum Auschecken wollten sie den Standort so gestalten, dass er Besucher anzieht.
Als das Casino im Oktober 2020 seine Türen öffnete, und einige Monate später die 512 Hotelzimmer des Veranstaltungsortes enthüllt wurden, wurde das Circa Resort Casino zum ersten von Grund auf neu errichteten Hotel-Casino in der Innenstadt von Las Vegas seit über 40 Jahren.
Es bietet den Gästen viele extravagante Annehmlichkeiten:
- Eine strikte, ausschließlich Erwachsenen vorbehaltene Umgebung
- Ein Aquatheater namens Stadium Swim, das über eine 40 Fuß mal 143 Fuß große High-Definition-Leinwand, sechs Pools, Swim-up-Bars, Kabinen, Tagesliegen und Chaiselongues auf drei kaskadenartigen Ebenen verfügt
- Die längste Theke der Welt westlich des Mississippi’
- Das weltweit größte Sportwettenbüro’
- Ein Verkehrsknotenpunkt konzipiert für den Mitfahrverkehr
Doch die Eigentümer wollten nicht nur hinsichtlich der Ausstattung hervorstechen, sondern ihren Einfallsreichtum auf jeden Aspekt des Anwesens anwenden.
Da die freie Sicht für viele Komponenten des Projekts, einschließlich Stadium Swim, von entscheidender Bedeutung war, musste die gesamte Infrastruktur versteckt werden, ohne Strommasten für WLAN-Verbindungen. Und statt dediziertem Wechselstrom wollten sie Digital Electricity™ (DE) als zentrale Stromverteilungsinfrastruktur nutzen. Dadurch ließe sich der Energieverbrauch senken und ein intelligentes Gebäude schaffen, in dem alle Systeme—von der Beleuchtung und den Schaltern bis hin zur Raumklimaregelung und den drahtlosen Zugangspunkten—ferngesteuert und verwaltet werden könnten.
Das von VoltServer geschaffene DE ist ein bahnbrechender neuer Weg zur Energieverteilung. Derek und Greg Stevens wären die Vorreiter, wenn sie diese Technologie als Backbone für die Stromverteilung verwenden würden. Dieser Ansatz erforderte einen Verkabelungs- und Konnektivitätspartner, der bereit war, über den Tellerrand hinauszublicken—und der mit digitaler Elektrizität vertraut und vertraut war.
Dieser Partner war Belden. Unsere Digital Electricity™ Kabel unterstützen die zentrale Stromverteilungsinfrastruktur des Veranstaltungsortes’ und erweitern die digitale Stromversorgung sicher über die größtmöglichen Entfernungen. In vielen Fällen,—einschließlich im Circa Resort & Casino Las Vegas—können Netzwerke mit DE von Niederspannungstechnikern statt von Elektrikern installiert werden (ähnlich wie PoE-Kabel), was Zeit und Geld spart.
Trotz der Einführung aller innovativen Technologien hatte das Circa Resort & Casino Las Vegas auch einen festen Zeitplan, den es nicht verpassen durfte.’ Um Installations- und Terminierungszeit zu sparen, verließen sich die Installateure auf das Konnektivitätssystem REVConnect von Belden.’ ® Sein einzigartiger Kern und seine Kappe erlaubten es ihnen, 95 % des Anschlusses zu erledigen, ohne dass sie wissen mussten, ob eine Buchse, ein Stopfen oder eine Kupplung verwendet werden würde. Darüber hinaus konnten Auszubildende und neue Installateure unternehmenskritische Arbeiten bereits nach wenigen Minuten Schulung abschließen,—ohne dass es zu Installationsproblemen kam oder jemand ihre Arbeit überprüfen musste.
REVConnect erwies sich während COVID-19 auch als unerwarteter Lebensretter – ein überraschendes Hindernis, das gegen Ende des Projekts auftrat.— Die Kabelinstallateure waren in der Lage, ihre Arbeit bis zu einem bestimmten Punkt abzuschließen und dann den Standort zu verlassen, sodass Maler und andere Auftragnehmer ihre Arbeit aufnehmen konnten. Die Mitarbeiter der verschiedenen Handwerksbetriebe konnten so getrennt voneinander arbeiten, ohne dass sich ihre Wege kreuzten.
Infolgedessen wurde das Circa Resort & Casino Las Vegas im Oktober 2020—mitten in einer Pandemie fast zwei Monate früher als geplant eröffnet.— In einer Zeit, in der die Stadt neue Arbeitsplätze brauchte, waren die Eigentümer stolz darauf, 1.500 neue Arbeitsplätze schneller nach Las Vegas zu bringen.
“„Einen Eigentümer, Berater und Hersteller zu haben, der bereit war, das Stromverteilungsparadigma in diesem vertikalen Markt zu ändern, war ein Wendepunkt“,” sagt Ken Hydzik, Vertriebsleiter von VoltServer. “Wir beobachten auf dem Strip bereits ein erhebliches Interesse an diesem digitalen Strommodell.’”
Zusätzlich zu den niedrigeren Stromrechnungen führte die Verwendung von Digital Electricity und Belden’DE-Kabeln (anstelle von dediziertem Wechselstrom) zu Baukosteneinsparungen zwischen $2 Millionen und $3 Millionen.
Um mehr über dieses Projekt zu erfahren—und einige atemberaubende Bilder des Veranstaltungsortes zu sehen—lesen Sie die Circa Resort & Casino Las Vegas-Fallstudie.
Über den Autor
Belden
Belden setzt eine Vielzahl von Experten ein, die uns bei der Beschaffung hochwertiger Inhalte unterstützen. Zu diesen Fachexperten zählen aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, externe Mitarbeiter und Branchenspezialisten. Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an [email protected], um mit dem entsprechenden Teammitglied in Kontakt zu treten.