Automatisierung mit fahrerlosen Transportsystemen und Roboterarmen im intelligenten Distributionslager.

Seit Jahren sprechen Technologieführer von 5G und Wi-Fi 6 als Meilensteinen in der drahtlosen Netzwerktechnik. Doch mit der Weiterentwicklung der Technologie verändern sich auch die Erwartungen und Anforderungen derjenigen, die auf drahtlose Verbindungen angewiesen sind. Da die Grenzen immer weiter verschoben werden, etablieren sich 6G und Wi-Fi 7 nun als die nächste Generation drahtloser Technologien. Beide Standards befinden sich derzeit in der Entwicklung und versprechen eine Leistung auf höchstem Niveau sowie verbesserte Fähigkeiten.

Je nachdem, wo und wie sie eingesetzt werden, hat jede ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Und obwohl sie für unterschiedliche Architekturen und Einsatzbereiche konzipiert sind, haben 6G und Wi-Fi 7 eines gemeinsam: Sie zielen darauf ab, digitale Anwendungen zu unterstützen.’ Einige dieser Anwendungsfälle sind:

  • Erweiterte und virtuelle Realität (AR/VR)
  • Künstliche Intelligenz (KI)
  • Ultraschnelle Konnektivität
  • Echtzeitkommunikation

Angesichts dieser beiden Optionen stellt sich die Frage: Welche drahtlose Technologie ist am besten für Ihr Unternehmen geeignet?

Die beste drahtlose Lösung der nächsten Generation auswählen

Um Ihnen bei der Beurteilung zu helfen, welche Lösung am besten für Ihre Organisation geeignet ist, werfen wir einen Blick auf die besonderen Stärken und potenziellen Einschränkungen von 6G und Wi-Fi 7.’

Warum 6G sich abhebt

Die Vorteile von 6G beginnen mit den hohen Kommunikationsgeschwindigkeiten. Es unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 1 Tbit/s und sehr geringe Latenzzeiten, was 6G zur bevorzugten Technologie für zeitkritische Anwendungen macht, wie zum Beispiel:

  • Autonome Fahrzeuge
  • Industrielle Automatisierung
  • Fernbetrieb

Ein weiterer wichtiger Vorteil dieser Mobilfunktechnologie ist die Anzahl der Geräte, die ein 6G-Netzwerk gleichzeitig verwalten kann, sowie die Reichweite, die ein 6G-Netzwerk bietet. Es verfügt außerdem über ein eigenes Frequenzspektrum, was bedeutet, dass im Gegensatz zu Wi-Fi seine Frequenzen nicht geteilt werden müssen.’ In diesem Sinne kann 6G eine stabilere Verbindung mit höherer Zuverlässigkeit bieten. Aufgrund strengerer Regulierungen im Zusammenhang mit 6G ist es rechtlich geschützt und bietet Nutzern und Organisationen eine sicherere und nachhaltigere Verbindung.

Ein weiterer Vorteil von 6G ist die Tatsache, dass es Network Slicing unterstützt . Bestimmte Frequenzen können für spezifische Funktionsbereiche reserviert werden, um eine dedizierte Bandbreite und Leistung zu gewährleisten.

Darüber hinaus verspricht 6G eine deutlich größere Reichweite als Wi-Fi 7. Diese erweiterte Abdeckung macht es besonders geeignet für großflächige Installationen und Umgebungen, in denen eine durchgängige Konnektivität über ein weitläufiges Gebiet erforderlich ist.

Warum Wi-Fi 7 heraussticht

Bei der Bereitstellung und der einfachen Bedienung hat 6G jedoch gegenüber Wi-Fi 7 einen Nachteil.

Es ist mit größerer Komplexität verbunden und erfordert eine Betriebsgenehmigung von den Aufsichtsbehörden, was die Flexibilität und Zugänglichkeit einschränken kann. Diese Belastung geht einher mit höheren Vorlauf- und laufenden Wartungskosten, wodurch Wi-Fi 7 in puncto Kosten der klare Gewinner ist.

Die geringe Komplexität von Wi-Fi 7 bedeutet, dass es schnell implementiert und skaliert werden kann, stößt aber bei der Abdeckung großer Gebiete an seine Grenzen.’ Durch die einfache Konfiguration werden Personalkosten gespart, da für die Wartung und Optimierung des Netzwerks weniger spezialisierte Schulungen und technischer Support erforderlich sind. Zudem verbessert es die Energieeffizienz durch Optimierung der Datenübertragung und Reduzierung von Leerlaufzeiten, sodass es sich positiv auf die langfristigen Energiekosten auswirken kann.

Da ein Kernnetz erforderlich ist, benötigen 6G-Netze mehr Infrastruktur und Investitionen in leistungsstarke Backbone-Systeme. Hinsichtlich der Frequenzen können Vereinbarungen mit anderen nahegelegenen Mobilfunknetzen erforderlich sein, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. (Beispielsweise müssen Unternehmen, die in Campusumgebungen tätig sind, möglicherweise mit mehreren Anbietern zusammenarbeiten, um die Spektrumzuweisungen zu koordinieren, eine reibungslose Interoperabilität zu gewährleisten und potenzielle Signalstörungen zu vermeiden.)

In puncto Geschwindigkeit ist 6G schneller als Wi-Fi 7, aber der Durchsatz von Wi-Fi 7 sollte für die meisten industriellen Anwendungen ausreichend sein.’ Im Vergleich zu seinen Vorgängern nutzt Wi-Fi 7 auch das 6-GHz-Band, was dazu beiträgt, Interferenzen zu minimieren und die Verbindungsstabilität zu verbessern.

6G vs. Wi-Fi 7: Die wichtigsten Funktionen im Vergleich

Da sich die Anforderungen an drahtlose Technologien und die Einsatzszenarien weiterentwickeln, ist es wichtig abzuwägen, wie sich die einzelnen Technologien im Hinblick auf kritische Leistungs- und Betriebskennzahlen schlagen.’

Hier’ein direkter Vergleich einiger der größten Unterschiede zwischen 6G und Wi-Fi 7, damit Sie schnell beurteilen können, welche Technologie Ihren organisatorischen Bedürfnissen und Bereitstellungszielen entspricht. 

 

  6G Wi-Fi 7
Kosten Élevé Bas
Complexité Élevé Bas
Konfiguration Komplex Leicht
Inbetriebnahme Langsam Schnell
Anzahl der Teilnehmer Bis zu 10 Millionen Geräte pro Quadratkilometer Zwischen 200 und 300 aktiven Geräten pro Zugangspunkt
Frequenzen Eigenes Spektrum Gemeinsame Frequenzen
Verbindung Robust und stabil Die Stabilität nimmt mit steigender Nutzerzahl ab.
Cybersicherheit Sicher Nicht geeignet für bestimmte Sicherheitsanwendungen; Endpunkte’ Keine Registrierung erforderlich, offenes Netzwerk
Reach Élevé Bas
Kommunikation Hoch; nahezu Echtzeitkommunikation, bis zu 20 Sekunden schneller als Wi-Fi 7 Bis zu 46 Gbit/s unter idealen Bedingungen
Latenz 0,1 ms; 0.01-0.05 ms für bestimmte Szenarien <1 ms unter idealen Bedingungen
Netzwerk-Slicing Ja Nein
Rechtssicherheit Sicher; der Standard ist streng reguliert Abhängig von der Implementierung (WPA3-Enterprise, DSGVO-Konformität, Richtlinien für das Zugriffsmanagement gewährleisten die Gerätekonformität mit den Frequenzspezifikationen).
Lizenzen Erforderlich Nicht erforderlich
Energieverbrauch Ein signifikanter Anstieg der Datenraten, Verbindungsvolumina und der Netzwerkdichte könnte zu einem hohen Energieverbrauch führen. Energieeffizient

 

Welche drahtlose Lösung passt zu Ihren Bedürfnissen?

Um auf die Frage zurückzukommen, welche drahtlose Lösung für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist: Die Antwort hängt von Ihren Anwendungsbereichen und Prioritäten ab. Für große Bereiche wie Smart Cities oder zeitkritische Anwendungen ist 6G die Technologie der Wahl. Für die meisten industriellen Anwendungsfälle ist Wi-Fi 7 oft ausreichend und bietet geringere Kosten und Komplexität, sofern die abzudeckenden Bereiche nicht zu groß sind. Da sich beide Standards ständig weiterentwickeln, hilft Ihnen die Analyse Ihrer betrieblichen Prioritäten und Wachstumspläne dabei, die Vorteile der drahtlosen Konnektivität der nächsten Generation optimal zu nutzen.

Wenn Sie Hilfe bei der Abwägung Ihrer Optionen benötigen, ist Belden für Sie da, um Ihnen bei der richtigen Entscheidung zu helfen. … und dann zuverlässige, kostengünstige und zukunftssichere drahtlose Netzwerke bereitzustellen, egal für welche Technologie Sie sich entscheiden.

Erfahren Sie mehr über unsere Arbeitsweise.

Weiterführende Links: