Intelligente Gebäude

Erweitern Sie bestehende OM1/OM2-Automatisierungskabelanlagen mit OM3

François Beauregard
Um die modernen Anforderungen zu erfüllen, müssen in vielen Umgebungen die alten OM1-Glasfaserkabel modernisiert werden. Können Sie bei der Aufrüstung OM1- gemeinsam mit OM3-Glasfaserkabeln nutzen?


Um moderne Anforderungen zu unterstützen, müssen viele bestehende Umgebungen ihre alten OM1-Glasfaserkabelanlagen erweitern.  Beispielsweise müssen Hochhäuser ihre Gebäudemanagementsysteme aktualisieren, um eine stärkere IoT-Integration zu unterstützen. Abwasseraufbereitungsanlagen wünschen sich mehr Automatisierung. Kontrollsysteme auf der Strecke müssen die Zuverlässigkeit erhöhen.

 

Da diese Umgebungen Jahrzehnte alt sein können, verfügen sie oftmals bereits über eine umfangreiche OM1-Infrastruktur. Infolgedessen neigen die Personen, die infrastrukturbezogene Entscheidungen treffen – seien es Facility Manager, Betriebsleiter, Netzwerkspezialisten oder Ingenieure – dazu, mehr OM1 anzufordern, um ihre Kabelanlagen zu erweitern, ohne andere Optionen in Betracht zu ziehen.

 

Dies ist ein häufiger der vielen Gründe, die wir für ihre Entscheidung hören:

 

  • „Wir sind mit OM1 zufrieden.“ Benutzer sind damit vertraut, verwenden es seit Jahren und wissen, was sie von OM1 erwarten können.

  • „Unsere Infrastruktur ist so, wie sie ist, ausreichend leistungsfähig.“ OM1 erfüllt die Anforderungen ihrer aktuellen Anwendung, daher besteht kein großer Anreiz für ein Upgrade; OM1 scheint ausreichend

  • „Andernfalls funktioniert unsere bestehende Infrastruktur nicht.“ Es besteht die Sorge, dass vorhandene OM1-Anschlüsse, Transceiver und andere Infrastrukturen nicht mit OM3 funktionieren, da sie für OM1 entwickelt wurden.

  • „Wir machen uns Sorgen um die Sicherheit.“ Bei OM1-Fasern werden normalerweise LEDs verwendet, während bei OM3-Fasern VCSELs (Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers) zum Einsatz kommen. Einige Glasfasernutzer haben aus Sicherheitsgründen Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Lasern im Vergleich zu LEDs geäußert.

  • „Wir machen uns Sorgen wegen der Einfügedämpfung.“ Benutzer befürchten, dass die unterschiedlichen Kerngrößen (62,5 Mikrometer für OM1 und 50 Mikrometer für OM3) nicht zusammenpassen und so zu Einfügedämpfung und Leistungseinbußen führen. Wenn ein größerer Kern mit einem kleineren Kern verbunden wird, überflutet das Licht des Kabels mit dem größeren Kern das Kabel mit dem kleineren Kern. Dies kann zu Signalverlusten führen und die Leistung beeinträchtigen.

 

Einfügungsverlust: Spielt dieser immer eine Rolle?

Während einige dieser Bedenken berechtigt sind, sind andere – insbesondere solche, die sich auf die Leistung der Faser beziehen – je nach Anwendung nicht immer Anlass zur Sorge. Betrachten wir ein Beispiel.

 

Es stimmt, dass die Verbindung von OM1 (mit einem Faserkern von 62,5 Mikrometern) mit OM3 (mit einem Faserkern von 50 Mikrometern) zu erheblichen Einfügungsverlusten führen kann. Dies geschieht aufgrund der oben erwähnten „Überfüllung“ des größeren Kerns. Die Lichtquelle strahlt Licht aus, das den Durchmesser des Faserkerns überschreitet, und daher wird das Licht nicht effizient übertragen. Dieser Verlust tritt auf, wenn eine Faser mit einer anderen verbunden wird (unterschiedliche Fasertypen). In der Regel liegt dieser Verlust zwischen 0,75 dB und 1 dB pro Verbindung/Spleiß.

 

Die Industrie ist sich allgemein einig, dass es den Einfügungsverlust zu vermeiden gilt. Allerdings hängen seine Auswirkungen von der jeweiligen Anwendung ab. Mit anderen Worten: Einfügungsverluste sind nicht immer etwas, worüber Sie sich Sorgen machen müssen. Wenn Sie beispielsweise mit Anwendungen und Systemen mit niedriger Geschwindigkeit arbeiten, hat die Absorption von Verlusten aufgrund einer Verbindung keine Auswirkungen auf die Leistung. Wenn jedoch mehr als eine Verbindung vorhanden ist, kann der Einfügungsverlust bei Anwendungen mit niedriger Geschwindigkeit ein Problem darstellen. Dabei beziehen Sie sich auf die Anwendungstabellen in ANSI/TIA-568. Diese Tabellen zeigen Ihnen den maximal zulässigen Einfügungsverlust für jede Verbindung.

 

Kennen Sie Ihr Verlustbudget Ist entscheidend, um festzustellen, ob Sie sich über die Einfügungsdämpfung Sorgen machen müssen. Ein Verlustbudget bestimmt, wie viel optischen Verlust Ihr Glasfaserkanal bei gleichbleibender erwarteter Leistung aufweisen kann.

 

Warum sollte ich auf OM3 upgraden?

OM1 und OM2 haben in den letzten Jahrzehnten ihren Zweck sehr gut erfüllt, sind jedoch in ihre goldenen Jahre eingetreten .

 

Irgendwann muss Ihre veraltete OM1-Kabelanlage aufgrund von Bandbreiten-, Entfernungs- und Kompatibilitätsbeschränkungen ersetzt werden. Wenn Sie sich noch einmal den Anwendungstabellen von ANSI/TIA-568 zuwenden, werden Sie feststellen, dass OM1 und OM2 keine Hochgeschwindigkeitsanwendungen unterstützen können.

 

OM3-Fasern übertreffen OM1- und OM2-Fasern in allen Leistungsparametern: Einfügungsverlust, Dämpfung, Modelldispersion usw. OM1- und OM2-Fasern haben außerdem längere Vorlaufzeiten und können teurer sein. Da es sich um ältere Technologien handelt, werden sie in modernen Installationen seltener eingesetzt. Dies bedeutet geringere Produktionsmengen und somit geringere Lagerbestände und eine beschränktere Verfügbarkeit. Die Folge sind längere Vorlaufzeiten und höhere Kosten.

 

Führen Sie Glasfaser-Upgrades schrittweise durch

Wenn Sie über eine OM1-Kabelanlage verfügen, muss die Migration auf OM3 nicht sofort und auch nicht auf einmal erfolgen. Sie können schrittweise auf OM3 wechseln und Teile Ihres OM1-Netzwerks weiterhin nutzen.

 

Wenn Ihr Verlustbudget es zulässt, können Sie diese Migration beginnen, indem Sie OM1 und OM3 mischen – ohne sich über die Folgen einer Überfüllung Gedanken machen zu müssen.

 

In den meisten Fällen ist der Wechsel von OM1 zu OM3 eine Entscheidung, die es wert ist, in Betracht gezogen zu werden. Belden unterstützt Sie bei der Berechnung und Kontrolle Ihres Verlustbudgets, damit Sie feststellen können, ob dieser Ansatz eines schrittweisen Upgrades für Sie geeignet ist. Da jede Situation anders ist, können wir hier keine allgemeingültigen Ratschläge geben. Wir können jedoch in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen ermitteln, was in Ihrer Umgebung möglich ist, wie sich die Kombination von OM1 und OM3 auf die Anforderungen an die Glasfaserprüfung usw. auswirkt.

 

Beginnen Sie hier ein Gespräch.

 

Weiterführende Links:

Beldens neues Fiber Technology Center ermöglicht anhaltende Führungsrolle und Innovation im Glasfaserbereich

Die Verwaltung von Glasfaserprojekten beginnt mit Ihrem Glasfaser-Playbook

Erstellen Sie Ihr eigenes Glasfaser-Playbook zum Entwerfen und Installieren & Glasfaser verwalten