Lösung von Problemen bei der Verlegung von IDF-Schränken mit REVConnect-Verbindungen
Installationshindernisse sind für Netzwerk- und Rechenzentrumstechniker nichts Neues.
Kunden ändern ihre Meinung. Budgets müssen umverteilt werden. Unerwartete physische Einschränkungen erfordern Änderungen der Entwurfspläne. Neue Dienste werden ohne Vorankündigung angefordert. Ein Wechsel in der Führung bringt neue Ideen hervor.
Installateure berichten uns von den Problemen, mit denen sie in der Praxis konfrontiert sind. In letzter Zeit jedoch’ Ich habe insbesondere von einer Herausforderung gehört: Designänderungen nach der Installation, die längere Kabelwege erfordern.
Sehen wir uns als Beispiel den Standort eines IDF-Schranks an. Nachdem das Projektteam, die Netzwerktechniker und/oder die Gebäudemanager die Standorte der Schränke für Zwischenverteiler (IDF) ermittelt haben, können die Installateure die Kabel entsprechend verlegen. Manchmal werden IDF-Schränke jedoch verlegt, nachdem die Kabel verlegt wurden.
Solche Verschiebungen können eine Vielzahl von Gründen haben. Das Projektteam kann z. B. einen neuen Standort finden, der:
- Bessere Umgebungsbedingungen bietet (z. B. geringere Hitze und Luftfeuchtigkeit)
- Techniker zu Wartungszwecken leichter zugänglich ist
- Bessere Unterstützung für zukünftige Expansionen bietet
- Störungen durch andere Geräte reduziert
- Bessere Sicherheit bietet
Aus welchen Gründen auch immer, diese kurzfristigen Änderungen scheinen immer häufiger aufzutreten. Und wenn IDF-Schränke verlegt werden, sind oft längere Kabelwege erforderlich. Dies führt zu höheren Kosten und Zeitverlusten durch Nacharbeiten, da Installateure das vorhandene Kabel entfernen und durch ein längeres ersetzen müssen.
Während der Umzug von IDF-Schränken ein Beispiel ist, gibt es viele Situationen, in denen Konstruktionsänderungen ein Kabel erfordern, das größere Entfernungen überbrückt:
- Gebäudesanierung, die eine Verbindung über die bestehenden Kabellängen hinaus erfordert
- Änderungen der Grundrisse oder des Möbellayouts zur Unterstützung neuer Konfigurationen
- Hinzufügen eines neuen Geräts (Kameras, Digital Signage, Wireless Access Point, Beleuchtungskörper oder Zugangskontrollfeld) an einem neuen Standort
Kabel verlängern statt ersetzen
Wenn Sie während der Installation beispielsweise einen IDF-Schrank verlegen müssen, gibt es’ Neben dem Kabelaustausch gibt es noch eine weitere Option, die Sie in Betracht ziehen sollten: Verwenden Sie einen REVConnect-Koppler von Belden, wenn längere Strecken erforderlich sind.
Mit diesem Ansatz kann das vorhandene Kabel bis zum neuen Standort des neuen Schranks verlängert werden, ohne dass es entfernt und durch ein längeres Kabel ersetzt werden muss. Es spart Zeit und Geld, macht Nacharbeiten überflüssig und ist wahrscheinlich Teil des Belden-Programms.’ s 25 Jahre Produktgarantie (bei Kanallängen unter den Standard 100 m mit bis zu zwei zusätzlichen Kupplungen).
Dies ist nur ein Beispiel für den Einsatz der REVConnect-Kupplung. Weitere Anwendungsmöglichkeiten:
- In einem beliebigen Panel innerhalb einer Konsolidierungspunktanwendung zur Verwaltung und Organisation der Verkabelungsinfrastruktur
- In Wandmontierter Cross-Connect Anwendungen zur Rationalisierung und Beschleunigung der Kündigung durch die Verwendung einer Methode für alle Komponenten
- Als kostengünstige Übergangsstelle für Kabel im Innen-/Außenbereich
- In konventioneller KeyConnect-Hardware für eine nahtlose und effiziente Netzwerkverbindung
- Wenn Switches vertikal statt horizontal in einem Schaltschrank montiert werden
- Mit RemoteIP-Kabel In Anwendungen mit erweiterter Reichweite
Da die REVConnect-Kupplung praktisch kein Übersprechen auf den Kanal überträgt, ist er hinsichtlich seiner Auswirkungen nahezu unsichtbar bzw. transparent.
Beim traditionellen RJ45-Footprint sind je nach verwendetem Kabel und Stecker verschiedene Faktoren und Einschränkungen zu berücksichtigen: Signaldämpfung, Übersprechen, Impedanzanpassung usw. Bei REVConnect eliminiert der Footprint diese Einschränkungen. Da die Auswirkungen der Komponente vollständig vom System gesteuert werden, ist das Ergebnis eine gleichmäßigere Leistung.
Lernen Sie die REVConnect-Kupplung kennen
Wenn Sie mit schwierigen Installationshürden konfrontiert sind, kann unsere REVConnect-Kupplung Ihre Antwort sein. REVConnect-Kupplungen unterstützen den schnellstmöglichen Abschluss der Kategorie 6A erhöhen die Dichte, verbessern die Flexibilität, senken die Kosten und gewährleisten die Zuverlässigkeit.
Da sie keine Überschneidungen verursachen, fügen sie dem Kanal wenig Rauschen hinzu und sind im Wesentlichen unsichtbar. Wenn du’ Wenn Sie nach einer Konnektivitätslösung suchen, die Ihnen eine Welt voller Möglichkeiten eröffnet, könnte dies eine gute Option für Ihr nächstes Projekt sein!
Weiterführende Links:
- Ein Koppler— Viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten
- Wie Kupplungen die Konfigurierbarkeit unterstützen: Beispiele aus der Praxis
- Lösungen für vier alltägliche Probleme, mit denen Installateure regelmäßig konfrontiert werden