Data Center Operating Cost - Hero 08-18-2022

 

What drives your utility bill so high each month? In most data centers, it comes down to the operation of non-IT systems:

 

  • Cooling and air handling
  • Lighting
  • Security cameras

 

To determine how much of your total power usage goes to systems that don’t provide compute services, you can calculate your data center’s power usage effectiveness (PUE). This ratio compares the total amount of power used by your data center to the amount of power delivered to its computing equipment. It also reveals how much energy is used for non-IT activities and systems.

 

PUE = total facility power / IT equipment energy

 

A high PUE indicates that your data center uses more power than it should to run equipment. A low ratio suggests that energy is used effectively to get compute work done.

 

As we examined the Uptime Institute’s 11th Annual Global Data Center Survey, we discovered that energy-efficiency progress has slowed down for many data centers.

 

From 2003 to 2010, for example, the data center industry made great strides in improving PUE. The average data center dropped from 2.5 to 1.6. In the last five years, however, the industry hit a plateau. The average PUE has been stagnant, sitting near 1.56.

 

When this PUE is translated to a percentage (by using the data center infrastructure efficiency [DCiE] Metrik), zeigt es, dass etwa 60 % der Energie, die in das Rechenzentrum gelangt, für den Betrieb der zuvor erwähnten Nicht-IT-Systeme verwendet wird—und nicht für die Computerausrüstung.

 

Neu errichtete Rechenzentren, die auf maximale Energieeffizienz ausgelegt sind, weisen typischerweise PUEs von 1,1 oder 1,05 auf—ein Beweis dafür, dass dieses Leistungsniveau erreicht werden kann. Und während dort’ S viel neuer Raum am Horizont Die meisten Rechenzentren sind seit Jahren in Betrieb und basieren auf älteren Systemen.

 

Warum kommt der PUE-Fortschritt zum Stillstand?

Inzwischen hatten die meisten Manager von Rechenzentren Zeit, einfach erreichbare Ziele zu realisieren:

 

  • Isolierung der Zuführung und Zurückhaltung der Luft über Eindämmungswände oder Nutzung von Endtüren an Gängen, um eine Vermischung der Luft zu verhindern.
  • Verwenden Sie Blindplatten zum Füllen ungenutzter “ U” Positionen in Racks oder Gehäusen und trennen warme und kalte Luft.
  • Abdichtung von Löchern in Wänden und Doppelböden mit Produkten in Plenum-Qualität.
  • Ersatz von fehlenden oder schlecht sitzenden Bodenfliesen.
  • Entsorgung von nicht ausgelasteten oder nicht betriebsfähigen Servern.

 

Wenn Ihr Rechenzentrum nicht’ t implementiert diese Best Practices, jetzt’ Es ist an der Zeit, dies zu tun. Du’ Ich werde eine sofortige Verbesserung des Energieverbrauchs und niedrigere Betriebskosten des Rechenzentrums.

 

Die nächste Phase der Effizienzverbesserung, die den PUE-Wert von 1,5 auf 1,2 oder 1,1 bringen kann, erfordert mehr Zeit und Geld. Wenn Sie alle Ihre niedrig hängenden Früchte gepflückt haben, sind hier einige Beispiele dafür, was’ s wartet weiter oben im Baum.

 

Einsatz von Stromverteilungseinheiten (Power Distribution Units, PDUs)

PDU sind wie gut konzipierte Steckerleisten, die auf den Einsatz in Rechenzentren ausgelegt sind. Heute’ S intelligente PDUs Helfen Sie Rechenzentrumsmanagern, Stromverbrauch, Energieeffizienz und Umgebungsbedingungen aus der Ferne zu überwachen.

 

Sie können Kennzahlen wie den Echtzeit-Stromverbrauch, Daten und Ereignisprotokolle, die von jeder PDU und jeder Steckdose verbrauchte Strommenge verfolgen, sodass Sie den Verbrauch bis auf Geräteebene hinunter optimieren können.

 

Diese Detailgenauigkeit ist entscheidend. Wenn man genau weiß, wie viel Energie bestimmte Systeme verbrauchen, wird deutlich, wo Änderungen vorgenommen werden müssen— sogar bis auf die Rack-Ebene.

 

Installation effizienterer Kühlanlagen

Wenn Sie Ihre veralteten Kühlanlagen durch neue, effizientere Systeme ersetzen wollen, um die Wärme besser zu regulieren, stehen Ihnen zahlreiche Optionen zur Auswahl. Die richtige Option hängt von der Größe, dem Standort, der Konfiguration und den einzigartigen Designherausforderungen Ihres Rechenzentrums ab.

 

Sie können wählen, ob Sie auf Raumebene, Reihenebene oder Rackebene kühlen möchten (oder eine Kombination verwenden), und dort’ Es gibt eine lange Liste von Systemen zur Auswahl: Computerraum-Klimaanlagen (CRACs), Flüssigkeitskühlung und Präzisionskühlung sind nur einige Beispiele.

 

Wenn Ihre Kühlanlage veraltet ist, dann’ ist wahrscheinlich ineffizient. Die Aufrüstung Ihrer Anlage kann den Energieverbrauch reduzieren und die Betriebskosten Ihres Rechenzentrums senken.

 

Investition in weiße Schränke

Schränke in helleren Farben können auf verschiedene Weise Strom sparen. Helle Farben wie Silber oder Weiß reflektieren mehr Licht als dunkle Farben (wie Schwarz), da sie unterschiedliche Lichtreflexionsgrade (LRV) haben. Aus diesem Grund wird bei dunklen Schränken häufig zusätzliche Beleuchtung benötigt, um die Etiketten und Ports sehen zu können.

 

Wenn Sie die Beleuchtungsstärke verringern, reduzieren Sie auch die Menge der vom Beleuchtungssystem abgegebenen Wärme, was wiederum den Kühlbedarf senkt. Unserer Schätzung nach lassen sich durch den Austausch von schwarzen Gehäusen durch Gehäuse hellerer Farbe Energieeinsparungen zwischen 1 % und 2 % erzielen.

 

Modernisierung der Beleuchtung

Modernisieren Sie Ihre Beleuchtungsanlagen und nutzen Sie die Vorteile der LED-Technologie. LEDs eignen sich ideal für Rechenzentren, und das aus vielen Gründen:

 

  • Sie generieren weniger Wärme als Leuchtstoffröhren und tragen somit zu geringeren Kühlkosten bei
  • Sie verbrauchen weniger Energie als andere Leuchtmittel
  • Sie liefern eine gleichmäßig helle Beleuchtung für alle Bereiche und reduzieren Schatten, die Wartungsarbeiten erschweren

 

Präsenzmelder und Beleuchtungszonen sind ebenfalls effektive Möglichkeiten, um die Betriebskosten von Rechenzentren unter Kontrolle zu bringen. Wenn niemand’ s im Rechenzentrum werden die Lichter automatisch ausgeschaltet. (Abhängig von Ihrer Überwachungsausrüstung benötigen Sie möglicherweise ausreichend Beleuchtung für eine ordnungsgemäße Videoaufnahme, aber viele der heutigen’ s-Kameras können bei schlechten Lichtverhältnissen und im Dunkeln sehen.) Wenn die Lichter auf, erste Eingangsbereiche und Hallen don’ Sie müssen nicht so hell sein wie die Gerätebereiche und können entsprechend in Zonen eingeteilt werden.

 

So wenig Leute wie möglich

Bereiche in Rechenzentren wurden zur Verarbeitung von Daten gebaut, nicht für die Unterbringung von Menschen. Ein weiterer Schritt zur Senkung der Betriebskosten des Rechenzentrums besteht darin, das Rechenzentrum so “bedienungsfrei” oder “lichtlos” wie möglich zu halten.

 

IT-Geräte können bei höheren Umgebungstemperaturen betrieben werden als die, die normalerweise von Menschen als angenehm empfunden werden. Wenn Sie bestimmte Prozesse automatisieren und den Bedarf an Personal vor Ort reduzieren können, muss der Raum’nicht so kühl sein.

 

Dunkle Rechenzentren mögen bislang noch nicht so verbreitet sein, aber die COVID-19-Pandemie hat uns eine Vorstellung davon gegeben, wie diese unbemannten Räumlichkeiten aussehen könnten. In vielen Fällen haben Beispiele bewiesen, wie Rechenzentren mit geringer menschlicher Beteiligung betrieben werden können.

 

Nehmen Sie an unserer Branchendiskussion über Energieeffizienz und Betriebskosten teil

Wenn Sie die Betriebskosten für Ihr Rechenzentrum senken und Ihren PUE-Wert verbessern möchten, kann Belden Ihnen beim Einstieg helfen. Unser Team kann Sie dabei unterstützen, Entscheidungen zur Energieeffizienz von jeder Perspektive aus zu betrachten, um sicherzustellen, dass Sie mit Ihrer Strategie Kosten senken, ohne dass die Leistung darunter leidet oder neue Probleme geschaffen werden.

 

Um diese Diskussion auf die nächste Ebene zu bringen, hören Sie sich hier eine aktuelle LinkedIn Live-Sitzung von Belden an, mit Einblicken von Chrissy Olsen, Global Director of Data Centers, Henry Franc, Technology Solutions Architect, Denis Blouin, Field Support Engineer und mir. Sollten Sie Fragen zur Optimierung der Betriebskosten von Rechenzentren haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht.

 

 

ÄHNLICHE BEITRÄGE:

 

3 wichtige Überlegungen bei der Stromversorgung von Rechenzentren

5 Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz in Rechenzentren mit PDU

5 Möglichkeiten zur Verbesserung der Nachhaltigkeit Ihres nächsten Rechenzentrumsprojekts

 

Über den Autor

Shad Sechrist

Pre-Sales Solutions Engineer für Rechenzentren

Als Shad Sechrist in 2021 zu Belden kam, hat er mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Elektro- und Elektronikindustrie mitgebracht, einschließlich der Entwicklung von Rechenzentren, Beratung zur Gebäudeinfrastruktur und Netzwerkdesign. Er unterstützt die Unternehmenskunden von Belden bei der Bereitstellung umfassender Rechenzentrumslösungen und ist auf Produktauswahl, Logistik, Projektmanagement und Prozessverbesserung spezialisiert. Sein beratender Ansatz liefert Kunden nicht nur Antworten auf ihre Fragen, sondern hilft ihnen auch, mehr über ihre physische Infrastruktur zu erfahren.