Case Study

Golf Channel bietet hochauflösende Erlebnisse mithilfe von Belden

Belden

nullDer Golf Channel mit Hauptsitz in Orlando, Florida, unterhält mehr als 80 Millionen Zuschauer in über 80 Ländern weltweit. Der Sender verfügt über vier Studios und ist die Heimat der PGA TOUR, der LPGA Tour, der European Tour, der WEB.com Tour, der PGA Tour Champions, der NCAA National Championships und mehrerer anderer globaler Golfturniere und -veranstaltungen.

Projektanforderungen

Fallstudienstudio Golf ChannelDer Golf Channel verlässt sich bei zahlreichen Anwendungen auf Belden-Kabel und verwendet Koaxialkabel der Typen 1694A, 1855A und 1505A sowie CAT 5e 1700A . Das Unternehmen wandte sich zur Lösung einer einzigartigen Übertragungsanforderung erneut an Belden. Da sich ein neues 4K UHD Medienkabel in der Abschlussphase der Leistungsprüfung befand, empfahl das Team von Belden dieses Kabel mit Mikro-Durchmesser, um den Anforderungen und dem Budget gerecht zu werden.

 

Die Lösung

Fallstudie: Verkabelung des Golf Channel29 Läufe mit je 300 Fuß plus 4K-UHD-Medienkabel verbanden den Displayprozessor mit den Studiodisplays. Die Verwendung von HDBaseT über dieses spezielle Kabel ermöglichte die Übertragung von 4K-Signalen ohne Signalverlust.

 

Um Installationszeit und -kosten zu reduzieren, wurde das 4K-UHD-Medienkabel (2183P) mit dem REVConnect Connectivity System von Belden abgeschlossen. Dank des schnellen und einfachen Anschlussverfahrens konnten die Installateure Medien- und Kategoriekabel auf einem einzigen Kern anschließen, der mit 8 RJ45 Modulen, einschließlich Buchsen und Steckern, kompatibel ist. REVConnect führte zu einer verbesserten Kabelentlastung und einer zuverlässigen Verbindung mit weniger Risiko, dass Pins aus dem Stecker gezogen werden.

 

Fallstudie zur Verkabelung des Golf ChannelBei diesem Projekt handelte es sich um die erste Installation mit 4K UHD Media Cable und REVConnect. Die Implementierung wurde geprüft und funktionierte auf Anhieb perfekt. Mit der Lösung von Belden konnten die Projektkosten unter Kontrolle gehalten und gleichzeitig die erforderliche Studiotechnik bereitgestellt werden. Eine vollständige Glasfaserübertragung hätte bei dieser Anwendung funktionieren können, doch die Kosten für Glasfaser, Installation und zusätzliche Hardware hätten das Budget bei Weitem überschritten.

 

Ergebnisse – Kosteneinsparungen. Qualität. Flexibilität

Das Studio hat nun die Möglichkeit, beliebige Kabelenden zu verwenden und sie bei Bedarf auszutauschen. Das Kabel kann durch Austauschen der Enden und Hinzufügen eines passenden Steckverbinders leicht verlängert werden. Zusätzliche Kreativität und Flexibilität wurde durch die Möglichkeit erreicht, verschiedene Bilder für eine Vielzahl von Zwecken zu präsentieren und Videomaterial einfach auf dem Wiedergabeserver abzulegen.

 

Die Bildqualität wurde nicht nur erheblich verbessert, das Studio verfügt nun auch über die Infrastruktur zur Übertragung von Studioprogrammen in 4K an die Zuschauer.

 

Fallstudie Golf Channel Belden-AktieFallstudie Golf Channel