Case Study

Beldens vernetzte Lösung: Grundsteinlegung für vorausschauende Wartung in der Fertigung

Belden
Belden weitet die Digitalisierung in seinem Werk in Richmond aus, legt den Grundstein für eine vorausschauende Wartung und übertrifft die OEE-Erwartungen. Das 95 Jahre alte Werk soll nun den nächsten Schritt in Richtung Industrie 4.0 gehen.

 

Das 95 Jahre alte Werk von Belden in Richmond hat den Test der Zeit bestanden. Jeden Tag stellt eine Mischung aus neuen Geräten und 70 Jahre alten Maschinen Drähte und Kabel her, um der wachsenden Nachfrage auf dem US-Markt gerecht zu werden.

 

Das Werk sah sich jedoch mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, die seinen Erfolg gefährdeten, darunter:

  • Kostspielige Ausfallzeiten durch ungeplante Wartung und schwer zu beschaffende Ersatzteile
  • Eine Belegschaft von sachkundigen Mitarbeitern, die in den Ruhestand gehen, und ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, die an ihre Stelle treten
  • Mangelnde Maschinenkonnektivität und -transparenz
  • Eine beträchtliche Anzahl älterer und veralteter Maschinen in Betrieb

 

Das Endergebnis? Das Werk in Richmond musste einen Weg finden, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden, seine Abhängigkeit von Fachkräften zu verringern und zuverlässig mehr Drähte und Kabel zu produzieren.

 

Richmonds zukunftsorientierte Vision

Während das Team in Richmond routinemäßig Zeit für die Bewertung und Reparatur der Geräte einplante, gab es immer noch gelegentliche, überraschende Ausfälle, die zu langen Produktionsverzögerungen führten. Angesichts des Alters einiger Maschinen können Schwierigkeiten bei der Suche nach Ersatzteilen Reparaturen verzögern. Um den nächsten Schritt auf dem Weg zur digitalen Transformation zu gehen, erkannte das Team die Notwendigkeit, auf vorausschauende Wartung umzusteigen.

 

Das Vorhersagemodell optimiert den Instandhaltungsprozess. Es nutzt Trends aus Dateneinblicken, um potenzielle Geräteprobleme zu identifizieren, bevor sie auftreten. Dieser Ansatz warnt im Voraus vor der Notwendigkeit, Ersatzteile zu bestellen und vorzubereiten.

 

Das Team hatte bereits mit der Modernisierung der Anlage begonnen. Sie hatten einige ältere Maschinen ersetzt und nutzten Software von Drittanbietern und eine „selbst entwickelte“ Lösung zur Überwachung der Geräteleistung. Diese Lösungen boten jedoch nur einen eingeschränkten Überblick über den Gesamtbetrieb und konnten nicht skaliert werden. Um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern, mussten mehr Maschinen miteinander verbunden und Daten von ihnen erfasst werden. Die Werksleiter wandten sich mit der Bitte um Hilfe an die Datentechnikberater des Customer Innovation Center (CIC) von Belden.

 

Belden: Wegweiser auf dem Weg zu automatisierten Abläufen

Wie viele Brownfield-Anlagen verfügt auch die Fabrikhalle in Richmond über eine Vielzahl von Maschinen und Geräten verschiedener Jahrgänge und Marken. Es wäre nicht einfach, Geräte zu verbinden und die Daten zu extrahieren, zusammenzuführen und zu kontextualisieren. Doch das Herausreißen und Ersetzen aller Altgeräte war keine Option.

 

Das CIC-Team – ausgestattet mit umfassendem Fachwissen und einem klaren Fokus auf die erforderlichen Geschäftsergebnisse – entwarf eine kundenspezifische Netzwerkinfrastruktur, die OT-Daten von jeder Maschine effizient und sicher verbinden und erfassen konnte. Sie fungierten während der gesamten Zeit als echter Partner und boten dem Team in Richmond konsequente Anleitung und Unterstützung.


„Es geht wirklich darum, zu bewerten, was bereits da war. Wir nutzen diese älteren Systeme und unsere internen Lösungen, um eine Möglichkeit zu schaffen, diese Altsysteme in einen Industrie 4.0-Bereich zu bringen.“ – Belden CIC-Lösungsberater

 

Frühe Schritte und Erkenntnisse

Die digitalen Automatisierungsberater des CIC und der Werksleiter in Richmond identifizierten operative Ziele. Die Berater befragten Betriebsleiter und Anlagenleiter, um Daten über die potenziellen Auswirkungen einer verbesserten Transparenz und Wartung zu sammeln, und halfen bei der Berechnung eines Ziel-ROI für das Pilotprojekt.  Die Informationen wurden verwendet, um einen internen Business Case für die Genehmigung durch die C-Suite zu erstellen.

 

Die Entwicklung dieses Wertnachweises war ein kritischer und zielgerichteter Prozess. Dadurch wurde sichergestellt, dass das Pilotprojekt eng auf die wichtigsten Geschäftsziele abgestimmt war.

 

Auf Grundlage der Bewertung des CIC-Teams entschied sich das Team in Richmond, den Pilotversuch auf Produktionslinien mit hohem Volumen und hohen Margen durchzuführen, die große Rückstände aufwiesen. Jede gewonnene Kapazität würde zusätzliche Einnahmen bringen. Die Linien umfassten auch eine Vielzahl älterer Geräte. „Die Idee war, dass wir, wenn es uns hier gelingt, die Prozesse und Einstellungen recht einfach in andere Bereiche der Anlage kopieren und einfügen können“, sagt Richmonds Qualitätsdirektor.

 

Der Gesamtumfang umfasste:

  • Bauen Sie eine robuste, sichere Netzwerkinfrastruktur auf und verbinden Sie sie mit Geräten
  • Installieren Sie Sensoren an Motoren und mechanischen Geräten, um Daten für die vorausschauende Wartung zu sammeln
  • Analysieren Sie Daten, um Trends und Indikatoren für Abweichungen außerhalb der Toleranzen zu identifizieren, die auf bevorstehende Ausfälle hindeuten, und ergreifen Sie Vermeidungsmaßnahmen

 

Das Pilotprojekt war ein Erfolg. Das ursprüngliche OEE-Ziel lag bei 56,5 Prozent. Bis heute hat der Einsatz dazu beigetragen, die OEE auf 62 Prozent zu steigern, Tendenz steigend.

 

In acht Monaten sammelte das Team aus Richmond rund 300 GB Daten von 150 Sensoren. Sie erkannten gefährdete Komponenten wie abnormale Vibrationswerte aufgrund von Problemen mit der Bandausrichtung. Und einige der Daten könnten für andere Anwendungsfälle verwendet werden. Im Rahmen der zweiten Phase arbeitet das Team mit Amazon Web Services (AWS) zusammen, um das System zu verbessern und Sensormesswerte zu kontextualisieren, um weitere Einblicke zu erhalten.

 

Eine entscheidende Komponente für den Erfolg des Pilotprojekts? Zusammenarbeit. Das CIC arbeitete während der gesamten Entwurfs-, Bau- und Implementierungsphase mit Mitarbeitern im gesamten Unternehmen zusammen: Vorgesetzten, Bedienern und Werksleitern sowie IT- und OT-Teams. Das Feedback war positiv und die Akzeptanz ist hoch.

 

Zukunftsaussichten und die Rolle von Belden

Die Werksleiter ermitteln, welche Daten benötigt werden, bevor sie das Pilotprojekt auf die Anlage und andere Einrichtungen ausweiten. Sie planen:

  • Erweitern Sie OEE-Initiativen und sammeln Sie mehr Daten für die vorausschauende Wartung im gesamten Rest der Anlage, indem Sie mid-2024
  • Entwickeln Sie Next-Level-Analysen für die vorausschauende Wartung
  • Verwenden Sie ein einziges Repository für Leistungs- und Qualitätsdaten für eine fundiertere Entscheidungsfindung
  • Erstellen Sie ein System zur Automatisierung der Produktionsplanung, das die gesammelten Leistungs- und Wartungsdaten nutzt, um die Produktweiterleitung und -planung zu optimieren

 

Wie geht es weiter? Ein Werksleiter aus Richmond bemerkt: „Wir verfügen über ein bewährtes Modell zum Erfassen grundlegender leistungs- und wartungsbezogener Daten. Wir beginnen gerade erst, das Potenzial dessen zu erkennen, was als Nächstes kommt und wohin uns das letztendlich führen wird.“

 

 Erfahren Sie mehr darüber, wie die Experten in Beldens Customer Innovation Centers Helfen Sie Kunden dabei, ihre Digitalisierungsreise zu begleiten.