Electrical Power Distribution Power Lines and Towers

GEHEN SIE ZU:  Kunde  |  Die Herausforderung  |  Die Lösung  |  Die Ergebnisse

Kunde

Dieses Energieversorgungsunternehmen in Afrika ist dafür verantwortlich, seine Hauptinfrastruktur kontinuierlich auszubauen, um den Bedürfnissen einer wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden.

Mit Tausenden von Mitarbeitern, die Millionen von Kunden betreuen, konzentriert sich der Geschäftsbereich Elektrizität auf drei Bereiche: Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung.

Der von dem Unternehmen und einem weiteren Produzenten erzeugte Strom wird über ein umfangreiches Netz, das von einem Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und einem Verteilnetzbetreiber (VNB) verwaltet wird, an die Kunden geliefert. Zur Unterstützung der Netzüberwachung und -kommunikation in Echtzeit hat das Versorgungsunternehmen einen Großteil seines Netzes mit oberirdischen OPGW-Glasfaserkabeln ausgestattet. Sein Stromnetz umfasst Zehntausende Kilometer:

  • Höchstspannungs- und Hochspannungsleitungen
  • Mittelspannungsleitungen
  • Niederspannungsleitungen

Die Herausforderung

Die Netzwerkinfrastruktur des Versorgungsunternehmens wurde mit Geräten eines großen globalen Herstellers von Telekommunikationsausrüstung aufgebaut.’ Das System arbeitete mit SDH-Technologie (Synchronous Digital Hierarchy), um digitale Signale über Glasfaser zu übertragen. SDH war zwar in seinen besten Jahren hochwirksam, ist aber schon Jahrzehnte alt und befindet sich auf dem Weg zur Veralterung. Die rasanten Fortschritte bei Netzwerkstandards und -technologien haben es für SDH-Systeme zunehmend schwieriger gemacht, moderne Leistungs-, Skalierbarkeits- und Integrationsanforderungen zu erfüllen, sodass das Versorgungsunternehmen ein Upgrade benötigte.

Darüber hinaus hatte das Unternehmen Schwierigkeiten, Unterstützung vom Gerätehersteller zu erhalten, um die häufigen Netzwerkprobleme zu beheben, die durch die veraltete Infrastruktur verursacht wurden. Dies führte dazu, dass die Arbeiter die Probleme selbst bewältigen mussten, ohne über ausreichende Ressourcen oder Fachkenntnisse zu verfügen, um die Probleme effizient zu lösen. Es war schwierig, die Betriebszeit und einen hohen Betriebsstandard aufrechtzuerhalten, was sich negativ auf die Zuverlässigkeit des Dienstes auswirkte.

Zur Unterstützung der Entscheidungsfindung stellte das Team von Belden während des gesamten Prozesses umfassende technische Beratung zur Verfügung.’ Sie führten außerdem einen ausführlichen Machbarkeitsnachweis im Live-Netzwerk des Versorgungsunternehmens durch und demonstrierten dabei die Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Komplettverbindungslösungen von Belden.’’

Um diese Hindernisse zu überwinden, war das Versorgungsunternehmen bereit, sein Netzwerk zu modernisieren, zu härten und abzusichern. Dabei musste es jedoch sicherstellen, dass kritische Anwendungen, wie beispielsweise seine Schutzsysteme, weiterhin reibungslos funktionieren würden. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wollte das Versorgungsunternehmen außerdem die Bandbreite auf der Transportschicht von 2,5 Gbit/s auf 10 Gbit/s und auf der Zugriffsschicht von 600 Mbit/s auf 1 Gbit/s erhöhen. Da sich die Bedürfnisse des Unternehmens weiterentwickeln würden, wünschte es sich auch eine skalierbare Plattform, die zukünftige Upgrades auf 40 Gbit/s und 100 Gbit/s mit minimalem Investitionsaufwand und geringen Auswirkungen unterstützen könnte.

Darüber hinaus bereitet sich das Versorgungsunternehmen darauf vor, den Anforderungen einer großen globalen Sportveranstaltung gerecht zu werden, die künftig in seinem Versorgungsgebiet stattfinden wird. Aus diesem Grund wird die Modernisierung des Stromnetzes beschleunigt, neue Umspannwerke gebaut und eine zuverlässige Stromversorgung sichergestellt, um dem erwarteten Nachfrageanstieg gerecht zu werden.’

Die Lösung

Durch enge Abstimmung und Zusammenarbeit wird die XTran-Plattform von Belden  Wurde eingesetzt, um das Versorgungsnetz zu modernisieren und zu optimieren.’

Als modulare, vollständig integrierte Lösung ermöglicht XTran die Anbindung beliebiger Anwendungen mit beliebiger Geschwindigkeit. Dies ermöglicht es dem Energieversorger, alle seine Anwendungen, einschließlich kritischer Netzschutzsysteme, SCADA, Zutrittskontrolle, Unternehmenstelefonie und LAN, auf einer einzigen Plattform auszuführen, wodurch die Komplexität und Ineffizienz der Verwaltung mehrerer Systeme beseitigt werden. Da die Netzwerkmodernisierung ohne Austausch der Altsysteme erfolgte, waren die Beeinträchtigungen und Kosten minimal.

Die Skalierbarkeit der Plattform’ ermöglicht zukünftige Upgrades auf 40 Gbit/s und 100 Gbit/s und darüber hinaus und erlaubt so die Integration von Anwendungen wie CCTV und fortschrittlicher Netzüberwachung im Einklang mit dem Wandel hin zu erneuerbaren Energien, während die Bevölkerung’ des Landes wächst.

Da XTran auf der MPLS-TP-Technologie basiert, einem Protokoll, das für Carrier-Grade-Netzwerke entwickelt wurde, bietet es eine deterministische Leistung für einen nahtlosen, unterbrechungsfreien Betrieb. Durch die Unterstützung fortschrittlicher QoS-Funktionen (Quality of Service), Bandbreitenmanagement und robuster OAM-Funktionen (Operations, Administration and Maintenance) hilft XTran dem Energieversorger, den Datenverkehr zu priorisieren und zu überwachen, Probleme schnell zu beheben und ein hohes Serviceniveau aufrechtzuerhalten. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Infrastruktur der Stromübertragung und -verteilung, da es Zuverlässigkeit und Echtzeitfähigkeit für eine sichere und kontinuierliche Stromversorgung gewährleistet.

Zur Verstärkung des Einsatzes lieferte Belden außerdem vollständig montierte, IP54-zertifizierte Schränke, die Schutz vor Staub, Schmutz und Wasser bieten. Diese Schränke beherbergen die XTran-Plattform sowie dedizierte Konnektivitäts- und Verstärkerfunktionen, die Netzwerkreichweiten von mehr als 200 km ohne Signalbeeinträchtigung ermöglichen.

Belden’ Die fortschrittlichen Synchronisationstechnologien gewährleisten eine präzise Zeitmessung im gesamten Netz und somit einen reibungslosen Betrieb der Schutz- und Steuerungssysteme. TXCare, ein intuitives und benutzerfreundliches Managementsystem, erleichtert es dem Versorgungsunternehmen’ Das Team soll den Netzwerkbetrieb effizient überwachen:’ Es ist für sie einfach und unkompliziert zu kontrollieren, zu überwachen und zu verwalten.

Um sicherzustellen, dass das Netzwerk auch weiterhin optimal funktioniert, bietet Belden fortlaufende Dienstleistungen und Unterstützung für einen langfristigen Betrieb und hohe Zuverlässigkeit. Diese Expertise gewährleistet, dass das Versorgungsunternehmen’ Die Beschäftigten erhalten die Unterstützung, die sie benötigen.

Die Ergebnisse

Belden’ Die XTran-Plattform soll dieses Unternehmen transformieren.’ s Netzwerkbetrieb, der messbare Verbesserungen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Zukunftsfähigkeit liefert. Seine Stromübertragungs- und -verteilungsinfrastruktur arbeitet mit Höhere Stabilität und Widerstandsfähigkeit zur Reduzierung von Ausfällen und zur Unterstützung erhöhter Lasten Die Schutz- und Steuerungssysteme arbeiten mit präziser Zeitsteuerung, was die Stabilität und Zuverlässigkeit zusätzlich erhöht.

Die Komplexität und Ineffizienz der in der Vergangenheit verwendeten, voneinander unabhängigen Altsysteme wurden durch ein Netzwerk ersetzt, das effizient verwaltet werden kann und über eine einzige Plattform läuft, wodurch die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter reduziert wird. Vielen Dank an Belden’ Dank dieser Unterstützung muss das Versorgungsunternehmen seine Netzwerkherausforderungen nicht mehr allein bewältigen.

Das Unternehmen ist gut gerüstet, um künftigem Wachstum und sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden, und verfügt über einen klaren Plan für die Expansion, der den sich ändernden Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht.

Dank der Unterstützung von Belden muss das Versorgungsunternehmen seine Netzwerkherausforderungen nicht mehr allein bewältigen.