Belden bringt Rechenzentrumslösungen mit seinem neuen mobilen Collaboration Center direkt zu seinen Kunden
Dieser 43 Fuß lange Anhänger reist durch die USA, um Rechenzentrumsplanern, -installateuren, -betreibern und -besitzern einen genauen Einblick in das Rechenzentrumsangebot von Belden zu geben.’
St. Louis, Missouri – 8. September 2021 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Spezialnetzwerklösungen, wird die Mobile Collaboration Center (MCC)-Roadshow offiziell mit einer Eröffnungsveranstaltung am 15. September in Ashburn, VA, starten, mit weiteren Stopps in den USA in den Jahren 2021 und 2022.
Das MCC ist ein praxisorientiertes Erlebnis, bei dem Belden eine breite Palette von Lösungen direkt an Designer, Installateure, Betreiber und Eigentümer von Rechenzentren bringt. Unsere internen Experten stehen bereit, um zu besprechen, wie Belden unternehmenskritische Rechenzentren durch einen kollaborativen Designprozess und eine verbesserte Bereitstellung unserer Glasfasersysteme unterstützen kann.
Vom Rack-Platz bis zum Parkplatz werden den Teilnehmern Lösungen für jeden Winkel des Rechenzentrums präsentiert. Durch die Kombination von schneller Bereitstellung mit Skalierbarkeit, Flexibilität und Platzersparnis konzentrieren sich die Rechenzentrumslösungen von Belden auf die Unterstützung unterbrechungsfreier Netzwerk-, Stromversorgungs-, Kühlungs- und Sicherheitsdienste. Im MCC finden Sie Beispiele für verschiedene Standard- und konfigurierbare Lösungen, darunter Glasfaserkabel von Belden, feldkonfektionierte Kupfer- und Glasfaserlösungen, vorkonfektionierte Kupfer- und Glasfaserkabel, Schränke, Patchpanels zur Wandmontage, Kabelmanagement und neue Innovationen wie das OptiTuff Mini-Glasfaserkabel’. ™
Das Mobile Collaboration Center verfügt außerdem über einen interaktiven Bildschirm mit Informationen zu kommenden Belden-Lösungen, eine Live-Stream-Verbindung mit dem F1 Center of Excellence (wo Belden kundenspezifische Glasfaserbaugruppen herstellt) und eine praktische Station, an der Kunden das Spleißen von Glasfaser-FX-Fusion und die REVConnect-Kupferterminierung ausprobieren können.
“„Die Rechenzentrumslösungen von Belden sind für den Einsatz überall im White Space und Gray Space konzipiert, einschließlich Facility Management und Kern-IT, Ethernet over IP (EoIP) und OT-Anforderungen für Gebäudesteuerung, Befehls- und Kontrollsysteme, Sicherheit und Überwachung“, sagt Chrissy Olsen, Global Director of Data Centers bei Belden.’” “Wir’freuen uns darauf, das Mobile Collaboration Center auf die Straße zu bringen, damit wir uns mit Kunden treffen, unsere innovativen Lösungen präsentieren und gemeinsame Gespräche über die Gestaltung von Rechenzentren führen können.”
Um sich für die Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung des Belden Mobile Collaboration Center anzumelden, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Belden-Vertreter. Informationen zu den Tourstopps im restlichen Jahr 2021 finden Sie unter: https://bit.ly/beldenmcc2021.
Um die Anforderungen an die Signalübertragung mit IP- und Legacy-basierten Lösungen zu erfüllen, die eine reibungslose Migration zur Konvergenz ermöglichen, ist ein universeller Ansatz für Unternehmensumgebungen erforderlich. Nur Belden’ Die innovativen Enterprise-Konnektivitätslösungen von verfolgen diesen universellen Ansatz. Belden’ Das umfangreiche Portfolio umfasst LAN, Rechenzentren, Gebäudeautomation sowie Sicherheit und Zugangskontrolle, um einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten. Hervorragende globale Service- und Support-Kapazitäten sowie anwendungsspezifische Garantieprogramme runden Belden ab’ s einzigartiges Angebot.
Über Belden
Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter hochwertiger End-to-End-Signalübertragungslösungen, bietet ein umfassendes Produktportfolio, das auf die unternehmenskritischen Anforderungen der Netzwerkinfrastruktur in Industrie- und Unternehmensmärkten zugeschnitten ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung der schnell wachsenden Daten-, Audio- und Videomengen, die für die heutigen Anwendungen benötigt werden, steht Belden im Zentrum des globalen Wandels hin zu einer vernetzten Welt.’ Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Louis, USA, wurde 1902 gegründet und betreibt Fertigungsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
###
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mary Melchiorre
Manager für Marketingkommunikation
(514) 822-7047
[email protected]
Markenhinweis
Belden und seine verbundenen Unternehmen beanspruchen und behalten sich alle Rechte an ihren grafischen Bildern und Texten, Handelsnamen und Marken, Logos, Servicenamen und ähnlichen geschützten Marken sowie alle anderen geistigen Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung vor. Beispielsweise sind BELDEN®, SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS®, HIRSCHMANN®, GARRETTCOM®, PPC®, TRIPWIRE®, TOFINO SECURITY®, LUMBERG AUTOMATION® und andere hier verwendete Unterscheidungsmerkmale von Belden und seinen verbundenen Unternehmen möglicherweise angemeldete oder eingetragene oder nicht eingetragene Marken von Belden oder seinen verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Rechtsräumen weltweit. Handelsnamen, Marken, Logos, Dienstleistungsnamen und ähnliche geschützte Marken von Belden’ dürfen ohne die Genehmigung von Belden’ oder seinen verbundenen Unternehmen’ und/oder in einer Form, die mit den Geschäftsinteressen von Belden unvereinbar ist, nicht nachgedruckt oder angezeigt werden. Belden behält sich das Recht vor, jederzeit die Einstellung einer unsachgemäßen Nutzung zu verlangen.
Patenthinweis
Dieses Produkt kann durch ein oder mehrere Patente geschützt sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.belden.com/resources/patents