Automatisierter Lagerbetrieb durch zwei Roboterarme dargestellt

St. Louis, Missouri – 28. Oktober 2025  – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Komplettlösungen für die Vernetzung, hat sich mit Accenture zusammengetan, um physische KI-Systeme für die Arbeitssicherheit in Fabriken und Lagerhallen zu entwickeln und einzusetzen. Die Systeme demonstrieren, wie eine zeitkritische Netzwerkinfrastruktur fortschrittliche KI-Anwendungen ermöglicht, die die Sicherheit der Arbeiter erhöhen, die Qualitätskontrolle verbessern und bestehende Fabrikabläufe modernisieren, da in der modernen Fertigung neben menschlichen Bedienern zunehmend auch autonome Systeme integriert werden.

Die virtuelle Sicherheitszaunlösung von Belden wurde mit dem Physical AI Orchestrator von Accenture entwickelt, der NVIDIA Omniverse, NVIDIA Metropolis-Bibliotheken für digitale Zwillinge und agentische KI von Accenture verwendet.’’ “” Es wendet Computer Vision und Closed-Loop-Steuerung an, um die Bewegungen der Arbeiter zu überwachen und Roboteroperationen automatisch anzuhalten, wenn Menschen Gefahrenzonen betreten. Accenture und Belden präsentieren die Lösung auf der NVIDIA GTC Washington, D.C. am Stand Nr. 308 .  

Informationen zur Zusammenarbeit zwischen Accenture, NVIDIA und BeldenInformationen zur Zusammenarbeit zwischen Accenture, NVIDIA und Belden

Der Physical AI Orchestrator von Accenture basiert auf NVIDIA-Technologien und ist in das Time-Sensitive Network von Belden integriert. Er ermöglicht Echtzeit-Industrielösungen am Netzwerkrand.

Nach Abschluss des Pilotprojekts im September soll die virtuelle Sicherheitszaunlösung noch in diesem Jahr bei einem Automobilhersteller kommerziell zur Fußgängersicherheit in Lagerumgebungen eingesetzt werden. „Die physischen KI-Sicherheitssysteme, die wir bauen, repräsentieren unsere Entwicklung von Konnektivitätsprodukten zu umfassenden Industrielösungen“, sagte German Fernandez, VP of Ecosystem Partner Programs bei Belden. „Indem wir den gesamten Technologie-Stack vom Sensor bis zum Edge bereitstellen, ermöglichen wir es Herstellern, fortschrittliche KI-Sicherheitssysteme unter Verwendung der vorhandenen Fabrikinfrastruktur zu implementieren.“

 

Ermöglicht synchronisierte Präzision für sicherheitskritische Anwendungen

Der technische Durchbruch basiert auf den Time Sensitive Networking (TSN)-Funktionen von Belden, die eine mikrosekundengenaue Synchronisierung von Videostreams mehrerer Kameras in allen Fabrikhallen ermöglichen. Diese Synchronisierung ist für die genaue Verfolgung der Bewegungen von Personen und Geräten in Echtzeit-Sicherheitsanwendungen unerlässlich.

Echtzeit-Überwachungsinformationen für ein Lager-83a6-b038fc2a5147/Monitor-and-Orchestrate-in-real-time" width="1421" height="754" data-damid="2471FF71-516D-464C-83A6B038FC2A5147" />

Der Physical AI Orchestrator von Accenture, der auf den Bibliotheken NVIDIA Omniverse und NVIDIA Metropolis basiert und in das Time-Sensitive Network von Belden integriert ist, ermöglicht Echtzeitüberwachung und -orchestrierung.

„Die physischen KI-Systeme, die wir Belden bei der Entwicklung helfen, basieren auf Accenture’ „Die Physical AI Orchestrator-Plattform trägt dem dringenden Bedürfnis Rechnung, Arbeiter zu schützen und gleichzeitig die operative Flexibilität zu gewährleisten, die die moderne Fertigung erfordert“, sagte Ramalingam Hariharan, Geschäftsführer bei Accenture.  

„Netzwerkprotokolle in Industriequalität sind für Sicherheitsanwendungen, die eine präzise Zeitsteuerung erfordern, von entscheidender Bedeutung“, sagte Fernandez. „Unsere TSN-Technologie ermöglicht eine Echtzeit-Regelung zwischen KI-Systemen und Produktionsanlagen, was sowohl für Sicherheits- als auch für Qualitätsanwendungen von grundlegender Bedeutung ist.“

Belden’ Auch physikalische KI-Systeme demonstrieren ihre Fähigkeit zur Echtzeit-Qualitätsprüfung. Bei einem anderen Pilotprojekt mit Blisterpackungen für Arzneimittel konnten KI-gestützte Bildverarbeitungssysteme unvollständige oder beschädigte Verpackungen erfolgreich erkennen und automatisch Roboter-Entfernungssysteme auslösen, während die volle Produktionsgeschwindigkeit aufrechterhalten wurde.

Belden’ Die neuen physikalischen KI-Systeme sind das Ergebnis der Kernkompetenzen der einzelnen Unternehmen: Belden bietet industrielle Netzwerkinfrastruktur und Protokollintegration mit eingebetteter Sicherheit; NVIDIA bietet Simulations-, agentenbasierte KI- und beschleunigte Rechenplattformen; und Accenture bringt Expertise und Fähigkeiten in den Bereichen physikalische KI, Fertigungsautomatisierung, Systemintegration, Industrie und Referenzarchitekturen ein.

 

Unterstützung der Transformation der Fertigung

Belden’ Die neuen physikalischen KI-Systeme befassen sich mit zwei zentralen Herausforderungen in der Fertigung: dem Arbeitskräftemangel und der Ermöglichung einer schnellen Modernisierung der Anlagen. Da Hersteller Schwierigkeiten haben, erfahrene Arbeitskräfte zu finden, helfen KI-gestützte Sicherheitssysteme dabei, neues Personal zu schützen, indem sie intelligente Gefahrenerkennung und automatisierte Sicherheitsreaktionen bieten.

Der integrierte Ansatz reduziert sowohl die Infrastrukturkosten als auch die Komplexität und verbessert gleichzeitig die Gesamteffektivität der Ausrüstung. Dieselbe Netzwerkinfrastruktur, die für die Sicherheitsüberwachung zuständig ist, kann gleichzeitig auch die Qualitätsprüfung und andere industrielle Anwendungen verwalten und demonstriert damit die Multiservice-Netzwerkfähigkeiten, die die Automatisierungslösungen von Belden auszeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter NVIDIA und seine “ sicherere Räume” Initiative Die 

 

Über Belden

Belden Inc. liefert komplette Verbindungslösungen, die unseren Kunden, deren Kunden und der Welt ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Wir treiben Ideen und Technologien voran, die eine sicherere, intelligentere und erfolgreichere Zukunft ermöglichen. Im Laufe unserer über 120-jährigen Geschichte haben wir uns als Unternehmen weiterentwickelt, doch unser Ziel bleibt es, Verbindungen herzustellen. – Indem wir Menschen, Informationen und Ideen zusammenbringen, machen wir es möglich. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter  www.belden.com. Folgen Sie uns auf  Facebook und  LinkedIn Und  X/Twitter.

BDC-Finanzen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mary Melchiorre
Manager, Corporate Marketing Communications
+1-514-207-6106
[email protected]

 

Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.