Pressemiteilung

Barangebot für alle 5,5 % vorrangigen nachrangigen Schuldverschreibungen von Belden mit Fälligkeit 2022 &

Belden

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Belden Inc. (NYSE: BDC) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Barübernahmeangebot zum Kauf aller seiner ausstehenden vorrangig nachrangigen Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 5,5 % und einer Fälligkeit im Jahr 2022 (die „2022-Schuldverschreibungen“) unterbreitet hat. Zum 27. Juni 2017 belief sich der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen 2022 auf $700 Millionen. Das Übernahmeangebot erfolgt auf Grundlage eines heute datierten Kaufangebots und eines dazugehörigen Übermittlungsschreibens sowie einer Mitteilung über die garantierte Lieferung. Das Übernahmeangebot läuft am 5. Juli 2017 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit ab, sofern es nicht verlängert oder früher beendet wird (die „Ablaufzeit“). Angebotene Schuldverschreibungen 2022 können jederzeit vor Ablauf der Frist zurückgezogen werden.

Inhaber, die ihre 2022-Anleihen vor Ablauf der Laufzeit gültig anbieten oder dem Informationsagenten eine ordnungsgemäß ausgefüllte und ordnungsgemäß unterzeichnete Mitteilung über die garantierte Lieferung zukommen lassen und anschließend diese 2022-Anleihen gemäß den im Kaufangebot beschriebenen Anweisungen liefern, erhalten eine Gesamtgegenleistung in bar von 

 

Das Übernahmeangebot ist unter anderem an die erfolgreiche Durchführung einer geplanten Emission (das ’Notes Offering “) von Schuldverschreibungen durch Belden im Gesamtnennwert von mindestens ”400 Millionen (entspricht etwa € 

 

Das Übernahmeangebot erfolgt gemäß den im Kaufangebot und dem zugehörigen Übermittlungsschreiben sowie der Mitteilung über die garantierte Lieferung enthaltenen Bedingungen. Kopien dieser Bedingungen können bei der Informationsstelle für das Übernahmeangebot angefordert werden.  Webadresse.

 

Personen mit Fragen zum Übernahmeangebot sollten sich an den Händlermanager für das Übernahmeangebot wenden. 

 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in Rechtsräumen erfolgen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

 

Über Belden

 

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, können zukunftsbezogene Aussagen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Obwohl Belden davon ausgeht, dass die in den zukunftsbezogenen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann Belden keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die zukunftsorientierten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich auf den Betrieb, die finanzielle Leistung und andere Faktoren auswirken, wie in den Unterlagen bei der 

 

Quellversion anzeigen .