Gemeinschaften & Staatsbürgerschaft

Vom Krebsüberlebenden zum Handbike-Champion

Unternehmenskommunikation

Im Februar 2018: Paul Ramakers, Manager von Belden’ s European Distribution Center in Venlo wurde Krebs im dritten Stadium in seinem rechten Bein diagnostiziert. Nur zwei Wochen später musste er die schwere Entscheidung treffen, seinen Unterschenkel zu amputieren. Angesichts dieser lebensverändernden Veränderung stellte sich Paul Fragen wie:  Wie wird mein Leben von nun an aussehen? Wie lange wird es dauern, bis ich wieder laufen kann? Wie würde die Rehabilitation verlaufen? Könnte ich weiterhin in meinem eigenen Zuhause wohnen? Wie kann ich meine Rolle als Vater richtig ausfüllen? Könnte ich noch Auto fahren? Welche Karrierechancen habe ich?

 

Doch anstatt sich gegen die Veränderung zu wehren, nahm Paul sie an und entschied sich, widerstandsfähig zu bleiben.

 

Paul vertiefte sich in die Forschung über Prothesen – was man damit machen kann und was nicht, die Tipps und Tricks anderer Nutzer und auch, wie die nächsten Wochen verlaufen.

 

“„Ich habe Energie für das bekommen, was auf mich zukam, obwohl dies das Intensivste war, was ich je in meinem Leben erlebt habe“, sagte Paul.”

 

Während seiner Rehabilitation entdeckte Paul das Handbiken, eine für ihn vorher völlig unbekannte Sportart. – Sein Physiotherapeut half ihm beim ersten Aufstehen aufs Fahrrad und empfahl ihm die Teilnahme am „Handbike Battle Kaunertal“, einem 20 Kilometer langen Handbike-Rennen.

 

Paul-Ramakers-657x400

 

“Man muss verrückt sein, um das zu tun, deshalb habe ich mich noch am selben Tag für die Herausforderung angemeldet!” sagte Paul.

 

Belden hat die Kosten für Pauls Handbike gesponsert.’ Obwohl es sein erster Wettkampf war, belegte Paul den zweiten Platz. 

 

Heute hilft Paul Menschen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Derzeit begleitet er frisch amputierte Menschen während ihrer Rehabilitation und ermutigt sie, den Faden in ihrem Leben wieder aufzunehmen und ihm wieder etwas Farbe zu verleihen. “” Er hat auch begonnen, über den Umgang mit Veränderungen und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit an Schulen und Unternehmen zu sprechen.

 

Paul ist im Rennen um den Titel „Einzigartiges Sporttalent“ des Jahres in den Niederlanden. “” Die Anerkennung – basierend auf Online-Stimmen – wird von Uniek Sporten verliehen, einer Organisation, die Sport für Menschen mit Behinderungen fördert. –

 

Paul sagte: “Der Blick darauf, was man noch tun kann, statt darauf, was man nicht tun kann, hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin.”

 

paul-ramakers-2-657x400