Orange-silberner Hochgeschwindigkeits-Pendelzug mit industrieller Funktechnologie für Eisenbahnsysteme.
00:00 / 00:00

Transformation des Nahverkehrs

Nahverkehrssysteme spielen nicht nur eine Schlüsselrolle bei der Verringerung des CO2-Fußabdrucks des Verkehrs, sondern auch bei der Zusammenführung von Gemeinschaften, der Förderung wirtschaftlicher Chancen und der Steigerung des Tourismus. Damit der öffentliche Nahverkehr diesen Wandel beeinflussen kann, müssen sich die Fahrgäste auf das Erlebnis einlassen. Um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, müssen häufig die Verkehrssysteme und die Infrastruktur umgestaltet werden. Belden unterstützt Agenturen und Behörden bei der Steuerung, Verwaltung und Visualisierung ihres Nahverkehrssystems über ein einziges, einheitliches Netzwerk. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um zuverlässige, nachhaltige Verkehrssysteme zu entwickeln.
4 Nahverkehrsnutzer prognostiziert von 2027
6 Gallonen Benzin werden jedes Jahr in den USA durch den öffentlichen Nahverkehr eingespart
6 neue Stadtbahnen werden jedes Jahr eröffnet
Anstieg der wöchentlichen Ransomware-Angriffe auf öffentliche Verkehrsmittel im Jahresvergleich um 186 im Jahresvergleich seit 2020
  • Unsere Leistungen
  • Netzwerkausfallsicherheit
  • Erkennung von Datenanomalien
  • Netzwerkkonvergenz

Unsere Leistungen

Die derzeitige Infrastruktur hat Passagiere durch das letzte Jahrhundert befördert, aber kann sie den Anforderungen des nächsten Jahrhunderts gerecht werden? Der Nahverkehr befindet sich unweigerlich auf dem Weg zur Modernisierung und muss dabei veraltete Infrastrukturen, Cyberbedrohungen und hohe Fahrgastanforderungen überwinden. Die Integration intelligenter Systeme ist nur ein Teil der Gleichung. Belden kennt die Komplexität des Nahverkehrs und arbeitet mit Ihnen zusammen, um diese mit einem umfassenden Ansatz zu bewältigen. Gemeinsam optimieren wir den Betrieb und zentralisieren Ihre Wartung und Kontrolle.
Entdecken Sie mehr
Freude am Reisen. Junge Frau wartet auf dem Bahnsteig im Hintergrund Licht elektrisch fahrender Zug mit Smartphone in der Nacht. touristische Textnachricht und Routenplan der Haltestelle Bahn%2C Eisenbahnverkehr

Netzwerkausfallsicherheit

Der öffentliche Nahverkehr stellt eine inhärente Herausforderung für die industrielle Netzwerktechnik dar: Wie kann ein zeitnaher und zuverlässiger Zugriff auf kritische Daten in einem Betrieb sichergestellt werden, der sich über Tausende von Kilometern erstreckt und aus Fahrzeugen besteht, die ständig in Bewegung sind? Lösungen in diesem Bereich erfordern eine industrielle Widerstandsfähigkeit, um einen störungsfreien Betrieb zu unterstützen.

 

Die Netzwerkresilienz ermöglicht es Nahverkehrssystemen, sich an Störungen anzupassen und die Netzwerkfunktionalität aufrechtzuerhalten. Dies gewährleistet die Sicherheit und den Zeitplan der Fahrgäste und vermeidet gleichzeitig ungeplante Abschaltungen. Leitstellen verlieren nie den Überblick über die Abläufe und können schnell Entscheidungen treffen, um Verwirrung und Frustration zu minimieren. Unabhängig von der Ursache der Störung – Stromausfall, Wetterereignis oder Bauunglück – gewährleistet die Netzwerkausfallsicherheit von Belden sichere und 


Entdecken Sie mehr
Industrie 4.0 Moderne Fabrik: Projektingenieur spricht mit Bedienerin, die die Produktionslinie der Anlage steuert, verwendet Computer mit Bildschirmen, die KI und maschinelles Lernen zeigen. Verbesserter Montageprozess.
Investieren in Krypto. Aktienhandelskonzept.

Erkennung von Datenanomalien

In einer sich ständig verändernden Netzwerkumgebung wie im Nahverkehr ist die Fähigkeit, Anomalien der Netzwerkverbindung (kabelgebunden und/oder drahtlos) effektiv und effizient zu überwachen und zu beheben, von entscheidender Bedeutung. Wenn sie richtig erkannt werden, können ungewöhnliche Muster, Unregelmäßigkeiten und Verhaltensweisen verwendet werden, um Leistungsprobleme oder Systemausfälle zu mindern, bevor sie auftreten.

 

Die Erkennung von Datenanomalien unterstützt Leitstellen bei der Überwachung des Zustands des Nahverkehrsnetzes und generiert aktiv Informationen über unerwartete Ereignisse, sich ändernde Bedingungen und Wartungsanforderungen. So können Support-Teams schnell reagieren, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Servicequalität zu verbessern.

 
Entdecken Sie mehr

Netzwerkkonvergenz

Ein Nahverkehrsbetrieb ist ein sich ständig weiterentwickelnder, heterogener Flickenteppich unterschiedlicher Systeme, die von verschiedenen Herstellern bereitgestellt werden, vom Ticketing und den Annehmlichkeiten für Fahrgäste bis hin zur Überwachung an Bord und wichtigen Kontrollsystemen.  Es ist üblich, dass neuere Servicelinien mit den neuesten und besten digitalen Technologien ausgestattet sind, während bestehende Servicelinien mit jahrzehntealter Technologie arbeiten. Dennoch müssen sie alle in ihrer Gesamtheit überwacht und verwaltet werden, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

 

Die Netzwerkkonvergenz vereint die Netzwerke, die kritische und unkritische, Legacy- und Greenfield-Systeme gleichermaßen unterstützen. Wenn sie effektiv kommunizieren und Daten austauschen können, verbessert sich das Fahrgasterlebnis, die Sicherheit wird erhöht und die betriebliche Effizienz ist einfacher zu verwalten.

Entdecken Sie mehr
Serverraum-Hintergrund

Um die Effizienz des Nahverkehrs zu verbessern, beginnen Sie mit der Verbindung von Betriebssilos

Um Fahrgäste und Arbeitnehmer das Erlebnis neu zu gestalten, müssen Menschen, Anlagen, Systeme, Standorte und Prozesse miteinander verbunden werden.

Lösungen für den Nahverkehr

Erfahren Sie mehr über bewährte Praktiken und Einblicke von unseren Experten.