Fabrikingenieur nutzt digitales Tablet

Was passiert in großen und überfüllten Räumen, wenn alle erwarten, gleichzeitig miteinander verbunden zu sein?

Wer schon einmal versucht hat, aus einem vollbesetzten Stadion einen Freund anzurufen, einen Kollegen in einem belebten Kongresszentrum ausfindig zu machen oder sich während einer großen Freiluftveranstaltung mit der Familie abzusprechen, der weiß, wie es ist, wenn diese scheinbar einfachen Aufgaben plötzlich unmöglich werden.

Wenn drahtlose Systeme nicht für diese Belastung ausgelegt sind, fallen wichtige Verbindungen aus. Manche Geräte haben Schwierigkeiten, eine Verbindung herzustellen, andere können überhaupt keine Verbindung herstellen. Anrufe werden unterbrochen, Nachrichten werden nicht gesendet, Apps melden sich nicht mehr.

„Mehr Bandbreite“ ist nicht immer die Lösung

Um die drahtlose Leistung in dicht besiedelten Umgebungen zu verbessern, besteht der erste Gedanke vieler Eigentümer und Betreiber darin, mehr Bandbreite oder zusätzliche Zugangspunkte hinzuzufügen. Schlechte Leistung hängt aber in der Regel nicht nur mit der Bandbreite zusammen … sondern auch damit, wie gut das drahtlose Netzwerk mit hohem Datenverkehr zurechtkommt.

In vielen Fällen versuchen zu viele Geräte gleichzeitig, sich die gleiche Bandbreite zu teilen. Es stehen nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung, und jedes Gerät muss um einen Teil davon konkurrieren. Herkömmliche Taktiken lösen dieses Problem nicht. Tatsächlich kann der Versuch, die Kapazität zu erhöhen, zu weiteren Leistungsproblemen führen.

Beispielsweise kann der Versuch, die Bandbreite zu erhöhen, um den Durchsatz zu steigern, zu Gleichkanalstörungen (CCI) führen, bei denen Zugangspunkte und Geräte sich gegenseitig übertönen, da sie versuchen, denselben Kanal zu benutzen.

Da sich die Zugangspunkte die gleiche begrenzte Bandbreite teilen, kann das Hinzufügen weiterer Zugangspunkte das Signalrauschen erhöhen. Dies führt zu geringeren Geschwindigkeiten und höheren Latenzzeiten, da die Zugangspunkte und angeschlossenen Geräte die Daten abwechselnd senden, anstatt sie gleichzeitig zu übermitteln.

Fazit: Das Hinzufügen weiterer Zugangspunkte und Bandbreite löst nicht das Problem, wie effizient das Netzwerk die gemeinsam genutzte Kapazität verwaltet. Aber genau da kommt Wi-Fi 7 ins Spiel.

Wi‐Fi 7 verfolgt einen anderen Ansatz zur Schaffung und gemeinsamen Nutzung drahtloser Kapazität.

Wi-Fi 7 konzentriert sich auf die Steigerung von Kapazität und Effizienz.

Als nächste Generation drahtloser Technologie nutzt Wi-Fi 7 die verfügbare Bandbreite in Umgebungen mit hoher Dichte intelligent (anstatt mehr davon anzufordern).

Während sich frühere Wi-Fi-Generationen auf maximale Datenraten konzentrierten, geht es bei Wi-Fi 7 darum, die Flächenverkehrskapazität und die Verbindungsdichte zu verbessern, ohne dabei Folgendes vorauszusetzen:

  • Es wird mehr Bandbreite benötigt.
  • Es werden mehr Zugangspunkte benötigt.
  • Die bestehenden Netzwerke müssen komplett neu aufgebaut werden.

Was ist Wi-Fi 7?

Wi‐Fi 7 ermöglicht es mehr Geräten, die vorhandene Bandbreite effizienter zu nutzen, sodass sie im selben Raum und mit derselben Infrastruktur, einschließlich bereits vorhandener Verkabelung der Kategorie 6A und RJ45-Anschlüsse, zuverlässig funktionieren können.

Wi-Fi 7-Funktionen, die eine intelligentere Leistung ermöglichen

Diese Wi-Fi 7-Funktionen werden durch fortschrittliche Funktechniken wie MIMO und QAM ermöglicht… und nicht durch wesentliche Änderungen an der Verkabelung von Gebäuden.

 

Was sind MIMO und QAM?

MIMO

Ältere Wi-Fi-Standards sind in Bezug auf die Anzahl der gleichzeitig verspeisten Geräte begrenzt. Die Zugangspunkte bedienen jeweils ein Gerät nach dem anderen und so weiter, was bei steigender Anzahl von Geräten zu Einschränkungen führt.

 

Multi-User MIMO, das in Wi-Fi 7 verwendet wird, ermöglicht es Zugangspunkten, gleichzeitig mit mehr Geräten zu kommunizieren, ohne dass die Bandbreite erhöht werden muss. 

QAM

Frühe Versionen der QAM (Quadraturamplitudenmodulation) stoßen bei niedrigeren Modulationsordnungen an ihre Grenzen, was die Datenmenge begrenzt, die jede Übertragung über einen gegebenen Kanal transportieren kann.

 

Durch die Verwendung von QAM höherer Ordnung, wie beispielsweise 4K-QAM, ermöglicht Wi-Fi 7 jedoch die Übertragung deutlich größerer Datenmengen über dasselbe Spektrumsegment. Dies erhöht den Durchsatz, ohne dass Änderungen an der Infrastruktur erforderlich sind. 

Was dies für intelligente Gebäude bedeutet

Die Kapazität und Effizienz von Wi-Fi 7 ermöglichen stabilere, gleichzeitige Verbindungen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für intelligente Gebäude, die auf eine ständige Datenübertragung und zeitnahe Reaktionen für Anwendungen wie die folgenden angewiesen sind:

  • Anlagenverfolgung
  • Mobile Arbeitsaufträge
  • Anwesenheitserkennung
  • Sicherheitswarnungen
  • Wegweiser

Durch die intelligentere Nutzung der vorhandenen Bandbreite mittels Funktionen wie MIMO und QAM verringert Wi-Fi 7 den Bedarf an zusätzlichen Zugangspunkten und hilft Eigentümern und Betreibern, ihre bestehende Netzwerkinfrastruktur besser zu nutzen. Die Leistung von Wi-Fi 7 liegt beispielsweise immer noch deutlich innerhalb dessen, was derzeit mit Kabeln der Kategorie 6A und RJ45-Steckern möglich ist.

Da die Gerätedichte jedoch weiter zunimmt und Wi-Fi 7 immer breitere Akzeptanz findet, wird die drahtlose Kapazität irgendwann zu einem Engpass werden, da sie „aufgebraucht“ ist. An diesem Punkt werden schnellere Verbindungen zu den Zugangspunkten benötigt, um Engpässe zu vermeiden.

Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass das volle Potenzial von Wi‑Fi 7 in den nächsten drei bis fünf Jahren ausgeschöpft wird. Bis dahin müssen die Backbone-Geschwindigkeiten 40+ Gbit/s erreichen, um Zugangspunkte zu unterstützen. Um höhere Geschwindigkeiten über praxisnahe Entfernungen zuverlässig zu gewährleisten, werden Alternativen zu Kupfer benötigt. (Kategorie 6A und Kategorie 7 Kann die Kapazität nicht bewältigen; Kategorie 8 kann möglicherweise mehr Bandbreite und höhere Geschwindigkeiten unterstützen, ist aber auf deutlich kürzere Strecken beschränkt.)

Das bedeutet, es ist an der Zeit, neue Wege für die Daten- und Stromversorgung von Zugangspunkten zu planen, wo Kupferleitungen nicht geeignet sind.

Vorbereitung auf Wi-Fi 7

Wi‐Fi 7 bietet die Möglichkeit, mehr Menschen, mehr Geräte und mehr Gebäudesysteme über die bestehende Infrastruktur zu unterstützen.

Der erste Schritt bei der Umstellung besteht darin, die Konzeption und Nutzung Ihrer drahtlosen Systeme zu überdenken. Belden kann Eigentümern, Planern und Betreibern schon jetzt bei der Planung für Wi-Fi 7 helfen, wenn es um Folgendes geht:

  • Raumnutzung
  • Gerätewachstum
  • Kritische Anwendungen
  • Infrastruktur für Zugangspunkte

Die Komplettlösungen von Belden unterstützen Wi-Fi 7 und helfen Ihnen zu entscheiden, wann bestehende Kupferleitungen ausreichen, wann schnellere Verbindungen eingeführt werden sollten und wo Glasfaserverbindungen Wird benötigt, damit Ihr Netzwerk bereit ist, wenn die Einführung von Wi-Fi 7 zunimmt.

 

Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können.


Weiterführende Links: