Was passiert, wenn ein intelligentes Gebäude nicht über eine leistungsstarke Infrastruktur verfügt, die im Hintergrund arbeitet und den Strom- und Datenübertragungsbedarf schnell und effizient bewältigt?
In diesem Fall sind sicherlich Bandbreitenbeschränkungen und Latenzprobleme, Fehlfunktionen von Geräten und Systemen sowie eine Ineffizienz der Benutzer die Folge.
Überlegungen in Bezug auf die Gestaltung der Infrastruktur intelligenter Gebäude
Jeder intelligentes Gebäude Ist aufgrund der vom Eigentümer festgelegten Ziele (Verbesserung der Betriebskosten, Steigerung der Energieeffizienz, Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit usw.) einzigartig. Diese klaren Ziele helfen dabei, die Technologien, Systeme und Geräte zu identifizieren, die im gesamten intelligenten Gebäude eingesetzt und integriert werden sollten. Auf dieser Grundlage kann die richtige Verkabelung und Netzwerkinfrastruktur entwickelt werden, um einen optimalen Datenzugriff und effektive Softwareplattformen und Protokolle zu unterstützen.
Bei der Planung einer vernetzten Infrastruktur für ein intelligentes Gebäude müssen für jede Anwendung zahlreiche Aspekte berücksichtigt werden.
Verkabelung und Verbindungstechnik
Die Auswahl des richtigen Kabeltyps hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich Leistungs- und Bandbreitenanforderungen für aktuelle und zukünftige Anwendungen, Entfernungen zwischen Telekommunikationsräumen (TRs) und Geräten, Strombedarf und Kosten.
Die meisten intelligenten Gebäude beinhalten verschiedene Kabeltypen:
- Symmetrische Twisted-Pair-Kabel (Single Pair Ethernet oder mit vier verdrillten Adernpaaren)
- Glasfaserkabel (Singlemode- oder Multimode-Kabel)
- Kombinationskabel (Glasfaser/Kupfer)
- Spezialkabel (RemoteIP-Kabel, FMPS-Kabel (Fault-Managed Power System) usw.)
Buchsen für den Arbeitsbereich im Vergleich zu Service Outlets
Es gibt zwei Arten von Buchsen für den Arbeitsbereich, die in Betracht gezogen werden sollten:
- Telekommunikationsanschlüsse (TOs)
- Service Outlets (SOs)
TOs werden an Standorten eingesetzt, an denen Geräte vom Benutzer (über einen Laptop oder ein IP-Telefon) verwaltet werden. SOs stellen eine Verbindung zu dauerhafteren Geräten her, die für eine bestimmte Anwendung bestimmt sind oder an einem bestimmten Ort verbleiben (Überwachungskameras, drahtlose Zugriffspunkte usw.). Sie unterstützen auch modularer Steckeranschluss (MPTL)-Topologie, die es ermöglicht, horizontale Kabel an einem Ende mit einem RJ45-Stecker zu terminieren, der direkt mit einem Gerät verbunden wird.
Wege und Räume
Der Standard ANSI/TIA-569 enthält allgemeine Anforderungen für Wege und Räume, während sich der Standard ANSI/BICSI-007 auf Layout- und Größenoptionen von Telekommunikationsräumen bezieht. Best Practices schreiben vor, dass in Bezug auf Wege und Räume ein künftiges Wachstum von mindestens 50 % ermöglicht werden sollte. (Wenn Sie eine bestehende Anlage renovieren, ist dies jedoch nicht immer möglich.)
Dies sind einige der möglichen Szenarien:
- Ein einziger Telekommunikationsraum für die Unterbringung von Telekommunikationsgeräten und Spezialsystemen, wobei sich das Kernnetzwerk in Schaltschränken in der Mitte des Raums befindet
- Ein Telekommunikationsraum für das Kernnetzwerk und ein Telekommunikationsraum für die anderen Systeme
Fernspeisung
Vernetzte Geräte in intelligenten Gebäuden benötigen Gleichstrom mit Niederspannung. PoE und SPoE (Single-Pair Power over Ethernet), die Gleichstrom über Twisted-Pair-Kupferkabel an Geräte liefern, gelten als leistungsbegrenzte Stromkreise der Klasse 2 gemäß Artikel 725 des National Electrical Code. Strom der Klasse 2 kann auch über hybride Glasfaser-Kupfer-Kabel bereitgestellt werden. Einige Geräte, z. B. Geräte in professionellen Ton-, AV-, Sicherheits- und Rettungssystemen, werden über leistungsbegrenzte Schaltkreise der Klasse 3 mit Strom versorgt. Sowohl Schaltkreise der Klasse 2 als auch der Klasse 3 begrenzen die Ausgangsleistung.
Eine weitere Möglichkeit, Geräte in intelligenten Gebäuden mit Strom zu versorgen, ist die Versorgung per FMPS-Kabel (Fault-Managed Power System) oder Stromversorgung der Klasse 4. Bei diesen Systemen wird der Schaltkreis kontinuierlich auf Fehlerzustände überwacht. Die Fehlererkennung stoppt den Stromfluss innerhalb von Millisekunden.
Wie die Klasse 2 kann auch die Klasse 4 mit Kombinationskabeln (Glasfaser/Kupfer) eingesetzt werden, die mit einer einzigen Kabelführung Strom und Daten über große Entfernungen übertragen.
Bewertung der Verbindungstechnik Ihres intelligenten Gebäudes
Eigentümer intelligenter Gebäude müssen nicht nur in eine leistungsstarke Infrastruktur investieren, sondern ebenfalls darauf vertrauen können, dass die Infrastruktur ihr volles Potenzial ausschöpfen kann. Auf diese Weise können Systeme, Geräte und Mitarbeiter miteinander kommunizieren und die Informationen erhalten, die sie benötigen.
Dieses Vertrauen wird in Form von Zertifizierungen sichergestellt, die durch Prüfungen erlangt werden, die belegen, dass die unternehmenskritische Infrastruktur wie vorgesehen funktioniert.
Ebenso wie Verkabelungssysteme hinsichtlich ihrer Leistung zertifiziert werden können, können intelligente Gebäude in Bezug auf ihre intelligenten Systeme und ihre Funktionalität zertifiziert werden.
Lernen Sie das SPIRE kennen
SPIRE™ (Smart Buildings Assessment and Rating Program) – eine Zusammenarbeit zwischen TIA und UL Solutions – ist ein Bewertungs- und Ratingprogramm, das Eigentümern dabei helfen soll, zu überprüfen, ob die Systeme ihres Gebäudes integriert sind, um Daten auszutauschen und über eine einzige Schnittstelle verwaltet zu werden.
SPIRE wurde erstmals im Jahr 2020 eingeführt und im Jahr 2023 aktualisiert. Es bietet ein Framework, das Eigentümern technologieunabhängige Metriken zur Verfügung stellt, mit denen sie Gebäudesysteme, -prozesse und -infrastrukturen in sechs Bereichen bewerten können:
- Verbindungstechnik
- Cybersicherheit
- Gesundheit und Wohlbefinden
- Sicherheit von Leben und Eigentum
- Leistung und Energie
- Nachhaltigkeit
SPIREs Kriterien für die Konnektivitätsbewertung dient der Überprüfung der Intelligenz des Gebäudes. Das Programm bewertet fünf Bereiche, um sicherzustellen, dass das intelligente Gebäude mehr Menschen und mehr IT- und OT-Geräte effektiv und effizient verbinden und mit Strom versorgen kann.
- Medien: Bewertet die Bandbreite und die Leistungsfähigkeit von Medien, die im gesamten Gebäude installiert sind.
- Abdeckung: Bewertet die Unterstützung und Abdeckung der IT-OT-Konvergenz im gesamten Gebäude und auf dem gesamten Grundstück.
- Sicherheit: Bewertet die physische Sicherheit der Verbindungstechnik des Gebäudes, der Infrastruktur und der zugehörigen Assets.
- Erweiterung: Bewertet die Fähigkeit von Verbindungen, Wegen und Räumen, eine Erweiterung zu unterstützen.
- Resilienz: Bewertet die Resilienz der Verbindungstechnik und die Richtlinien und Verfahren im Zusammenhang mit der Fähigkeit kritischer Prozesse, während eines Ereignisses weiterhin zu funktionieren.
Ihre Ressource für IuK-Infrastruktur in intelligenten Gebäuden
Die Einhaltung von Best Practices und Standards bei der Entwicklung einer Verbindungstechnik in einem intelligenten Gebäude ist für die Zukunftssicherheit eines Gebäudes unerlässlich.
Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, brauchen Sie einen vertrauenswürdigen Partner wie Belden, der Sie perfekt berät. Wir sind Experten im Bereich intelligente Gebäude und stehen im Zentrum dieses technologischen Wandels. Unser Team hilft Ihnen dabei, Ihr intelligentes Gebäude sicherer, komfortabler, widerstandsfähiger und kostengünstiger zu gestalten.
Wenn Sie mehr zum Thema Gestaltung und Auswahl der IKT-Infrastruktur für intelligente Gebäude erfahren möchten, lesen Sie die neueste Ausgabe von ICT Today, die einen Artikel enthält, der von beitragenden Mitgliedern des New Technology & Trends Committee der CCCA verfasst wurde, darunter auch Belden.
Erfahren Sie mehr über unsere intelligenten Gebäudelösungen.
Verwandte Links
Über den Autor
Ron Tellas
Senior Solution Architect, Enterprise Solutions, Belden
Ron Tellas ist Fachexperte für HF-Design und elektromagnetische Ausbreitung. Er hat sich Belden im Jahr 2016 angeschlossen, um mitzuhelfen, den Zeitplan für Technologien und Anwendungen im Bereich intelligente Gebäude mitzugestalten. Dank dieser Erfahrungen kann er heute sehr effektiv Systeme, Geräte und Verbindungstechnik in Netzwerklösungen integrieren. Ron Tellas vertritt Belden in mehreren Standardisierungsorganisationen, Ausschüssen des National Electrical Code und als Vorstandsmitglied der FMP Alliance. Er hat einen Master- und Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erworben und hat 17 US-Patente angemeldet. Er ist stolzer Empfänger des 2024 Harry J. Pfister Award, einer Auszeichnung, die er für seine herausragenden und eindrucksvollen Beiträge zur Telekommunikationsbranche erhalten hat.