Intelligente Gebäude

Stellen Sie sicher, dass die Infrastruktur von heute die Technologie von morgen unterstützt

Ron Tellas
Ebenso wie Glasfaser- und Kupferkabelsysteme hinsichtlich ihrer Leistung zertifiziert werden können, können intelligente Gebäude in Bezug auf ihre intelligenten Systeme und ihre Funktionalität zertifiziert werden. 

 

Was passiert, wenn ein intelligentes Gebäude nicht über eine leistungsstarke, im Hintergrund arbeitende Infrastruktur verfügt, die die Anforderungen in Bezug auf den Energiebedarf und die Datenübertragung schnell und effizient erfüllt?

 

In diesem Fall sind sicherlich Bandbreitenbeschränkungen und Latenzprobleme, Fehlfunktionen von Geräten und Systemen sowie eine Ineffizienz der Benutzer die Folge.

 

Überlegungen in Bezug auf die Gestaltung der Infrastruktur intelligenter Gebäude

Jedes intelligente Gebäude ist in Bezug auf die von seinem Eigentümer festgelegten Ziele einzigartig (Reduzierung der Betriebskosten, Steigerung der Energieeffizienz, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit usw.). Diese unterschiedlichen Ziele legen fest, welche Technologien, Systeme und Geräte im gesamten intelligenten Gebäude integriert werden sollten. Auf dieser Grundlage kann die richtige Verkabelung und Netzwerkinfrastruktur entwickelt werden, um einen optimalen Datenzugriff und effektive Softwareplattformen und Protokolle zu unterstützen.

 

Bei der Planung einer vernetzten Infrastruktur für ein intelligentes Gebäude müssen für jede Anwendung zahlreiche Aspekte berücksichtigt werden.

 

Verkabelung und Verbindungstechnik

Die Auswahl des richtigen Kabeltyps hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich Leistungs- und Bandbreitenanforderungen für aktuelle und zukünftige Anwendungen, Entfernungen zwischen Telekommunikationsräumen (TRs) und Geräten, Strombedarf und Kosten.

 

Die meisten intelligenten Gebäude beinhalten verschiedene Kabeltypen:

Buchsen für den Arbeitsbereich im Vergleich zu Service Outlets

Es gibt zwei Arten von Buchsen für den Arbeitsbereich, die in Betracht gezogen werden sollten:

  • Telekommunikationsanschlüsse (TOs)
  • Service Outlets (SOs)

TOs werden an Standorten eingesetzt, an denen Geräte vom Benutzer (über einen Laptop oder ein IP-Telefon) verwaltet werden. SOs lassen sich mit Geräten verbinden, die längerfristig an einem Standort eingesetzt werden oder die für eine bestimmte Anwendung bestimmt sind (Sicherheitskameras, Wireless-Zugriffspunkte usw.). Sie unterstützen auch die MPTL-Topologie (Modular Plug Terminated Link ), die es ermöglicht, horizontale Kabel an einem Ende an einen RJ45-Stecker anzuschließen, der direkt mit einem Gerät verbunden ist.

 

Wege und Räume

Der Standard ANSI/TIA-569 enthält allgemeine Anforderungen für Wege und Räume, während sich der Standard ANSI/BICSI-007 auf Layout- und Größenoptionen von Telekommunikationsräumen bezieht. Best Practices schreiben vor, dass in Bezug auf Wege und Räume ein künftiges Wachstum von mindestens 50 % ermöglicht werden sollte. (Wenn Sie eine bestehende Einrichtung renovieren, ist dies jedoch nicht immer möglich.)

 

Dies sind einige der möglichen Szenarien:

  • Ein einziger Telekommunikationsraum für die Unterbringung von Telekommunikationsgeräten und Spezialsystemen, wobei sich das Kernnetzwerk in Schaltschränken in der Mitte des Raums befindet

  • Ein Telekommunikationsraum für das Kernnetzwerk und ein Telekommunikationsraum für die anderen Systeme

Fernspeisung

Vernetzte Geräte in intelligenten Gebäuden benötigen Gleichstrom mit Niederspannung. PoE und SPoE (Single-Pair Power over Ethernet), die Geräte über Twisted-Pair-Kupferkabel mit Gleichstrom versorgen, gelten gemäß der Definition in Artikel 725 des National Electrical Code als leistungsbegrenzte Schaltkreise der Klasse 2. Strom aus Stromkreisen der Klasse 2 kann auch über eine hybride Glasfaser-Kupfer-Verkabelung geliefert werden. Einige Geräte, z. B. Geräte in professionellen Ton-, AV-, Sicherheits- und Rettungssystemen, werden über leistungsbegrenzte Schaltkreise der Klasse 3 mit Strom versorgt. Sowohl Schaltkreise der Klasse 2 als auch der Klasse 3 begrenzen die Ausgangsleistung.

 

Eine weitere Möglichkeit, Geräte in intelligenten Gebäuden mit Strom zu versorgen, ist die Versorgung per FMPS-Kabel (Fault-Managed Power System) oder Stromversorgung der Klasse 4. Bei diesen Systemen wird der Schaltkreis kontinuierlich auf Fehlerzustände überwacht. Die Fehlererkennung stoppt den Stromfluss innerhalb von Millisekunden.

 

Wie die Klasse 2 kann auch die Klasse 4 mit Kombinationskabeln (Glasfaser/Kupfer) eingesetzt werden, die mit einer einzigen Kabelführung Strom und Daten über große Entfernungen übertragen.

 

Bewertung der Verbindungstechnik Ihres intelligenten Gebäudes

Eigentümer intelligenter Gebäude müssen nicht nur in eine leistungsstarke Infrastruktur investieren, sondern ebenfalls darauf vertrauen können, dass die Infrastruktur ihr volles Potenzial ausschöpfen kann. Auf diese Weise können Systeme, Geräte und Mitarbeiter miteinander kommunizieren und die Informationen erhalten, die sie benötigen.

 

Dieses Vertrauen wird in Form von Zertifizierungen sichergestellt, die durch Prüfungen erlangt werden, die belegen, dass die unternehmenskritische Infrastruktur wie vorgesehen funktioniert.

 

Ebenso wie Verkabelungssysteme hinsichtlich ihrer Leistung zertifiziert werden können, können intelligente Gebäude in Bezug auf ihre intelligenten Systeme und ihre Funktionalität zertifiziert werden.

 

Lernen Sie das SPIRE kennen

Das SPIRE™ (Smart Buildings Assessment and Rating Program) – eine Ergebnis der Zusammenarbeit von TIA und UL Solutions – ist ein Bewertungsprogramm, mit dem Eigentümer überprüfen können, ob die Systeme ihrer Gebäude so integriert sind, dass Daten ausgetauscht und über eine einzige Schnittstelle verwaltet werden können.

 

SPIRE wurde erstmals im Jahr 2020 eingeführt und im Jahr 2023 aktualisiert. Es bietet ein Framework, das Eigentümern technologieunabhängige Metriken zur Verfügung stellt, mit denen sie Gebäudesysteme, -prozesse und -infrastrukturen in sechs Bereichen bewerten können:

  • Verbindungstechnik
  • Cybersicherheit
  • Gesundheit und Wohlbefinden
  • Sicherheit von Leben und Eigentum
  • Leistung und Energie
  • Nachhaltigkeit


SPIRE überprüft mithilfe von Kriterien zur Bewertung der Verbindungstechnik die Intelligenz des Gebäudes. Das Programm bewertet fünf Bereiche, um sicherzustellen, dass das intelligente Gebäude mehr Menschen und mehr IT- und OT-Geräte effektiv und effizient verbinden und mit Strom versorgen kann.

  • Medien: Bewertet die Bandbreite und die Leistungsfähigkeit von Medien, die im gesamten Gebäude installiert sind.

  • Abdeckung: Bewertet die Unterstützung und Abdeckung der IT-OT-Konvergenz im gesamten Gebäude und auf dem gesamten Grundstück.

  • Sicherheit: Bewertet die physische Sicherheit der Verbindungstechnik des Gebäudes, der Infrastruktur und der zugehörigen Assets.

  • Erweiterung: Bewertet die Fähigkeit von Verbindungen, Wegen und Räumen, eine Erweiterung zu unterstützen.

  • Resilienz: Bewertet die Resilienz der Verbindungstechnik und die Richtlinien und Verfahren im Zusammenhang mit der Fähigkeit kritischer Prozesse, während eines Ereignisses weiterhin zu funktionieren.

Ihre Ressource für IuK-Infrastruktur in intelligenten Gebäuden

Die Einhaltung von Best Practices und Standards bei der Entwicklung einer Verbindungstechnik in einem intelligenten Gebäude ist für die Zukunftssicherheit eines Gebäudes unerlässlich.

 

Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, brauchen Sie einen vertrauenswürdigen Partner wie Belden, der Sie perfekt berät. Wir sind Experten im Bereich intelligente Gebäude und stehen im Zentrum dieses technologischen Wandels. Unser Team hilft Ihnen dabei, Ihr intelligentes Gebäude sicherer, komfortabler, widerstandsfähiger und kostengünstiger zu gestalten.

 

Wenn Sie mehr über das Thema der Planung und Auswahl von IuK-Infrastrukturen für intelligente Gebäude erfahren möchten, lesen Sie die neueste Ausgabe von ICT Today. Diese enthält einen Artikel, der von Mitgliedern des New Technology & Trends Committee der CCCA, darunter Belden, verfasst wurde.

 

Hier können Sie mehr über unsere Lösungen für intelligente Gebäude erfahren.

 

Verwandte Links