6 Schritte zum Erreichen Ihrer Ziele für intelligente Gebäude
Häufig wird die Diskussion über intelligente Gebäude jedoch nicht in der Bauplanung realisiert: Wir verstehen die Vorteile intelligenter Gebäude – und die Technologie dahinter –, aber noch nicht, wie man sie in die Praxis umsetzt.
Es ist wichtig, daran zu denken, dass Technologie nur ein kleines Teil des Puzzles in einem intelligenten Gebäude darstellt und nur eine der Möglichkeiten zur Überwindung von Herausforderungen ist. Ein intelligentes Gebäude basiert auf den richtigen Fragen: Welches Problem muss gelöst werden? Was muss besser oder einfacher werden? Sobald die Antworten bekannt sind, kann die richtige Technologie als die richtige Lösung für intelligente Gebäude gewählt werden.
Jedes intelligente Gebäude hat einen wachsenden Bedarf an Bandbreite, schnelleren Geschwindigkeiten und der Einbindung von Bandbreite an mehreren Orten, um neue Arbeits- und Lebensweisen zu unterstützen.
Zur Erfüllung dieser Anforderungen sind neue Konzepte für die Netzinfrastruktur erforderlich. Wir zeigen Ihnen insgesamt sechs wichtige Überlegungen, die Sie dabei unterstützen können, intelligente Gebäude von der Theorie in die Praxis umzusetzen und Ihre Ziele zu erreichen.
1. Die Standardisierung der Materialauswahl
Der Einsatz ähnlicher Bausteine bei der Planung intelligenter Gebäude kann Probleme lösen, die sich aus der Verwendung von Systemen ergeben, deren Einsatz, Wartung und Verwaltung aufgrund ihres unterschiedlichen Aufbaus schwierig sind. Diese Systeme sind nicht nur frustrierend, sondern verursachen auch Probleme: beispielsweise hohe Kosten, langsame Bereitstellung, Ausfallzeiten und schwierige Skalierbarkeit.
Wenn IT-Systeme und -Komponenten austauschbar, skalierbar, wiederholbar und verständlich sind, bietet sich ein enormes Potenzial für zeit- und kostensparendes Design, Installation, Betrieb und Wartung.
Wenn sich die technologischen Anforderungen ändern, können zusätzliche Bausteine hinzugefügt werden, ohne dass ein ganzes System oder ein Bereich neu entwickelt werden muss.
Durch die Standardisierung können auch der Schulungsaufwand und der Aufwand für die Fehlerbehebung verringert werden. Die Komponenten sind dank ihrer ähnlichen Funktionsweise leicht zu verstehen. Wenn Systeme und Komponenten ähnlich aussehen, funktionieren und reagieren, können die Mitarbeiter sie leicht warten und auf Probleme reagieren.
2. Setzen Sie möglichst auf standardbasierte Lösungen
Die Vereinfachung eines intelligenten Gebäudenetzes erfolgt in erster Linie durch Normen. Sie bieten einen Rahmen für strukturierte Verkabelungsleistungen und nachhaltiges Wachstum. Zudem werden sie entsprechend der Entwicklung von Technologie und Anforderungen weiterentwickelt.
Verwenden Sie Kategorie- und Glasfaserkabel und berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Produkte die zukünftigen Anforderungen an Passform und Flexibilität. Durch die Einhaltung von Industriestandards für die Verkabelung wird sichergestellt, dass heutige und künftige Anwendungen effektiv funktionieren. Bei einigen Anwendungen kann es jedoch erforderlich sein, von den Normen abzuweichen.
Abweichungen von Normen sind möglich (manchmal sogar optimal), wenn das Umfeld bestimmte Ziele, Bedürfnisse oder erwartete Ergebnisse im Blick hat. Beispielsweise muss eine Überwachungskamera näher an einen Parkplatz verlegt werden oder ein drahtloser Zugangspunkt an einem bestimmten Ort platziert werden, um Wireless-Zugang zu gewährleisten. In diesen Situationen kann es je nach Umgebung vorkommen, dass Normen nicht immer eingehalten werden. So kann es erforderlich sein, dass Kabelabstände über die Abstandsbegrenzung von 100 m hinausgehen oder dass trotz der Beschränkungen durch Normen für Kategoriekabel mehr als vier Steckverbindungen verwendet werden.
Die Frage, wann und wie man von Standards abweicht, hängt von der Anwendung, der Technologie, der Situation und der Umgebung ab. Denken Sie daran: Normen gewährleisten Interoperabilität und legen Mindestleistungsniveaus fest. Dabei werden andere Werturteile (wie Kosten, Zeit, Wartbarkeit usw.) nicht berücksichtigt.
3. Konzentrieren Sie sich auf die geschäftlichen Anforderungen, nicht auf Technologien
Durch die Konzentration auf die geschäftlichen Anforderungen und nicht nur auf die Technologie wird der Bedarf von der Anwendung bestimmt. In der Vergangenheit hat sich die Industrie zum Beispiel bei Sprachanwendungen auf Querverbindungen (BIX oder 110) verlassen. Warum war das so? Weil es damals noch keine Handys gab. Die Arbeitsplätze wurden nicht verlassen. Obwohl es Plug-and-Play-Verbindungen gab, waren sie für diese Anwendungen nicht notwendig. Damals brachte die Verwendung eines RJ45-Anschlusses für ein Bürotelefon keine großen Vorteile. Heutzutage sieht die Sache jedoch anders aus.
Das ist ein guter Hinweis darauf, mit den geschäftlichen Bedürfnissen zu beginnen. Warum sollte Modularität angeboten werden, wenn sie nicht notwendig ist? Benötigen die heutigen Zugangskontrollgeräte oder Überwachungskameras beispielsweise eine Plug-and-Play-Verbindungstechnik? Müssen diese Geräte regelmäßig verbunden und wieder getrennt werden? Wahrscheinlich nicht. In diesen Fällen sind möglicherweise IDC-Querverbindungen die richtige Lösung. Plug-and-Play-Verbindungen sind natürlich eine Option, doch welchen Nutzen würden sie bringen?
4. Berücksichtigen Sie Menschen, Prozesse und Auswirkungen
Die Planung eines intelligenten Gebäudes erfordert Zusammenarbeit und Kooperation auf allen Ebenen.
Jedes Teammitglied verfügt über unterschiedliche Erfahrungen, Sichtweisen, Fachgebiete und Interessen, die alle berücksichtigt werden müssen. Ein Team kann aus mehreren Parteien bestehen:
- Auftragnehmer (Niederspannungs-, Elektro-, Spezial- und andere Auftragnehmer)
- Eigentümer, Verwalter und Kunden und ihre jeweiligen Partner
- Berater, Integratoren, Auftragnehmer und Lieferanten
- Systemintegrator(en)
- Sonstige (Rechtsabteilung, Risikomanagement, Compliance usw.)
Diese Perspektiven heben sich gegenseitig nicht auf. Stattdessen müssen die IuK-Experten eine gemeinsame Basis zwischen den Parteien finden und sich auf die gewünschten Ergebnisse konzentrieren.
Wenn die traditionelle IuK-Infrastruktur 1 % des Investitionsbudgets eines Gebäudes ausmacht, kann sie im Vergleich zu den elektrischen und mechanischen Aspekten des Projekts, die 10- bis 20-mal größer sind, als sehr gering angesehen werden. Bedeutet das nun aber, dass die IuK-Verkabelung nicht wichtig ist? Keineswegs. Sie ist immer noch sehr wichtig, aber es ist möglicherweise nicht praktisch, verantwortungsvoll oder realistisch zu erwarten, dass sie von ihrer Kernfunktion (d. h. elektrische, architektonische oder mechanische) getrennt wird.
Deshalb müssen IuK-Fachleute lernen, andere Teammitglieder zu respektieren, mit ihnen auszukommen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. So können sie sich darauf einigen, was für den Kunden sinnvoll ist, und gleichzeitig die Fähigkeiten und Anforderungen der anderen Organisationen respektieren. Ohne Zusammenarbeit können die gewünschten Ergebnisse nicht erreicht werden.
5. Nutzen Sie die sechs Säulen der Entscheidungsfindung
Eine intelligente Gebäudeplanung erfordert intelligente Entscheidungen. Erfolg hängt oft vom Umgang mit den sechs Faktoren ab.
- Vektor: Alle müssen sich in dieselbe Richtung, auf dieselbe Quelle und dasselbe Ziel hinbewegen.
- Geschwindigkeit: Alle müssen gemeinsam das Tempo bestimmen, in dem sie sich bewegen wollen, damit ein Vorankommen möglich ist.
- Vielfalt: Seien Sie immer aufgeschlossen und ziehen Sie unterschiedliche Optionen in Betracht, um sicherzustellen, dass das richtige Produkt, System oder die richtige Lösung ausgewählt wird.
- Durchführbarkeit: Nachdem Sie viele Optionen in Betracht gezogen haben, denken Sie auch an die Praktikabilität. Gibt es Lösungen, die auf den ersten Blick großartig erscheinen, aber bei näherer Betrachtung ihren Reiz verlieren? Es gibt nicht das eine Zaubermedium. Zum Beispiel: Entscheiden Sie nicht von vornherein, dass nur Kategoriekabel, nur Glasfaser oder nur drahtlose Verbindungen verwendet werden sollen. Die Medien müssen auf die Anwendung abgestimmt sein.
- Wert: Der Wert des Projekts und die sich daraus ergebenden Erwartungen müssen von Anfang an für alle klar sein.
- Volumen: Überlegen Sie, wie umfangreich das Projekt aus geschäftlicher Sicht sein soll, um Ziele und Prioritäten im Auge zu behalten.
6. Arbeiten Sie sich nach unten vor
Bei der Netzwerktopologie beginnen Sie oben und arbeiten sich nach unten vor. Ein Top-Down-Ansatz beginnt mit den geschäftlichen Anforderungen und geht über zu einem Netzentwurf auf der Anwendungsebene. Anschließend arbeitet er sich durch das OSI-Modell mit seinen sieben Schichten und endet auf der physischen Ebene.
Entkoppeln Sie die Netztopologie von der Verkabelungstopologie und unterteilen Sie die Verkabelungstopologie in Abschnitte (Backbone der Schicht 1, Backbone der Schicht 2, horizontale und Ausgangs-/Stations-/Geräteverkabelung). Die Netzwerktopologie bestimmt, wie Geräte miteinander kommunizieren. Aus Gerätesicht ist es am effizientesten, wenn die Geräte direkt miteinander verbunden sind.
Aus Sicht der physischen IuK-Infrastruktur stellt dies ein Problem dar, wenn die Netztopologie in der realen Welt abgebildet wird. Stellen Sie sich ein Spinnennetz vor, das jedes Gerät direkt mit seinem Switch verbindet. Ist das machbar? Ja, aber es schafft Unordnung, nimmt zu viel Zeit in Anspruch und verschwendet Ressourcen (Deckenfläche, Wege, Kabelkanäle, Räume usw.). Bei einer strukturierten Verkabelung hingegen wird alles berücksichtigt, indem selektiv konsolidiert und ein angemessener, praktischer Ansatz gewählt wird, um das Ziel „alles miteinander zu verbinden“ zu erreichen.
Der ideale Endzustand eines intelligenten Gebäudes
Menschen wollen unabhängig von den Umständen überall verbunden sein – und auch die Maschinen, auf die wir uns verlassen, brauchen diese Verbindungstechnik. Neue Technologien verstärken diese Nachfrage, und es bedarf einer soliden Verkabelungsgrundlage, um sie zu unterstützen und die erwarteten Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Für jedes Projekt eines intelligenten Gebäudes muss immer ein Entwicklungspfad definiert werden. Jedes Projekt hat ein anderes Tempo, einen anderen Weg, eine andere Herangehensweise und andere Verantwortungsbereiche. Der Weg zu einem intelligenten Gebäudedesign ist von Unternehmen zu Unternehmen immer unterschiedlich.
Belden hilft Ihnen dabei, Ihre Anforderungen an ein intelligentes Gebäude zu ermitteln und die beste Technologie zu finden, um sie zu erfüllen. Hier können Sie mehr darüber erfahren.
ÄHNLICHE BEITRÄGE:
9 Gründe warum Belden intelligente Gebäude unterstützt
Was macht ein Gebäude „intelligent“? Herausforderungen für intelligente Gebäude bewältigen