Der Unterschied zwischen Composite- und Hybridkabel: Wer hat Recht?
Da heutige Anwendungen höhere Datenraten und größere Entfernungen erfordern, werden mehr Glasfasern verlegt. Aber diese Anwendungen brauchen nicht nur Daten, sondern auch Strom. Und um Strom zu liefern, werden Kupferleiter benötigt. Diese Kombination aus Glasfaser- und Kupferleitern wird durch ein Hybridkabel ermöglicht. Manchmal werden diese Kabel jedoch mit Composite-Kabeln verwechselt. Was ist der Unterschied zwischen den beiden?
Zwar werden Hybridkabel und Composite-Kabel gelegentlich miteinander vermischt, aber wir dürfen dabei nicht die Unterschiede vergessen. Jedes Kabel erfüllt seinen eigenen Zweck. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen den beiden zu verstehen, um die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu treffen.
Festlegung der Orientierung für Hybridkabel
Nicht nur die Experten von Belden haben diese Verwirrung in der Branche bemerkt und versuchen, sie zu beseitigen. Bereits im Jahr 2020 hat die TIA beispielsweise ihre Definitionen für Hybrid- und Composite-Kabel präzisiert, um die Unsicherheit zu verringern.
Trotz dieser Änderung blieb die Verwirrung in der Branche bestehen. Während TIA eine Definition hatte, hatten Organisationen wie NEC, ICEA und ISO jeweils eigene Definitionen.
Anfang dieses Jahres trafen sich diese Branchenführer, um ihre Definitionen für Hybridkabel aufeinander abzustimmen. Zwar hat jede Organisation noch ihre eigene Definition, aber sie stehen nicht mehr im Widerspruch zueinander.
Hier finden Sie die neuen Definitionen für Hybridkabel der einzelnen Normungsorganisationen:
- TIA (Verband der Telekommunikationsindustrie): Kabel, das sowohl Lichtwellenleiter als auch Strom führende Elemente enthält.
- NEC (National Electrical Code) der NFPA (National Fire Protection Association): Ein Kabel, das aus optischen Fasern und stromführenden elektrischen Leitern besteht.
- ICEA (Verband der Ingenieure für isolierte Kabel): Kabel mit Lichtwellenleitern und metallischen Leitern. (Hinweis: Bei diesem Standard sind die metallischen Leiter für die Stromversorgung vorgesehen.)
- ISO (Internationale Organisation für Normung): Zusammenbau von zwei oder mehr Kabeleinheiten und/oder Kabeln verschiedener Typen oder Kategorien in einer Gesamtummantelung. (Anmerkung: Die Baugruppe kann eine Gesamtabschirmung enthalten.)
Vorteile der Anpassung des Vokabulars
Mit diesen Definitionen hoffen die Organisationen, die Verwirrung in der Branche zu verringern und es allen zu erleichtern, im Gespräch über Hybridkabel und Composite-Kabel auf dem gleichen Stand zu sein.
Neben der Minimierung der Verwirrung gibt es noch weitere Gründe, warum die Vereinheitlichung der Definition von Hybridkabeln zwischen den Normungsorganisationen von entscheidender Bedeutung ist:
- Schafft Zuverlässigkeit im Design und in der Funktionalität von Hybridkabeln, unabhängig davon, welches Unternehmen sie herstellt.
- Stellt sicher, dass Hybridkabel bestimmte Sicherheits- und Leistungskriterien erfüllen.
- Erleichtert die Einführung und Einhaltung der Richtlinien für Hybridkabel.
- Reduziert die Verwirrung auf dem Markt, damit Käufer fundierte Entscheidungen darüber treffen können, was sie wirklich brauchen.
- Ermöglicht Herstellern Innovationen auf einer soliden Grundlage.
Was ist der Unterschied zwischen Hybrid- und Composite-Kabeln?
Obwohl die Begriffe Hybridkabel und Composite-Kabel oft synonym verwendet werden, gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Kabeltypen.
Hybridkabel werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen gleichzeitig Strom und Daten übertragen werden müssen (z. B. in Überwachungskameras oder Wireless Access Points). Diese Kabel können Gleichstrom und Daten über ein einziges Glasfaserkabel übertragen.
Bevor Hybridkabel auf den Markt kamen, war die Verwendung von Kupferkabeln und die Unterstützung der Power-over-Ethernet-Technologie (PoE) die einzige Möglichkeit, Strom und Daten in einem Kabel zu übertragen. In einem Hybridkabel hingegen liefern die elektrischen Leiter den Strom auf Distanz. Der Strom wird über Kabel von einer zentralen, entfernten Quelle übertragen, so dass keine separaten Daten- und Stromleitungen zu jedem Standort erforderlich sind.
Da sowohl Kupfer- als auch Glasfaserkabel in einem Hybridkabel enthalten sind, werden Lagerabweichungen reduziert und eine schnellere Installation unterstützt, da nur ein Kabel gezogen, gelagert und verwaltet werden muss.
Composite-Kabel hingegen vereinen verschiedene Varianten eines Übertragungsmediumtyps unter einer Ummantelung. Ein Composite-Kabel kann z. B. eine Kombination aus Multimode-/Singlemode-Glasfasern oder aus geschirmten und ungeschirmten verdrillten Kupferdrähten sein. Es wird häufig in AV-Anwendungen verwendet, bei denen mehrere Kabel für Installationen in einem Zug als ein einziges Kabel ummantelt werden.
Mit Composite-Kabeln lassen sich mehr Signale desselben Typs schneller und einfacher auf einmal übertragen, ohne dass separate Kabel verwendet werden müssen.
Die passende Lösung finden
Wenn Sie Hilfe bei der Entscheidung benötigen, ob ein Composite- oder Hybridkabel für Ihre Anwendung geeignet ist, oder wenn Sie weitere Fragen zur Definition von Hybridkabeln haben, die hier nicht beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne, die richtige Lösung zu finden.