Mercedes-Benz Arena verbessert die Zuverlässigkeit der Datengeschwindigkeit mit Hirschmann-Lösungen &
Auch wenn es sich nicht um herkömmliche Industrieanlagen handelt, stehen Sportstadien im Freien vor ähnlichen Herausforderungen wie Fabriken. Maximale Zuverlässigkeit für unternehmenskritische Kommunikation. Schnelle Übertragung großer Datenmengen. Extreme Temperaturen im Sommer und im Winter. Sicherheitsbedrohungen.
Hier ist ein Auszug aus einer Case Study. Lesen Sie hier den vollständigen Bericht.
Der VfB Stuttgart mit Sitz im baden-württembergischen Stuttgart ist der fünftgrößte Sportverein Deutschlands. – ü – Das Stadion wurde seit seiner Erbauung im Jahr 1933 mehrfach renoviert. Bei der letzten Modernisierung im Jahr 2011 wurde die Kapazität auf über 60.000 Besucher erhöht.
Angesichts der wachsenden Zahl von Fans bei Veranstaltungen, die fast jedes Wochenende stattfinden, musste das Stadion die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Genauigkeit der Ticketabholung verbessern. Dadurch konnten lange Warteschlangen vermieden und die Sicherheit der Besucher verbessert werden. Die Spiele werden auch für Zuschauer in der ganzen Welt übertragen. Das Stadion benötigte eine schnelle Daten-, Audio- und Videoübertragung, damit die lokalen und regionalen Medien die Spiele und ihre Berichterstattung übertragen konnten.
“Tausende Besucher kommen in einem sehr kurzen Zeitfenster. Systemausfälle oder eine langsame Datenübertragung sind keine Option.’ Unsere Fans erwarten, dass die Tickets schnell gescannt werden. Wir haben uns aufgrund der Zuverlässigkeit der Lösungen für Hirschmann entschieden. Durch die richtige Segmentierung unseres Netzwerkverkehrs können wir Prioritäten ermitteln und sicherstellen, dass das Netzwerk die Verarbeitung kritischer Kommunikationen während dieser Spitzenzeiten ermöglicht.”
– Bernd Burger, Director ICT & Payment bei der VfB Stuttgart Arena Betriebs, GmbH
Zur Unterstützung der Automatisierungsprozesse verfolgte der VfB Stuttgart eine Modernisierung des Stadions’ s Netzwerk- und Kommunikationsinfrastruktur. In Anbetracht der Umgebungsbedingungen war sich das Team einig, dass industrietaugliche Komponenten benötigt werden.
Als langjähriger Hersteller hochwertiger industrieller Kabel, Verbindungstechnik- und Netzwerkkomponenten wurde Belden vom VfB Stuttgart beauftragt, sein Fachwissen einzubringen und einen effizienteren, zuverlässigeren und sichereren Betrieb des Stadions zu ermöglichen.
Die Lösung
Das Stadion’ Die Informations- und Kommunikationstechnologie-Gruppe (IKT) von ist eine Partnerschaft mit einem von Belden zertifizierten Partner, RW-electronic, eingegangen. Gemeinsam entwarfen sie eine umfassende Netzwerkinfrastruktur zur Verwaltung der Anlage’ s Anforderungen.
“Durch die Wahl eines qualifizierten Partners wie Belden können wir’ Wir haben viele komplexe Netzwerkprojekte erfolgreich abgeschlossen. Wir schätzen den lösungsorientierten Ansatz, den die Vertriebs- und technischen Support-Teams von Belden verfolgen, um die beste Option für unsere Endkunden zu finden. Die Produktqualität ist von entscheidender Bedeutung. Deshalb arbeiten wir weiterhin mit Hirschmann zusammen, um die hochwertigsten und zuverlässigsten Netzwerkkomponenten zu erhalten.”
– Frank Rappold, Geschäftsführer bei RW-Electronic
Für einen störungsfreien Betrieb wurden industrietaugliche Produkte ausgewählt und installiert, darunter 250 Switches und Netzwerkmanagement-Software, 300 km Glasfaserkabel und 100 km Kupferkabel. Dieser Ansatz ermöglichte eine flexible Infrastruktur zur Unterstützung des künftigen Wachstums.