Pressemiteilung

Beldens erweiterte Netzwerkmanagement-Software verbessert Zuverlässigkeit, Sicherheit und Produktivität

Belden

Industrial HiVision 7.0 reduziert Risiken und maximiert die Betriebszeit durch effiziente Gerätekonfiguration und sofortige Transparenz der Netzwerkintegrität


ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)-- Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter von Signalübertragungslösungen für unternehmenskritische Anwendungen, hat die neueste Version seiner Hirschmann-Netzwerkmanagementsoftware veröffentlicht. Industrial HiVision 7.0 Verbessert die Produktivität, indem jetzt die gleichzeitige Konfiguration von Hunderten von SNMP-fähigen Geräten beliebiger Hersteller ermöglicht wird. Ein neues, anpassbares Netzwerk-Dashboard bietet sofortige Sichtbarkeit der wichtigsten Indikatoren zur Netzwerkintegrität und erleichtert so die Durchführung von Korrektur- oder Präventivmaßnahmen. Das Ergebnis ist eine verbesserte Verfügbarkeit und Sicherheit für industrielle Netzwerke.

 

In vielen Industrieanlagen wachsen und verändern sich Ethernet-Netzwerke schnell und es wird zunehmend schwieriger, sie zu verwalten und zu sichern. Der SANS 2016 State of Umfrage zur Sicherheit industrieller Steuerungssysteme Gibt an, dass 67 Prozent der Industrieunternehmen eine ernste oder hohe Bedrohung ihrer Steuerungssysteme wahrnehmen, gegenüber 43 Prozent im Jahr 2015. Der Bericht weist auch darauf hin, dass geplante Verbesserungen der Sicherheit industrieller Steuerungssysteme hinter dem Zeitplan zurückliegen.

 

“Netzwerksicherheit ist in Industrieanlagen weltweit oberstes Gebot,” sagte  Mark Cooksley, Produktmanager bei Belden. “Industrial HiVision ist ein wichtiges Werkzeug zur Verbesserung. Die neueste Version baut auf einem bereits umfangreichen Satz an Sicherheitsfunktionen auf, um die Kontrolle und das Ergreifen von Maßnahmen gegen Faktoren, die sich auf die Sicherheit auswirken, zu erleichtern. Hierzu gehören genaue Gerätekonfigurationen und eine sofortige Sichtbarkeit von Sicherheitsstatusindikatoren, die mithilfe des neuen Netzwerk-Dashboards leicht angezeigt und entsprechend reagiert werden können.”

 

Die erweiterten Funktionen von Industrial HiVision 7.0 ermöglichen Industrieherstellern:

  • Verbessern Sie die Betriebszeit und Sicherheit, indem Sie stets über den Status Ihres Netzwerks informiert sind, ohne mehrere Netzwerkkarten durchsuchen zu müssen, um Probleme zu erkennen. Das Netzwerk-Dashboard zeigt wichtige Leistungsindikatoren an, z. B. Geräte mit Warn- oder Fehlerstatus, Sicherheitsinformationen und die zehn Geräte mit der schlechtesten Leistung nach Reaktionszeit. Netzwerkmanager können es an ihre spezifischen Netzwerküberwachungsanforderungen anpassen, indem sie Widgets zu den Indikatoren ihrer Wahl hinzufügen oder entfernen.

  • Konfigurieren Sie gleichzeitig Hunderte von SNMP-fähigen Industriegeräten aller Hersteller, nicht nur von Hirschmann und GarrettCom. Industrielle Hersteller können diese Funktion nutzen, um Geräte sowohl während der Inbetriebnahme als auch im laufenden Betrieb zu konfigurieren. Diese neue Funktion verbessert die Engineering-Produktivität sowie die Konfigurationsgenauigkeit, ein Schlüsselfaktor für hohe Netzwerkleistung und -sicherheit.

  • Laden Sie eine kostenlose, voll funktionsfähige 16-Knoten-Testversion zur unbegrenzten Nutzung herunter, um praktische Erfahrungen mit den Funktionen und Vorteilen des Produkts zu sammeln, bevor Sie das Produkt kaufen.’

Industrial HiVision wurde speziell für Automatisierungsnetzwerke entwickelt und wird weltweit in den Branchen Energie und Versorgung, Transport, Wasser/Abwasser und diskrete Fertigung eingesetzt.

 

Als einer der ersten Innovatoren im Bereich Industrial Ethernet kennt sich Belden mit industrieller IT aus und liefert die nächste Generation industrieller Netzwerklösungen, darunter kabelgebundene, kabellose und eingebettete Produkte. Mit seinen globalen Marken – Hirschmann, GarrettCom und Tofino Security – unterstützt Belden Unternehmen dabei, Ausfallzeiten zu minimieren und die Vorteile des Echtzeit-Datenzugriffs und der Kontrolle zu nutzen, die durch die Industrie Internet der Dinge (IIoT). Durch eine nahtlose, sichere und skalierbare industrielle Ethernet-Infrastruktur sind Unternehmen in der Lage, ihre Betriebsabläufe zu revolutionieren und eine verbesserte Effizienz, Produktivität und Agilität zu erreichen. Erfahren Sie mehr.

 

Über Belden

Belden Inc.>, ein weltweit führender Anbieter hochwertiger End-to-End-Signalübertragungslösungen, bietet ein umfassendes Produktportfolio, das auf die unternehmenskritischen Anforderungen der Netzwerkinfrastruktur in den Märkten Industrie, Unternehmen und Rundfunk zugeschnitten ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung stetig wachsender Datenmengen für Audio- und Videoinformationen, die für moderne Anwendungen benötigt werden, übernimmt Belden eine Schlüsselrolle bei der globalen Veränderung hin zu einer vernetzten Welt. Das 1902 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in St. Louis> Und verfügt über Fertigungskapazitäten in Nord- und SüdamerikaEuropa> und Asien>. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter  belden.com.

 

Belden, Belden Sending All The Right Signals, Hirschmann, GarrettCom, Tofino Security und das Belden-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Belden Inc.> Oder seinen verbundenen Unternehmen in Den Vereinigten Staaten Und anderen Gerichtsbarkeiten. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.