Wie eine Wasseraufbereitungsanlage in Las Vegas ihre gesamte Netzwerkinfrastruktur modernisierte

Die Wasseraufbereitungsanlage der Stadt North Las Vegas ist eine hochmoderne Anlage, die mithilfe der MBR(Membranbelebungsreaktor)-Technologie klares, wiederverwertbares Wasser für die Einwohner der Stadt liefert. Als drittgrößte MBR-Anlage in den Vereinigten Staaten werden durchschnittlich 17 Millionen Gallonen Wasser pro Tag geklärt. Zur Erfüllung des Bedarfs ist die Anlage 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr über ein umfangreiches, computergestütztes Betriebssystem mit hochqualifiziertem Personal in Betrieb.

Die Herausforderung

Die Wasseraufbereitungsanlage der Stadt North Las Vegas wurde im Jahr 2011 gebaut und bedient eine der am schnellsten wachsenden Gemeinden in Nevada. Nur acht Jahre später war klar, dass die Anlage ihre bestehende Netzwerkinfrastruktur modernisieren musste, um mit dem Wasseraufbereitungsbedarf der Region Schritt halten zu können.

 

Das anfängliche Netzwerk baute auf 75 Switches von Hirschmann auf, die seit der Gründung des Werks ununterbrochen in Betrieb waren. Obwohl die alten Switches noch funktionsfähig waren, benötigte die Anlage zusätzliche Bandbreite, Redundanz und Verbindungstechnik, um den sich entwickelnden Anforderungen gerecht zu werden.

 

Zur Durchführung eines Netzwerk-Upgrades benötigte die Wasseraufbereitungsanlage eine Lösung, die ohne System- oder Netzwerkausfallzeiten implementiert werden konnte.

 

„Bei unseren ersten Gesprächen mit Anbietern empfahlen die meisten eine vollständig neue Anlage. Das wäre nicht nur extrem teuer gewesen und wir hätten alle 75 funktionsfähigen Switches austauschen müssen, wir hätten auch Ausfallzeiten des Netzwerks während der Installation nicht vermeiden können. Das war einfach keine Option für uns“, erklärt Wayne Rogers, WRF Electronic Supervisor der City of North Las Vegas Water Reclamation Facility.

Die Lösung

Industrielle Netzwerktechniklösungen (INS), der regionale Industrial-Ethernet-Distributor, der mit der Anlage beim Aufbau des ersten Netzwerks zusammengearbeitet hatte, brachte Belden ins Gespräch. INS war überzeugt, dass das Fachwissen von Belden im Bereich kritischer Infrastrukturen und die Erfahrung mit Produkten von Hirschmann der Anlage bei der Suche nach der besten Lösung helfen würden.

 

Die Ingenieure von Belden und INS besuchten die Wasseraufbereitungsanlage, um das Netzwerk zu bewerten, und empfahlen schließlich einen kostengünstigeren Sanierungsansatz für die Modernisierung der Infrastruktur. Dazu gehörte:

 

  • Das Ersetzen von lediglich sechs der 75 alten Switches. Mit fortschrittlichen Redundanzprotokollen bieten die neuen Hirschmann RSP30 Managed Switches eine beständige, zuverlässige Leistung zur Maximierung der Netzwerkverfügbarkeit. Seine vier Gigabit-Ethernet-Ports ermöglichen außerdem eine schnelle und unterbrechungsfreie Datenkommunikation zwischen Netzwerkgeräten.
  • Das Hinzufügen von zwei kompakten Switches der nächsten Generation. Mit den Hirschmann BOBCAT Managed Switches kann die Anlage den steigenden Bandbreitenbedarf decken, die Leistung optimieren und sich auf zukünftiges Netzwerkwachstum vorbereiten, indem sie mehr vernetzte Geräte im Netzwerk ermöglicht.
  • Das Aktualisieren der Software der vorhandenen Geräte. Durch die Installation der neuesten Classic Switch Software konnte das Team die alten Switches problemlos aktualisieren, sodass sie mit dem neuen standardisierten Media Redundancy Protocol (MRP) kompatibel waren und nicht ersetzt werden mussten.

„Die besonderen Anforderungen, die mit der Aufrechterhaltung der vollen Betriebsfähigkeit der Anlage während eines kompletten Netzwerk-Upgrades und einer Topologieänderung verbunden waren, stellten eine große Herausforderung dar. Die Möglichkeit, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtskompatibilität innerhalb des Hirschmann-Portfolios zu nutzen, war der Schlüssel zur Erfüllung ihrer betrieblichen Anforderungen und dient als großartiges Modell für das Netzwerkdesign in allen Branchen“, erklärt Scott Kornblue, Field Application Engineer, Belden.

Die Ergebnisse

Mit nur acht neuen Switches und einem Software-Upgrade konnte die Wasseraufbereitungsanlage der Stadt North Las Vegas nicht nur ihre gesamte Netzwerkinfrastruktur modernisieren, sondern das Netzwerk auch zukunftssicher machen, um das kontinuierliche Wachstum zu unterstützen.

 

Dank der erweiterten Redundanz durch MRP-Verbindungen kann das Netzwerk im seltenen Fall eines Ausfalls in weniger als 200 Millisekunden wieder in Betrieb genommen werden – oft sogar in weniger als 2 bis 5 Millisekunden. Die Anlage erhöhte auch die Bandbreitengeschwindigkeit um das 10-fache.

 

Mit der Hirschmann Industrial-HiVision-Netzwerkmanagement-Software haben die Techniker nun einen vollständigen Überblick über das Netzwerk, sodass sie Probleme leicht erkennen und beheben können, bevor es zu Ausfällen kommt. Die Software bietet außerdem umfangreiche Konfigurations- und Überwachungsfunktionen, einschließlich netzwerkweiter Topologiekarten und einfacher Gerätekonfiguration.

 

„Die neue Hardware ermöglicht der Stadt mehr Flexibilität und kürzere Wiederherstellungszeiten im Falle eines kritischen Ereignisses. Indem wir ein vollständiges Ersetzen vermieden, konnten wir ihnen helfen, stundenlange geplante Ausfallzeiten während des Ersetzens zu verhindern“, so Matt McKinney, Regional Sales, Industrielle Netzwerktechniklösungen.

 

Belden Customer Innovation Center (CIC)

In der heutigen schnelllebigen und sich wandelnden Zeit sind Daten und Erkenntnisse wichtiger denn je, um intelligente, zeitnahe und effektive Geschäftsentscheidungen treffen zu können. Mit der Konvergenz von Betriebs- (OT) und Informationstechnologien (IT) sind Unternehmen besser als je zuvor in der Lage, das für den betrieblichen Erfolg und die Sicherheit erforderliche Backbone aufzubauen.

 

Als Experten wissen wir, dass das Erreichen dieses Ziels nicht einfach ist. Zunehmende Kundenerwartungen, Fachkräftemangel, globale Lieferketten, Marktschwankungen und eine sich ständig weiterentwickelnde Auswahl an Technologien machen die Umsetzung immer komplexer.

 

Genau hier setzt das Customer Innovation Center (CIC) von Belden an. Als Verbindungstechnik- und Netzwerkexperten unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Entwicklung und Implementierung robuster, zuverlässiger und sicherer Netzwerke zu beschleunigen, um die Daten und Erkenntnisse zu liefern, die eine bessere Geschäftsleistung ermöglichen.

 

Erfahren Sie mehr im Belden Customer Innovation Center.