Intelligente Gebäude

Eine Zusammenfassung von 2023 Blogs zu intelligenten Gebäuden und Rechenzentren, die Sie am häufigsten lesen

Belden

Sicherheit von Rechenzentren, Wireless und Glasfaserdichte: einige Themen, die unsere Blog-Leser in diesem Jahr am meisten interessiert haben. Haben Sie schon unsere beliebtesten Blogs des Jahres gelesen? Hier sind sie!

 


 

Das Jahresende bringt für Belden eine jährliche Tradition mit sich: Wir möchten die Blog-Themen Revue passieren lassen, die unsere Leser im vergangenen Jahr am meisten interessiert haben. Auf diese Weise verstehen unsere Experten besser, worüber Sie gerne mehr erfahren möchten und welche Arten von Wissen sie weiterhin über ihre jahrzehntelange, praktische Erfahrung in der Praxis sowie über ihre Arbeit mit Normungsgremien weitergeben sollten.

 

Letztes Jahr Blogs über neue Klasse 4-Systeme Waren mit Abstand am beliebtesten. In diesem Jahr sind es verschiedene Themen, die unsere Leser besonders interessiert haben: vom Glasfaseranschluss über das Kabelkämmen bis hin zur Sicherheit von Rechenzentren.

 

Wenn Sie diese Blogs noch nicht gelesen haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu erfahren, wie sich diese Trends auf Installateure, Integratoren, Berater, Rechenzentrumsmanager und Endbenutzer auswirken.’’

 

Werfen Sie einen Blick auf die Themen, die im Jahr 2023 am besten abgeschnitten haben—und genießen Sie Ihre Lektüre zum Jahresende!

 

Meistgelesene Blogs veröffentlicht in 2023: Intelligente Gebäude und Rechenzentren

 

1. Der beste Weg zur Verwaltung von Glasfaseranschlüssen in Umgebungen mit hoher Faserdichte: DCX-System

Dieser Blog war der letzte Blog in einer Reihe über die Entwicklung der Cross-Connects von Belden: von den ursprünglichen GigaBIX Cross-Connects über unser FiberExpress Ultra-High-Density System (UHD), das FiberExpress (FX) ECX Enterprise Closet X (ECX) bis hin zu unserer neuesten Cross-Connect-Innovation: dem DCX-System.’ In diesem Blog werden die Trends erläutert, die Glasfaserverbindungstechnik fördert. Weiters wird beschrieben, inwiefern das DCX-System zur Unterstützung dieses Wachstums entwickelt wurde, indem es eine große Anzahl von Glasfaserverbindungen handhabt und gleichzeitig einen einfachen Betrieb und eine unkomplizierte Wartung ermöglicht.

 

2. Rechenzentrumssicherheit von außen nach innen

Um die Sicherheit von Rechenzentren zu optimieren, empfiehlt sich ein mehrschichtiger Ansatz. Wenn die erste Verteidigungsebene durchbrochen wird, muss der Angreifer sich mit der zweiten Ebene beschäftigen, was es für Unbefugte schwieriger macht, sich Zugang zu verschaffen. Wenn Sie mehr über die vier Sicherheitsebenen erfahren möchten, die Sie bei Ihrer Sicherheitsstrategie für Rechenzentren berücksichtigen sollten, lesen Sie zunächst diesen Blog. Der Blog erläutert außerdem die Vorteile, die sich aus der Nutzung mehrerer Kontrollebenen für die physische Sicherheit von Rechenzentren ergeben.

 

3. Abdecken oder nicht abdecken: Kabelkämmen für Kabel der Kategorie 6A

Unsere Experten erhalten häufig Fragen zum Kabelkämmen, insbesondere zu Kabeln der Kategorie 6A Das Schreiben dieses Blogs gab Belden die Gelegenheit, die Geschichte des Kabelkämmens zu erläutern, warum es gemacht wurde und wie es sich mit dem Aufkommen von Lösungen der Kategorie 6A verändert hat. Sollten Sie also Ihre Kabel der Kategorie 6A kämmen oder nicht? … Lesen Sie diesen beliebten Blog, um es herauszufinden.

 

4. Anwendungs- vs. Verkabelungsstandards: Was sie sind & So testen Sie

Wenn die meisten Branchenexperten an Standards denken, denken sie an Verkabelungsstandards, insbesondere ANSI/TIA-568.— Sie definiert die Mindestleistungsanforderungen für Twisted-Pair-Kupferkabel in einer Vielzahl von Anwendungen. Manchmal können jedoch auch Anwendungsnormen als Orientierungshilfe herangezogen werden, z. B. wenn Sie die Entfernung von Twisted-Pair-Kupferkabeln über die typische Entfernungsbegrenzung von 100 m hinaus verlängern müssen. In diesem Blog werden die Unterschiede zwischen Anwendungs- und Verkabelungsstandards erläutert.

 

5. Sind Sie bereit für private Wireless-Netzwerke?

Schlechte Mobilfunkverbindungen in Innenräumen werden immer mehr zu einem Problem, weshalb private Wireless-Netzwerke immer beliebter werden. Da der Datenverbrauch über Carrier-Netzwerke zunimmt, entscheiden sich Eigentümer für private Wireless-Netzwerke, um Geld zu sparen, den Datenschutz und die Sicherheit zu verbessern und ihre eigene Bandbreitenverteilung zu kontrollieren. Lesen Sie diesen Blog, um mehr darüber zu erfahren, was private drahtlose Netzwerke sind, warum sie immer beliebter werden und wie sie die schlechte mobile Konnektivität in Innenräumen verbessern.’

 

Meistgelesene Blogs aller Zeiten: Intelligente Gebäude und Rechenzentren

Diese Blogs wurden vor 2023 veröffentlicht und führen nun die Liste der meistgelesenen Blogs seit 2012 an, als der erste Belden-Blog veröffentlicht wurde.

 

1. 11 Netzwerktypen erklärt: VPN, LAN & Mehr

Ein weiteres Jahr in Folge führt dieser Blog unsere Liste der meistgelesenen Blogs aller Zeiten an. Es ist seit geraumer Zeit die Nr. 1 in unserer jährlichen Zusammenfassung.’ Dieser Blog erstmals im Jahr 2016 veröffentlichte Blog wurde später mit neuen Informationen aktualisiert und ist Ihr Leitfaden zum Verständnis der verschiedenen Arten von Netzwerken, die heute eingesetzt werden, einschließlich PAN, LAN, WLAN, CAN, MAN und mehr.

 

2. APC vs. UPC: Was ist der Unterschied?’

Dieser Blog klettert weiter auf unserer Liste der meistgelesenen Blogs und belegt in diesem Jahr Platz 2. Er vergleicht die Unterschiede zwischen Singlemode-Glasfasersteckverbindern mit ultra-physikalischem Kontakt (UPC) und gewinkeltem physikalischem Kontakt (APC) und wann sie verwendet werden sollten. Der Blog wurde in 2014 geschrieben und seitdem aktualisiert, um häufig gestellte Fragen zu Verlusten bei Glasfaser-Steckverbindern zu beantworten.

 

3. Entschlüsselung von RJ45 Farb-Codes

Dieser Blog führt zum ersten Mal unsere Liste der meistgelesenen Blogs an! Es beschreibt die verschiedenen Farben der Ethernet-Kabelpaare—Blau, Orange, Grün und Braun—und erklärt, wie die Farbcodierung funktioniert. Wenn Sie sich mit RJ45 und den Unterschieden zwischen den Verdrahtungsstandards T568A und T568B in Bezug auf Farbcodes vertraut machen möchten, sollten Sie dies als Ihre Einführung betrachten.

 

4. Dreiphasenstrom—Warum es wichtig ist

Dieser Artikel wurde vor mehr als 10 Jahren, im Oktober 2013, geschrieben und führt immer noch die Liste der meistgelesenen Belden-Blogs an. Es wurde 2019 als Reaktion auf Anfragen von Lesern aktualisiert, mehr Informationen über Dreiphasenverkabelung und Dreiphasen-Sternschaltung aufzunehmen. Der Blog beschreibt auch, warum 3-Phasen-Sternschaltungen in Rechenzentren immer häufiger verwendet werden. Wenn Sie die 3-Phasen-Stromversorgung besser verstehen möchten, ist dies ein guter Anfang!

 

5. 5 große Wireless-Herausforderungen: Signalverlust, Bewegung, Reichweite, Verdichtung und Multipath Fading

Angesichts der Tatsache, dass in der Welt der Wireless-Kommunikation so viel passiert und Initiativen wie 5G, CBRS, Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E am Horizont stehen, erinnert dieser Blog die Leser an die Herausforderungen, die mit der Bereitstellung eines zuverlässigen Wireless-Netzwerks verbunden sind. Hier’erkunden Sie fünf große Herausforderungen im Bereich der drahtlosen Kommunikation—von der Dämpfung bis zur Reichweite—und erfahren, wie die Branche diese angeht.

 

Betrachten Sie Belden als Ihre Ressource für die Weiterbildung

Wir helfen Ihnen, Ihre digitale Reise zu vereinfachen, und möchten es Ihnen auch leicht machen, zuverlässige, unvoreingenommene Informationen über Rechenzentren und intelligente Gebäude zu finden.

 

Solange Sie unsere Blogs weiterhin lesen, werden wir sie auch weiterhin schreiben.’ Vielen Dank, dass Sie unsere Inhalte teilen und mit Belden in Verbindung bleiben, indem Sie Fragen stellen, Feedback anfordern und uns Ihre Ideen mitteilen. Wenn es ein Thema gibt, über das wir im Jahr 2024 sprechen sollen, sind wir ganz Ohr.’’’ Oder sprechen Sie direkt mit einem unserer Experten.

 

Passende Ressourcen: