Die meistgelesenen Blogs zum Thema Automatisierung von 2024: Sind Sie auf dem Laufenden?
Damit Sie über die neuesten Trends bei Automatisierungslösungen informiert sind, veröffentlichen wir jede Woche Blogs mit Einblicken und Ratschlägen direkt von unseren internen Experten.
Zum Ende des Jahres 2024 haben wir die Themen und Gespräche untersucht, die Ihnen im vergangenen Jahr am wichtigsten waren, und wir’ Sie teilen hier Ihre Favoriten.
Wenn Sie etwas verpasst haben, jetzt’ Das ist Ihre Chance, auf den neuesten Stand zu kommen.
Die meistgelesenen Blogs zum Thema Automatisierung, veröffentlicht im Jahr 2024
Diese Blogs wurden im Jahr 2024 verfasst und veröffentlicht und führen dieses Jahr die Liste der meistgelesenen Blogs zum Thema Automatisierung an.
1. IT-Sicherheit vs. OT-Sicherheit: Was sind die wichtigsten Unterschiede?
Da die Konvergenz von IT und OT weiter voranschreitet, ist die Überbrückung der Kluft zwischen den beiden technologischen Disziplinen von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung einer umfassenden Cybersicherheitsstrategie, die digitale Werte schützt und kritische Infrastrukturen sichert. Dieser Blog— Welches war der beliebteste Blog, den wir im Jahr 2024 geschrieben haben?— untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen IT-Sicherheit und OT-Sicherheit.
Erfahren Sie, wie sich IT-Sicherheit und OT-Sicherheit unterscheiden.
2. Was Sie über NAMUR Open Architecture wissen müssen
NAMUR, die Nutzerorganisation für Automatisierungstechnik in der Prozessindustrie, hilft der Prozessautomatisierungsindustrie dabei, den Zugang zu Produktionsdaten zu verbessern. Als Organisation aus Anwendern und Herstellern der Prozessautomatisierung’ ist außerdem der Schöpfer der NAMUR Open Architecture (NOA), die interoperable Lösungen in der industriellen Automatisierung und Prozesssteuerung fördert. In diesem Blog werden fünf Gründe untersucht, warum Hersteller in der Prozessindustrie NOA einführen. Dies ist ein großartiger Einstieg, wenn Sie die Grundlagen verinnerlichen möchten.
Erfahren Sie, wie NOA den Zugang zu Produktionsdaten erleichtert.
3. Von Grund auf: Industrielle Sensoren und Single Pair Ethernet
Dieses im Oktober veröffentlichte Blog-Thema hat in nur wenigen Monaten enorm an Boden gewonnen. Drei unserer Single Pair Ethernet (SPE)-Experten haben gemeinsam erörtert, wie SPE Ethernet-Netzwerke auf Sensor-/Aktor-Ebene ergänzen kann. Außerdem werden die Hindernisse erläutert, die der Ausweitung von SPE in industriellen Automatisierungsumgebungen im Wege stehen. Abschließend erfahren Sie, wie Sie die Gesamtbetriebskosten für SPE berechnen.
Erfahren Sie, wie SPE für Sensoren und Aktoren eingesetzt wird.
4. Industrielle Switches gewährleisten Netzwerkzuverlässigkeit in der Offshore-Ölindustrie & Gas
Dies ist ein weiteres Blogthema, das im Oktober veröffentlicht wurde, aber schnell an die Spitze unserer beliebtesten Blogs für 2024 gelangte. Da Offshore-Öl- und Gasplattformen unter rauen Bedingungen betrieben werden, besteht auch eine extrem hohe Nachfrage nach Netzwerkzuverlässigkeit und -sicherheit, um komplexe Produktion und Automatisierung zu unterstützen. In diesem Blog wird untersucht, wie und warum Industrieschalter eine wichtige Komponente von Öl- und Gasnetzen sind.— und die spezifischen Anwendungsanforderungen, die die Switches erfüllen müssen.
Erfahren Sie mehr über Switches in Offshore-Umgebungen.
5. Verbindung von AMR und FTS in Ihrem Lager: Mobilfunk oder WLAN?
Durch den Einsatz mobiler Technologien wie AMR und FTS werden die Lager zunehmend drahtlos. Aber sollten sie sich für Mobilfunk oder WLAN entscheiden? In diesem Blog werden die Unterschiede detailliert beschrieben und erklärt, welche Option für Lager und Vertriebszentren, die eine zuverlässige Netzwerkkonnektivität aufrechterhalten möchten, am besten geeignet ist. Außerdem werden Kostenaspekte für beide Wireless-Optionen untersucht. Also, was sollten Sie wählen? Lesen Sie den Blog, um es herauszufinden.
Erfahren Sie, welche Wireless-Option für Lager am besten geeignet ist.
Die meistgelesenen Blogbeiträge zum Thema Automatisierung aller Zeiten
Diese Blogs wurden vor 2024 geschrieben und veröffentlicht und stehen seit 2012, als Beldens erstes Blog veröffentlicht wurde, an der Spitze der Liste der meistgelesenen Blogs.’
1. Wie Sie Industrial-Edge-Anwendungen auf Ihre Unternehmensziele ausrichten
In den heutigen Industrieumgebungen ist ein beträchtlicher Anstieg intelligenter Edge-Geräte zu verzeichnen, und diese Geräte erzeugen große Datenmengen.’’— Dadurch hält Industrial Edge Computing Einzug in den Anlagenbetrieb. In diesem Blog,—der Teil unserer Industrial-Edge-Blogserie im Jahr 2022 war,—wird erläutert, wie Sie die richtigen Industrial-Edge-Anwendungen auswählen, welche Rolle sie in industriellen Umgebungen spielen und welche technischen Anforderungen sie stellen. Dies ist das erste Mal, dass dieser Blog es auf unsere Liste der meistgelesenen Blogs geschafft hat!
Erfahren Sie mehr über Industrial-Edge-Anwendungen.
2. 10 Kriterien, die Sie für Ihre Industrial-Edge-Computing-Geräte berücksichtigen sollten
Dieser Blog ist auch Teil der Industrial Edge-Blogserie, die wir 2022 entwickelt haben—und er war auch im letzten Jahr’auf Platz 2 der Liste der meistgelesenen Blogs. Um die Auswahl industrieller Edge-Computing-Geräte schneller und einfacher zu gestalten, haben wir in diesem Blog zehn wichtige Kriterien zusammengefasst, die Sie berücksichtigen sollten – von Rechenressourcen bis hin zur Sicherheit und darüber hinaus.— Wenn Sie’nicht sicher sind, wo Sie bei der Auswahl von Edge-Compute-Geräten für Ihre industrielle Umgebung anfangen sollen, beginnen Sie hier.
Erfahren Sie mehr über die Auswahl der richtigen Geräte.
3. Herausforderungen der Datenaufnahme—und wie Industrial Edge-Lösungen helfen
Überraschung! Dieser Blog ist ein weiterer in unserer Industrial Edge-Blogserie aus dem Jahr 2022—und stand letztes Jahr auf Platz 4’ der Liste, in diesem Jahr ist er auf Platz 3 vorgerückt. In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie Industrial-Edge-Lösungen auf Ihre spezifischen Anwendungsfälle anwenden können. Anschließend führen wir Sie durch einen dreistufigen Datenerfassungsprozess, der Sie bei der Berechnung kritischer KPIs wie der Gesamtanlageneffektivität (OEE) unterstützt. Verbesserungen beginnen mit Messungen und Benchmarking—und dieser Blog kann Ihnen zeigen, wo und wie Sie beginnen.
Erfahren Sie mehr über den Prozess der Datenerfassung.
4. Fördertechnik/Intralogistik-Netzwerke: Lösungen für unzureichende Leistungsfähigkeit
Dieser Blog erscheint 2024 zum ersten Mal auf unserer Liste der meistgelesenen Blogs—und er’ ist der einzige Blog hier, der’ nicht Teil unserer Blogserie zum Thema „Industrial Edge“ ist. Da Fördertechnik-/Intralogistik-Umgebungen immer stärker automatisiert werden, sind sie auf Technologien wie Robotik und FTS angewiesen, um die Produktivität, Geschwindigkeit und Genauigkeit zu verbessern. Während viele Lager bisher ohne ein dediziertes Netzwerk ausgekommen sind, ändert dieser Technologiewandel alles.
Erfahren Sie, warum Netzwerke für den Fördertechnik-/Intralogistik-Betrieb so wichtig sind.
5. Industrielles Internet der Dinge (IIoT) und der Wert des Erhebens von Daten
Unsere Liste der meistgelesenen Blogs wird durch einen weiteren Blog aus unserer Industrial Edge-Blogserie im Jahr 2022 abgerundet. Dieser stand auch im letzten Jahr auf Platz 5 und befasste sich mit den unzähligen Arten von Daten, die in einer IIoT-Installation ausgetauscht werden können. In diesem Blog wird erläutert, wie Sie feststellen, ob Ihre IIoT-Daten nützlich sind—und wie Sie sie erfassen. Dies ist der richtige Ausgangspunkt, wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie Ihre industriellen Daten schürfen und nutzen können.
Erfahren Sie mehr über den Wert von IIoT-Daten.