Optimiertes Spleißen von Fasern mit austauschbaren Faserhaltern
Es führt kein Weg daran vorbei, dass Glasfaser-Splicer teuer sind. Einige kosten mehrere Tausend Dollar – oder mehr. Wenn man ein Spleißgerät gekauft hat, möchte man selbstverständlich den größtmöglichen Nutzen aus dieser teuren Maschine ziehen.
Da immer mehr Glasfaserkabel installiert werden, wird auch das Fusionsspleißen immer beliebter, d. h. immer mehr Installateure verwenden Fusionsspleißgeräte. Als automatisierter Prozess, der weniger auf die Fähigkeiten und das Fachwissen von Technikern und Installateuren als auf die Qualität und Genauigkeit der Geräte angewiesen ist, kann das Fusionsspleißen hervorragende Verbindungen gewährleisten und gleichzeitig Nacharbeiten und Installationskosten reduzieren (insbesondere bei Projekten, die eine große Anzahl von Spleißungen erfordern).
Mehrere Hersteller bieten proprietäre Glasfaser-Splicer an: Ihr Splicer kann nur mit den von ihnen angebotenen Steckverbindern verwendet werden. Splicer werden in der Regel mit Halterungen geliefert, die das korrekte Laden der Fasern und die korrekte Positionierung sicherstellen. Diese Faserhalter funktionieren universell mit Fasern und Patchkabeln aller Hersteller sowie mit proprietären Haltern für Splice-On-Steckverbinder.
Was passiert also, wenn Sie ein neues Projekt mit einem anderen Steckerfabrikat beginnen? Oft benötigen Sie auch einen anderen Fusionsspleißer.
Nachdem Belden in der Vergangenheit einen eigenen Fusionsspleißer (den FX Fusion Splicer) verkauft hat, haben wir uns entschieden, keine proprietären Spleißer mehr anzubieten und uns stattdessen auf die Entwicklung einer Reihe erschwinglicher, anpassbarer Faserhalter zu konzentrieren. Im Gegensatz zu einigen anderen Haltern auf dem Markt können diese kostengünstigen Komponenten in vielen gängigen Spleißermarken verwendet werden, darunter AFL/Fujikura, FiberFox und Sumitomo. Das bedeutet, dass Sie Ihre bereits vorhandenen Fusions-Splicer verwenden können, wenn es an der Zeit ist, Belden-Glasfasern zu spleißen.
Was ist ein anpassungsfähiger Faserhalter?
Alle Spleißer verwenden Faserhalter, die das Glas in der Glasfaser montieren und ausrichten, um zu verhindern, dass es sich während des Spleißvorgangs bewegt. Zwei kleine Metallstifte an der Halterung halten das Glas an Ort und Stelle, während der Spleißer die Spliceverbindung vervollständigt.
Während die meisten Halter für eine bestimmte Art von Steckverbinder und ein bestimmtes Spleißgerät ausgelegt sind, bieten Ihnen unsere austauschbaren Halter die Flexibilität, jedes beliebige Spleißgerät zu verwenden. So können Sie mit den Komponenten arbeiten, die Sie bevorzugen (und die Sie bereits besitzen), oder bei Bedarf die Stecker wechseln, ohne in ein anderes Spleißgerät investieren zu müssen.
Unsere austauschbaren Faserhalter sind so konzipiert, dass sie in verschiedene Spleißer passen und mit verschiedenen Steckertypen (z. B. LC und SC) arbeiten. Sie entfernen lediglich die vorhandenen Faserhalter aus Ihrem Spleißgerät, setzen Sie den neuen Halter von Belden ein und schon können Sie spleißen. Es ist nicht notwendig, Steckverbinder mit Haltern und Spleißern abzugleichen oder mehrere Arten von Spleißern oder Faserhaltern auf Lager zu halten.
Glasfaser-Splicer im Vergleich zu austauschbaren Faserhaltern
Die Wahl eines hochwertigen Glasfaser-Spleißgeräts ist der Schlüssel zu einer ordnungsgemäßen und dauerhaften Verbindung. Einige Installateure schrecken wegen der hohen einmaligen Investitionskosten vor dem Fusionsspleißen zurück. Aber je mehr Sie Ihr Glasfaser-Spleißgerät nutzen können, desto mehr verdienen Sie langfristig an Ihrer Investition.
Nachdem sie ein paar Glasfaser-Splicer verwendet haben, finden Installateure in der Regel ihre Favoriten und bleiben dabei. Dies können Spleißgeräte sein, die besonders einfach zu bedienen sind, schnell spleißen oder leicht von einem Projekt zum nächsten transportiert werden können.
Anstatt ein weiteres Gerät zu kaufen, das das kann, was alle Ihre anderen Spleißgeräte tun – nämlich Glasfasern verbinden – können Sie bei Belden einen anpassbaren Faserhalter kaufen, den Sie direkt an Ihr bevorzugtes Spleißgerät anschließen.
Das bedeutet, dass Sie nicht jedes Mal in einen neuen Spleißer investieren müssen, wenn Sie zum ersten Mal mit einer neuen Fasermarke arbeiten.
Welche Splicer können mit den Faserhaltern von Belden verwendet werden?
Da immer mehr Installateure unsere anpassungsfähigen Halter kennen lernen, hören wir oft die Frage: „Welchen Halter brauche ich für den Spleißer, den ich gerade benutze?“
Es ist wichtig, dass Sie die richtigen Belden-Halter auf Ihre(n) Fusions-Spleißgerät(e) abstimmen. Belden bietet eine Auswahl an austauschbaren Faserhaltern an, die mit verschiedenen Steckverbindertypen und für verschiedene Hersteller von Spleißgeräten geeignet sind.
Um den Prozess zu vereinfachen, haben wir einen leicht verständlichen Leitfaden erstellt, der die beliebtesten Hersteller und Modelle von Spleißgeräten auf dem Markt auflistet. Diese Liste stimmt mit den Geräten überein, die die richtige Artikelnummer für FX Fusion Spleißhalter von Belden haben. Unsere Halter können mit folgenden Spleißgeräten verwendet werden von:
- AFL/Fujikura
 - Belden (abgekündigt)
 - FiberFox
 - FITEL
 - INNO
 - KomShine
 - Sumitomo
 - Tempo/Greenlee
 - UCL Swift
 
Der Leitfaden enthält auch wertvolle Tipps und Empfehlungen für das korrekte Einsetzen des Halters in das Spleißgerät, die Montage der Steckverbinder und die Sicherstellung der korrekten Positionierung.
Mit unseren austauschbaren Haltern können Sie weiterhin die Spleiße verwenden, die Sie bevorzugen und mit denen Sie am besten zurechtkommen, während Sie gleichzeitig die FX Fusion Splice-Steckverbinder von Belden einsetzen – ohne Tausende von Dollars auszugeben.
Sehen Sie sich unseren aktualisierten Referenzleitfaden für Halter an.
Passende Ressourcen:
- Das neue Glasfasertechnologiezentrum von Belden ermöglicht es dem Unternehmen, seine führende Position und Innovationskraft im Bereich der Glasfasertechnologie aufrechtzuerhalten
 - 2 große Fehler, die Sie bei der Installation von Glasfaserkabeln vermeiden sollten
 - 6 Gründe, Splice-On-Steckverbinder in Betracht zu ziehen