Es lässt sich nicht leugnen, dass Glasfaser-Spleißgeräte teuer sind. Einige kosten mehrere Tausend Dollar – oder mehr. Wenn Sie ein Spleißgerät gekauft haben, möchten Sie den größtmöglichen Nutzen aus diesem teuren Gerät ziehen.
Da die Zahl der Glasfaserinstallationen weiter zunimmt, Wird zu einer immer beliebteren Spleißoption, was bedeutet, dass mehr Installateure Fusionsspleißgeräte verwenden. Als automatisierter Prozess, der weniger auf die Fähigkeiten und das Fachwissen von Technikern und Installateuren als auf die Qualität und Genauigkeit der Geräte angewiesen ist, kann das Fusionsspleißen hervorragende Verbindungen gewährleisten und gleichzeitig Nacharbeiten und Installationskosten reduzieren (insbesondere bei Projekten, die eine große Anzahl von Spleißungen erfordern).
Mehrere Hersteller bieten proprietäre Glasfaser-Splicer an: Ihr Splicer kann nur mit den von ihnen angebotenen Steckverbindern verwendet werden. Splicer werden in der Regel mit Halterungen geliefert, die das korrekte Laden der Fasern und die korrekte Positionierung sicherstellen. Diese Faserhalter funktionieren universell mit Fasern und Patchkabeln aller Hersteller sowie mit proprietären Haltern für Splice-On-Steckverbinder.
Was passiert also, wenn Sie ein neues Projekt mit einem anderen Steckerfabrikat beginnen? Oft benötigen Sie auch einen anderen Fusionsspleißer.
Nachdem Belden in der Vergangenheit einen eigenen Fusionsspleißer (den FX Fusion Splicer) verkauft hat, haben wir uns entschieden, keine proprietären Spleißer mehr anzubieten und uns stattdessen auf die Entwicklung einer Reihe erschwinglicher, anpassbarer Faserhalter zu konzentrieren. Im Gegensatz zu einigen anderen Haltern auf dem Markt können diese kostengünstigen Komponenten in vielen gängigen Spleißermarken verwendet werden, darunter AFL/Fujikura, FiberFox und Sumitomo. Dies bedeutet, dass Sie die Fusionsspleißgeräte verwenden können, die Sie bereits haben, wenn es an der Zeit ist, Belden-Glasfasern zu spleißen.
Was ist ein anpassungsfähiger Faserhalter?
Alle Spleißer verwenden Faserhalter, die das Glas in der Glasfaser montieren und ausrichten, um zu verhindern, dass es sich während des Spleißvorgangs bewegt. Zwei kleine Metallstifte an der Halterung halten das Glas an Ort und Stelle, während der Spleißer die Spliceverbindung vervollständigt.
Während die meisten Halter für die Verwendung mit einem Steckertyp und einer Art Spleißgerät ausgelegt sind, bieten Ihnen unsere austauschbaren Halter die Flexibilität, das Spleißgerät Ihrer Wahl zu verwenden, sodass Sie mit den Komponenten arbeiten können, die Sie bevorzugen (und die Sie bereits haben) – oder bei Bedarf die Stecker wechseln können, ohne in ein anderes Spleißgerät investieren zu müssen.
Unsere austauschbaren Faserhalter sind so konzipiert, dass sie in verschiedene Spleißer passen und mit verschiedenen Steckertypen (z. B. LC und SC) arbeiten. Sie müssen lediglich die vorhandenen Faserhalter in Ihrem Spleißgerät entfernen, den neuen Halter von Belden an seinen Platz schieben und schon können Sie mit dem Spleißen beginnen. Es besteht keine Notwendigkeit, Steckverbinder mit Haltern und Spleißgeräten abzugleichen oder mehrere Arten von Spleißgeräten oder Faserhaltern auf Lager zu halten.
Glasfaser-Splicer im Vergleich zu austauschbaren Faserhaltern
Die Wahl eines hochwertigen Glasfaser-Spleißgeräts ist der Schlüssel zu einer ordnungsgemäßen und dauerhaften Verbindung. Einige Installateure schrecken wegen der hohen einmaligen Investitionskosten vor dem Fusionsspleißen zurück. Aber je öfter Sie Ihren Glasfaser-Spleißer verwenden können, desto mehr rentiert sich Ihre Investition auf lange Sicht.
Nachdem sie ein paar Glasfaser-Splicer verwendet haben, finden Installateure in der Regel ihre Favoriten und bleiben dabei. Dies können Spleißgeräte sein, die besonders einfach zu bedienen sind, schnell spleißen oder leicht von einem Projekt zum nächsten transportiert werden können.
Anstatt ein weiteres Gerät zu kaufen, das dasselbe macht wie alle Ihre anderen Spleißgeräte – nämlich Glasfasern verbinden – können Sie bei Belden einen anpassbaren Faserhalter kaufen, der direkt in Ihr bevorzugtes Spleißgerät einrastet.
Das bedeutet, dass Sie nicht jedes Mal in einen neuen Spleißer investieren müssen, wenn Sie zum ersten Mal mit einer neuen Fasermarke arbeiten.
Welche Spleißgeräte können mit den Faserhaltern von Belden verwendet werden?
Da immer mehr Installateure von unseren anpassbaren Haltern erfahren, hören wir oft diese Frage: „Welchen Halter brauche ich für den Spleißer, den ich derzeit verwende?“
Es ist wichtig, die richtigen Belden-Halter mit Ihren Fusionsspleißgeräten zu kombinieren. Belden bietet eine Auswahl an austauschbaren Faserhaltern an, die mit verschiedenen Steckverbindertypen und für verschiedene Hersteller von Spleißgeräten geeignet sind.
Um den Prozess zu vereinfachen, haben wir einen leicht verständlichen Leitfaden erstellt, der die beliebtesten Hersteller und Modelle von Spleißgeräten auf dem Markt auflistet. Diese Liste stimmt mit den Geräten überein, die die richtige Artikelnummer für FX Fusion Spleißhalter von Belden haben. Unsere Halter können mit folgenden Spleißgeräten verwendet werden von:
- AFL/Fujikura
- Belden (abgekündigt)
- FiberFox
- FITEL
- INNO
- KomShine
- Sumitomo
- Tempo/Greenlee
- UCL Swift
Der Leitfaden enthält auch wertvolle Tipps und Empfehlungen für das korrekte Einsetzen des Halters in das Spleißgerät, die Montage der Steckverbinder und die Sicherstellung der korrekten Positionierung.
Mit unseren austauschbaren Haltern können Sie weiterhin die Spleißgeräte verwenden, die Sie lieben und mit denen Sie am besten zurechtkommen, und gleichzeitig die von Belden verwenden. FX Fusion Splice-On-Steckverbinder – und es kostet Sie nicht Tausende von Dollar.
Sehen Sie sich unseren aktualisierten Referenzleitfaden für Halter an.
Passende Ressourcen:
- Beldens neues Fiber Technology Center ermöglicht anhaltende Führungsrolle und Innovation im Glasfaserbereich
- 2 große Fehler, die Sie bei der Installation von Glasfaserkabeln vermeiden sollten
- 6 Gründe, Splice-On-Steckverbinder in Betracht zu ziehen
Über den Autor
Ike Sachse
Lösungsberater, Intelligente Gebäude
Ike Sachse kam 2022 zu Belden und arbeitet in Chicago neben einem der Customer Innovation Centers von Belden. Als Lösungsberater arbeitet er mit Kunden, Auftragnehmern, Beratern und anderen Fachleuten zusammen und stellt ihnen die richtigen Fragen, um ihre Anforderungen besser zu verstehen und die Lösungen von Belden an ihren Geschäftszielen auszurichten. Bevor er zu Belden kam, studierte Ike Elektrotechnik an der Iowa State University. Er arbeitet außerdem an seiner Zertifizierung in den Grundlagen des Ingenieurwesens.