Ist Ihr Colocation-Rechenzentrum bereit, eine höhere Nachfrage zu bewältigen?
Sehen Sie sich 5 Möglichkeiten an, wie der richtige Partner Ihrem Colocation-Rechenzentrum helfen kann, Kunden auf neue Weise zu bedienen, mehr Gewinn zu generieren und neue Einnahmequellen zu erschließen.
Für einige Unternehmen mögen die Zeiten, in denen interne Zeit und Ressourcen für Rechenzentren aufgewendet wurden, der Vergangenheit angehören. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich dafür, sich auf externe Rechenzentrumsexperten (Colocation-Einrichtungen) zu verlassen, deren Kerngeschäft darin besteht, die Komplexität von Rechenzentren zu bewältigen, Nachhaltigkeits- und Effizienzanforderungen zu erfüllen sowie Risiken zu managen und darauf zu reagieren.
Laut dem Marktforschungsunternehmen BlueWeave Consulting ist der globale Markt für Rechenzentrums-Colocation im vergangenen Jahr auf 51,25 Milliarden US-Dollar gewachsen. Es wird erwartet, dass er bis 2029 mit einer signifikanten CAGR von 15,65 % auf einen Wert von 195,25 Milliarden US-Dollar wachsen wird. Das ist ein Anstieg von 280 % in nur sieben Jahren.
Da die Nachfrage nach Rechenzentrumsdiensten wächst, stehen Colocation-Rechenzentren vor herausfordernden Aufgaben. Ist Ihre Colocation-Site bereit für das, was kommen wird? Die Suche nach dem richtigen Partner für Rechenzentren ist entscheidend. Hier sind fünf Beispiele, wie der richtige Partner Ihnen helfen kann, Kunden auf neue Weise zu bedienen, mehr Gewinn zu erzielen und neue Einnahmequellen zu erschließen.
1. Agieren Sie als Ihr persönlicher Berater für Rechenzentren
Wenn Unternehmen in einen Colocation-Bereich ziehen, wissen sie nicht immer, was sie wollen oder wie sie ihre Rechenzentrumsinfrastruktur einrichten sollen – insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen. Infolgedessen können sie um Hilfe bei einer Vielzahl von Netzwerkdiensten und Support bitten. Sind Sie bereit, ihnen das zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen?
Während Sie als Berater für Ihre Kunden dienen, sollte Ihr Rechenzentrumspartner wiederum für Sie als Berater dienen, damit Sie Ihren Kunden alles geben können, was sie brauchen.
Denken Sie zum Beispiel an das Design von Rechenzentren. Ein Partner kann Ihnen dabei helfen, ein „Menü“ mit Auswahlmöglichkeiten für Dinge wie Gehäuse, Faserbaugruppen und Patch-Panels zu erstellen, sodass Ihre Kunden die von Ihnen angebotenen Optionen schnell und einfach verstehen und die richtige Wahl treffen können.
2. Verwalten Sie Ihr Inventar
Um auf Kundenbedürfnisse zu reagieren und schnell neue Kunden zu gewinnen, benötigen Colocation-Standorte leicht verfügbares Inventar – die Verwaltung kann jedoch kostspielig und zeitaufwendig sein.
Einige Rechenzentrumspartner tragen Ihre Bestandslast und erstellen eine maßgeschneiderte, vorab genehmigte Liste von Produkten, aus denen Sie bei Bedarf schöpfen können, und stellen Ihnen einen entsprechenden Betrag in Rechnung. Sie können sicherstellen, dass Sie immer das haben, was Sie brauchen, um einen oder mehrere Standorte zu unterstützen, indem sie die Lagerbestände für Ihre Schlüsselprodukte erhöhen.
3. Unterstützen Sie Räume für schnelle Durchlaufzeiten
Bei wichtigen Infrastrukturkomponenten wie Glasfaserbaugruppen sind häufig schnelle Durchlaufzeiten erforderlich, um die Kundenerwartungen zu erfüllen und Ausfallzeiten zu minimieren.
Wenn Sie beispielsweise häufig Baugruppen einsetzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Rechenzentrumspartner sie bei Bedarf schnell und innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens bereitstellen kann, damit Sie Racks und Käfige schnell einrichten können.
Lösungen wie das Programm „Data Center Ready“ von Belden können Ihnen auch dabei helfen, schneller zu arbeiten. Unser Kupfer-, Glasfaser- und Zubehörteil (Kabelmanagement, Stromverteilung usw.) wird vorinstalliert in kundenspezifischen, vollständig konfigurierten Schränken geliefert, die mit einer einzigen Teilenummer bestellt werden können. Dadurch wird die Bestellung, das Auspacken und die Bereitstellung erheblich beschleunigt.
4. Standardisieren Sie Ihre Lösungen, um die Kaufkraft zu nutzen
Mit der Ausweitung der Colocation-Dienste wird es leicht, Standortmanager isolierte Entscheidungen über Dinge wie Stromversorgung und Netzwerkkonnektivität treffen zu lassen.
Durch die Bündelung Ihrer Ressourcen und die Betonung der Standardisierung können Sie jedoch die Kaufkraft steigern und Kosten senken, indem Sie sicherstellen, dass nichts an einem anderen Standort kaufen.
Die Standardisierung der Hardware für Rechenzentren ermöglicht es Technikern, mit gemeinsamen Teilen, gemeinsamer Technologie und gemeinsamen Upgrade-Ansätzen zu arbeiten, was die Wartung reibungsloser und schneller macht.
Eine standardisierte Umgebung kann auch die IT-Infrastruktur vereinfachen. Selbst so einfache Geräte wie Schaltschränke und Schränke, die den gleichen Montageprozess verwenden, sparen Ihnen auf lange Sicht Zeit bei der Bereitstellung und Wartung.
Der richtige Partner für Rechenzentren nimmt sich Zeit, um Ihnen zu helfen, Ihre Anforderungen zu verstehen und dann flexible und dennoch standardisierte Spezifikationen für Ihre Situation zu erstellen. Sie bieten auch Schulungen zu Rechenzentrumslösungen und den besten Möglichkeiten zu deren Implementierung an.
5. Maximieren Sie die Raumnutzung
Platz ist Ihr größtes Kapital, was bedeutet, dass Sie ständig neu bewerten müssen, wie Sie ihn nutzen. Durch die Optimierung der horizontalen und vertikalen Nutzung jedes Quadratfußes können Sie eine zuverlässige Leistung sicherstellen, Abfall reduzieren und den Umsatz maximieren.
Arbeiten Sie mit einem Rechenzentrumspartner zusammen, der Ihnen dabei hilft, Wege zu finden, die Platznutzung zu verbessern, die Anzahl der Verbindungen schnell zu erhöhen und die Dichte auf kleinstem Raum zu optimieren.
Das DCX-System von Belden ist ein gutes Beispiel dafür. Es bietet eine extrem hohe Faseranschlussdichte bei geringem Platzbedarf und erhöht die Faserdichte ohne Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit. Dadurch wird der ROI der Glasfaserinfrastruktur in Colocation-Einrichtungen optimiert, die Investitions- und Betriebskosten gesenkt und die Gesamtbetriebskosten gesenkt. Da das DCX-System modular aufgebaut ist, kann es je nach Bedarf nach oben oder unten skaliert werden.
Verbessern Sie Ihr Colocation-Rechenzentrum durch Zusammenarbeit
Mit steigendem Wachstum Ihrer Colocation-Einrichtungen erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit Belden zusammenarbeiten können, um den Umsatz zu steigern und Ihre Kunden besser zu bedienen.
Unser Ansatz legt den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Konfiguration spezifischer Lösungen, um die Anforderungen an eine zuverlässige, effiziente, skalierbare und schnelle Bereitstellung zu erfüllen.
Passende Ressourcen:
- 5 gängige Arten von Rechenzentren: Kennen Sie die Unterschiede?
- Von der Information zur Norm: Wie wichtig ist die Klassifizierung von Datenzentren?
- Innerhalb oder außerhalb des Schaltschranks: Was ist das Beste für Ihr Rechenzentrum?