Hotelerlebnisse basieren auf Verbindungen. Diese Verbindungen dienen als Hintergrund für alles, vom Hochladen von Videos in soziale Medien über die Buchung von Spa-Behandlungen bis hin zum Streamen von Filmen.
Wenn Hotelgäste können’ Wenn Sie nicht das finden, was sie brauchen, sind mangelnde Zufriedenheit und schwindende Loyalität die Folge.
Laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage durchgeführt von Hotel Internet Services, sagen über die Hälfte der Hotelgäste, dass sie’ Sie werden wahrscheinlich nicht zu einer Unterkunft zurückkehren, wenn das WLAN nicht verfügbar ist’ nicht ihren Erwartungen entsprechen (wenn sie Verbindungsabbrüche, langsame Geschwindigkeiten, Anmeldeprobleme und/oder lückenhafte Abdeckung erleben).
Viele dieser Verbindungsprobleme— die sich direkt auf die Gästezufriedenheit auswirken— können mit optischen LANs für Hotels angesprochen werden.
Die Anforderungen an die Bandbreite steigen, da Gäste und Einrichtungen immer mehr verlangen
In Hotels steigen die Anforderungen an die Bandbreite, da die Gäste mit immer mehr Geräten reisen. Die Arten von Aktivitäten, mit denen sie sich während ihres Aufenthalts beschäftigen, erfordern ebenfalls eine größere Bandbreite:
- Telearbeit
- Premium-Abonnements mit hochwertigem Streaming
- Videoanrufe
- Online-Shopping
- Herunterladen großer Dateien
Zusätzlich zu den Anforderungen der Gäste erhöht das Gastgewerbe selbst den Bedarf an Bandbreite. Intelligente Räume, die mit automatisierter Beleuchtung und Temperaturregelung ausgestattet sind, erfordern eine ständige Konnektivität, ebenso wie Sicherheitssysteme, Tools für die Mitarbeiterkommunikation und andere Gebäudesysteme.
Langfristig wird ausreichend Datenkapazität benötigt, um all diese Netzwerkaktivitäten ohne Serviceverzögerungen oder -unterbrechungen zu unterstützen.
Wie optische LANs die Bandbreite verbessern können
Da optische LANs für Hotels auf bandbreitenintensive Singlemode-Glasfasern angewiesen sind, können sie die Hochgeschwindigkeitskonnektivität bieten, die erforderlich ist, um die Anforderungen der Gäste zu erfüllen. Singlemode-Glasfaser unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 100 Gb/s und unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen— ob es sich um Augmented Reality, künstliche Intelligenz oder Videoanalyse handelt.
Netzwerke müssen ständige Verbindungen zwischen Gästen und Mitarbeitern unterstützen
Wenn zu viele Benutzer und Geräte gleichzeitig um die Netzwerkkonnektivität konkurrieren, wird die verfügbare Bandbreite überlastet. Dies führt zu Leistungseinbußen, Verbindungsunterbrechungen und Verzögerungen bei Prozessen wie Check-in/Check-out, Streaming von Unterhaltung im Zimmer und Online-Bestellung von Zimmerservice.
Selbst wenn Bandbreitenstufen Sind die meiste Zeit ausreichend, können jedoch zu bestimmten Tageszeiten oder bei bestimmten Ereignissen (wenn das Hotel voll belegt ist, wenn vor Ort eine große Konferenz oder Hochzeit stattfindet usw.) durch zu viel Verkehr überlastet sein.
Eine große Anzahl von Benutzern und Geräten, die gleichzeitig versuchen, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen, kann herkömmliche Netzwerke überfordern, die nicht’ t an dynamische Verkehrsanforderungen anpassen.
Wie optische LANs den Netzwerkverkehr verwalten
Ein optisches LAN läuft auf einem Glasfaser-Backbone und bewältigt mühelos ein hohes Datenverkehrsaufkommen. Es macht aktive switches überflüssig, was die Wahrscheinlichkeit von Engpässen verringert und eine gleichbleibende Leistung bei Spitzenbelastung gewährleistet.
Die Abdeckung muss sich auf die gesamte Anlage und darüber hinaus erstrecken
Heute’ s Reisende erwarten überall Konnektivität— nicht nur in ihren Zimmern. Ihre gesamte Immobilie muss eine konsistente, zuverlässige Abdeckung bieten. Keine toten Zonen oder schwachen Signale erlaubt. Das bedeutet, dass die Gäste im Freien, in Fitness- und Poolbereichen, auf Parkplätzen und in Garagen und sogar in Aufzügen und Treppenhäusern miteinander verbunden sein sollten.
Auch die Arbeitnehmer benötigen diesen Schutz. Ob sie’ Wenn Sie in einem unterirdischen Lagerbereich, einer Waschküche oder einem Maschinenraum arbeiten, müssen sie mit Kommunikationsplattformen und -tools verbunden bleiben, um ihre Arbeit effektiv erledigen zu können.
Wie optische LANs die kontinuierliche Abdeckung verbessern
Die in optischen LANs verwendete Glasfaser sorgt für eine konsistente, zuverlässige Abdeckung im gesamten Gastgewerbe. Da sie passive optische Splitter verwenden, um Signale an mehrere Endpunkte zu verteilen, wird auch das Potenzial für schwache Signale oder tote Zonen reduziert.
Diese Netzwerke unterhalten starke Verbindungen über große Entfernungen, auch weit entfernt von der Anlage selbst.
Der Platz muss in die Umsatzgenerierung fließen, nicht in die Vernetzung von Geräten
Hotels don’ Oft steht nicht viel Platz für Telekommunikationsgeräte zur Verfügung. Stattdessen wollen sie so viel Quadratmeter wie möglich für Gästezimmer und andere umsatzgenerierende Räume nutzen.
Darüber hinaus ist das Gebäude’ Das Design begrenzt manchmal den für die Vernetzung verfügbaren Platz. Beispielsweise wurden ältere oder historische Gebäude nicht für moderne Netzwerkgeräte konzipiert.’
Wie optische LANs den Platz optimieren
Als Punkt-zu-Mehrpunkt-Netzwerk, das auf FTTx-Architektur und -Protokollen statt auf switch-basiertem Ethernet basiert, können optische LANs Telekommunikationsräume oder switches alle 100 m überflüssig machen.
Dadurch wird der Platzbedarf für die Verkabelung reduziert. Die Verwendung passiver Splitter senkt den Platzbedarf noch weiter, da die Anzahl der Fasern reduziert wird. Die Singlemode-Fasern mit kleinem Durchmesser, aus denen diese Netzwerke bestehen, verringern auch den Platzbedarf für die Infrastruktur.
Ist ein optisches LAN das Richtige für Ihr Hotel?
Während Hotels neue Ansätze ausprobieren, um das Gästeerlebnis zu verbessern, können optische Netzwerke ohne teure und störende Upgrades problemlos skaliert werden. Ein optisches LAN kann Teil einer kompletten Verbindungslösung sein, die alles unterstützt, von Gäste-WLAN bis hin zu intelligenten Zimmern.
Optische LANs können eine praktische Alternative zu herkömmlichen LANs sein Wenn Glasfaser bereits verwendet wird. Und sie können Hotels dabei helfen, das Potenzial ihrer Hotels auszuschöpfen, indem sie die Betriebseffizienz verbessern, die Kosten senken und ihren Gästen ein unvergleichliches Erlebnis bieten.’
Erfahren Sie mehr über optische LANs.
Weiterführende Links:
- Das Potenzial von POLAN ausschöpfen: Remote-Power-Strategien
- Neue Technologie für das Gastgewerbe beginnt mit optischen LANs und Stromversorgung der Klasse 4
- 4 Möglichkeiten, wie POLAN zur Nachhaltigkeit beitragen kann
Über den Autor
Ron Tellas
Senior Solution Architect, Enterprise Solutions, Belden
Ron Tellas ist Fachexperte für HF-Design und elektromagnetische Ausbreitung. Er hat sich Belden im Jahr 2016 angeschlossen, um mitzuhelfen, den Zeitplan für Technologien und Anwendungen im Bereich intelligente Gebäude mitzugestalten. Dank dieser Erfahrungen kann er heute sehr effektiv Systeme, Geräte und Verbindungstechnik in Netzwerklösungen integrieren. Ron Tellas vertritt Belden in mehreren Standardisierungsorganisationen, Ausschüssen des National Electrical Code und als Vorstandsmitglied der FMP Alliance. Er hat einen Master- und Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erworben und hat 17 US-Patente angemeldet. Er ist stolzer Empfänger des 2024 Harry J. Pfister Award, einer Auszeichnung, die er für seine herausragenden und eindrucksvollen Beiträge zur Telekommunikationsbranche erhalten hat.