Technologie im Gastgewerbe ist nicht mehr nur eine Ergänzung zu den bestehenden Annehmlichkeiten und Erlebnissen für den Gast. Stattdessen ist es ein strategisches und grundlegendes Element zur Steigerung der Zufriedenheit von Gästen und Mitarbeitern, zur Verbesserung der Einnahmen und zur Rationalisierung von Prozessen geworden.
Doch es ist nicht die Technologie selbst, die Mitarbeiter und Gäste beeindruckt, sondern die Möglichkeiten, die sie bietet. Beispielsweise kann die Integration von Hoteltechnologie in Betriebsprozesse und Arbeitsabläufe alles unterstützen, von der Automatisierung routinemäßiger und alltäglicher Aufgaben bis hin zur personalisierten Interaktion mit dem Gast. Für besseren Service.
Und die Hoteliers sind aufmerksam geworden. Laut einem Bericht von Oracle Hospitality und Skift planen mehr als 60 % der Manager im Gastgewerbe, grundlegende Hoteltransaktionen wie das Ein- und Auschecken sowie die Bestellung von Speisen und Getränken vollständig kontaktlos abzuwickeln. Fast 74 % der Reisenden geben an, dass sie möchten, dass Hotels KI zur Analyse ihrer Reiseinformationen verwenden – wenn dies zu einem besseren Kundenservice während ihrer Reise führt.
Optische Netzwerktechnik und Klasse 4 auf der The Hospitality Show
Genau auf diese Innovationen wird sich die Hospitality Show, die vom 28. bis 30. Oktober 2024 in San Antonio, Texas, stattfindet, konzentrieren. Belden wird zusammen mit Tellabs vor Ort sein, um über komplette Verbindungslösungen zu sprechen, die zur Unterstützung neuer technologischer Möglichkeiten im Gastgewerbe erforderlich sind.
In Umgebungen, in denen Glasfaser verwendet wird, werden optische LANs zu einer praktischen Möglichkeit, Hotelnetzwerke von den traditionellen Einschränkungen der Stromversorgung zu befreien, eine wachsende Anzahl von Personen und Geräten zu unterstützen und Endpunktverbindungen über große Entfernungen zu ermöglichen.
Da Hotels zunehmend auf vernetzte Geräte angewiesen sind, benötigen sie auch effiziente und leistungsstarke Stromversorgungslösungen. Stromversorgungssysteme mit Fehlermanagement (FMP), auch bekannt als Class 4-Systeme, können das Daten- und Stromnetz bereitstellen, das die von Gästen und Personal benötigte Verbindungstechnik liefert.
Wo optische Netzwerktechnik im Gastgewerbe zum Einsatz kommt
Optische LANs vereinen Internet-, Video-, Sicherheits-, Audio- und andere Dienste in einem einzigen glasfaserbasierten Netzwerk. Dies kann mehrere Vorteile mit sich bringen:
- Reduzierung der Anzahl der Telekommunikationsschränke oder Switches alle 100 m, um Platz zu sparen
- Eliminiert die mit Twisted-Pair-Netzwerken verbundenen Entfernungsbeschränkungen , sodass Geräte dort installiert werden können, wo sie am nützlichsten sind
- Senkung der Installations- und Wartungskosten durch Reduzierung des Kabelbedarfs und der Anzahl der Anschlüsse
- Optimiert den Energieverbrauch, da diese Netzwerke weniger Strom verbrauchen Als herkömmliche Switch-basierte LANs
Statt separate und komplexe Netzwerke für verschiedene Funktionen zu verwalten, können Hotels ein einziges optisches LAN nutzen, um alles von WLAN für Gäste über Sicherheitskameras im gesamten Gebäude bis hin zu intelligenten Raumtechnologien zu unterstützen.
Da Hotels weiterhin neue Technologien einführen, um die Interaktion mit den Reisenden zu verbessern, können optische Netzwerke leicht skaliert werden, um diese neuen Anforderungen zu erfüllen, ohne dass teure und störende Rip-and-Replace-Upgrades erforderlich sind.
Ist ein optisches LAN das Richtige für Ihr Hotel? Diese Netzwerke sind im Gastgewerbe oft sinnvoll, wenn:
- Die Entfernungsbeschränkungen eines herkömmlichen LANs von 100 m ein Problem darstellen
- Der Platz für die Verkabelung begrenzt ist
- Viele angeschlossene Geräte mehr Bandbreite benötigen
- Getrennte Netze Konvergenz erfordern
- Sie eine einfachere Netzwerkunterstützung und -verwaltung benötigen
Wo Klasse 4 im Gastgewerbe Einsatz findet
In einer Zeit, in der die Technologie jeden Aspekt der Gastfreundschaft durchdringt, ist eine zuverlässige Stromverteilung Ist kritisch. Die Stromverteilung der Klasse 4 ist gut geeignet, um den sich entwickelnden Anforderungen der Branche gerecht zu werden.
FMP-Systeme wurden 2023 zum ersten Mal als sichere Alternative zu Wechselstrom in den National Electrical Code aufgenommen.
Schaltkreise der Klasse 4 bieten die Sicherheit und den Komfort von Power over Ethernet (PoE), können aber auch die fast 20-fache Leistung von PoE über Hunderte oder Tausende von Metern bieten.
Die Systeme begrenzen die verfügbare Leistung während eines Fehlerereignisses, wobei ein Sender und ein Empfänger den Fehler überwachen und die Leistungsabgabe steuern. Wenn während des Betriebs jemand freiliegende Kabel berührt oder Wasser auf die Schaltkreise spritzt, schaltet sich das System automatisch und sofort ab. Dadurch sind Systeme der Klasse 4 genauso sicher wie – wenn nicht sogar sicherer – als Systeme der Klasse 2 und bieten gleichzeitig eine höhere Stromverfügbarkeit.
Wie bei der Klasse 2 kann auch bei der Klasse 4 die Stromversorgung durch eine Technologie erfolgen, die Strom und Daten in einem Kabel kombiniert.
FMP-Systeme ermöglichen es Hotels, eine Vielzahl von Geräten und Anwendungen wie Beleuchtung, HLK und Unterhaltung in den Zimmern mit Strom zu versorgen, ohne umfangreiche Neuverkabelungen vornehmen zu müssen. Dies reduziert das Risiko von Elektrobränden und anderen Gefahren.
Da diese Systeme sehr anpassungsfähig sind, können Upgrades oder Erweiterungen der Hotelinfrastruktur mit FMP einfach durchgeführt werden, wenn neue Technologien oder größere Entfernungen benötigt werden.
Bereiten Sie sich auf die Zukunft der Technologie im Gastgewerbe vor
Führungskräfte aus dem Gastgewerbe können sich diesen Monat auf der Hospitality Show bei Belden und Tellabs über optische LANs und Class 4 Power als ergänzende Lösungen informieren. Stand 2126 ist ein Muss für jeden, der aus erster Hand erfahren möchte, wie diese Innovationen zusammenwirken, um Unternehmen im Gastgewerbe zu helfen, besser vernetzte, effizientere und zukunftsorientierte Betriebe zu schaffen.
Unsere Experten werden vor Ort sein, um Ihre Fragen zu beantworten, Anwendungsfälle aus der Praxis zu diskutieren und zu erläutern, wie diese Technologien an Ihren eigenen Standorten eingesetzt werden können.
Wenn Ihnen gefällt, was Sie an unserem Stand sehen, verpassen Sie nicht unsere Schulungssitzung:
Informationen zur Session
Titel: Verbesserung des Designs im Gastgewerbe: Fortschrittliche Netzwerklösungen und strategische Partnerschaften
Datum: 29. Oktober 2024
Uhrzeit: 14:30–14:50 Uhr (CT)
Ort: Henry B Gonzalez Convention Center, Satellite Stage
Redner:
- Ron Tellas, Senior Solution Architect, Enterprise Solutions, Belden
- Tim Spurgeon, Vizepräsident für Unternehmensvertrieb, Tellabs
- Jeff Van Horne, CEO und Präsident, UberData Networks
Belden und Tellabs arbeiten zusammen, um Sie bei der Implementierung von Lösungen zu unterstützen, die in Ihrem Unternehmen einen Unterschied machen. Ganz gleich, ob es darum geht, Gästen einen unterbrechungsfreien WLAN-Zugang zu gewährleisten oder Ihnen eine effektivere Betriebsführung zu ermöglichen: Wir können Ihrem Hotel dabei helfen, in einem wettbewerbsorientierten, technologiegetriebenen Umfeld erfolgreich zu sein.
Verwandte Links
Über den Autor
Ron Tellas
Senior Solution Architect, Enterprise Solutions, Belden
Ron Tellas ist Fachexperte für HF-Design und elektromagnetische Ausbreitung. Er hat sich Belden im Jahr 2016 angeschlossen, um mitzuhelfen, den Zeitplan für Technologien und Anwendungen im Bereich intelligente Gebäude mitzugestalten. Dank dieser Erfahrungen kann er heute sehr effektiv Systeme, Geräte und Verbindungstechnik in Netzwerklösungen integrieren. Ron Tellas vertritt Belden in mehreren Standardisierungsorganisationen, Ausschüssen des National Electrical Code und als Vorstandsmitglied der FMP Alliance. Er hat einen Master- und Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erworben und hat 17 US-Patente angemeldet. Er ist stolzer Empfänger des 2024 Harry J. Pfister Award, einer Auszeichnung, die er für seine herausragenden und eindrucksvollen Beiträge zur Telekommunikationsbranche erhalten hat.