2 große Fehler, die Sie bei der Installation von Glasfaserkabeln vermeiden sollten
Zwei Faktoren sind für eine qualitativ hochwertige Glasfaserkabelinstallation nicht verhandelbar: die Reinigung der Glasfaserkabel und das richtige Ziehen. Verunreinigungen und unsachgemäße Handhabung beeinträchtigen die Signalintegrität und Langzeitzuverlässigkeit erheblich. Erfahren Sie mehr über Best Practices.
Wir haben bei Installationen von Glasfaserkabeln schon alles gesehen: das Gute, das Schlechte und das Unglaubliche.
Wir sprechen täglich mit Technikern und Auftragnehmern vor Ort, die unsere Glasfaserkabel in Rechenzentren und Broadcast-, AV-, Industrie- und Smart-Building-Anwendungen installieren. Durch die Zeit auf den Baustellen können wir praktische Schulungen anbieten, Fragen beantworten und mehr darüber erfahren, wo und wie unsere Produkte eingesetzt werden.
Während wir die Installation in einer Vielzahl von Umgebungen beobachten, haben wir auch eine große Diskrepanz zwischen den von der Branche empfohlenen Best Practices für die Installation von Glasfaserkabeln und den tatsächlichen Verfahren festgestellt, die im Alltag durchgeführt werden.
Zwei der kritischsten Schritte – die Reinigung von Glasfasern und das Ziehen von Glasfaserkabeln – werden auch am häufigsten falsch ausgeführt. Reinigungsfehler können zu einer schlechten Netzwerkleistung oder sogar zu Schäden an Geräten führen, während unsachgemäßes Ziehen die Gefahr birgt, dass die Glasfaser physisch beschädigt wird, bevor sie überhaupt installiert ist. Erfahren Sie mehr über diese Installationsfehler, die uns in der Praxis begegnen, und wie Sie sie vermeiden können. Lesen Sie mehr über die Funktionsweise von Glasfaserkabeln.
1. Zu lockere Faserreinigungsverfahren
Verunreinigungen sind die Hauptursache für den Ausfall von Glasfaserverbindungen. Aus diesem Grund lautet die Botschaft der Branche seit jeher: Fasern sollten sauber, sauber, sauber sein! Aber wir sehen immer noch, dass einige Installateure die Glasfaserreinigung überspringen oder Abkürzungen nehmen, was einige der Vorteile, die die Glasfaserverkabelung bietet, zunichte machen kann.
Ein Mangel an Reinigung insgesamt kann zu einem höheren optischen Verlust führen, während eine falsche Reinigung die Leistung des Netzwerks beeinträchtigen kann. Die Bedeutung der Glasfaserreinigung während der Installation kann nicht genug betont werden.
Übermäßige Signalverluste, erhöhte Reflexionsgrade und sogar dauerhafte Schäden an den Endflächen von Steckverbindern und aktiven Geräten sind möglich, wenn die Kabel nicht ordnungsgemäß gereinigt werden. Selbst ein winziges Staubteilchen kann Licht blockieren oder streuen.
Die versteckten Kosten des Überspringens der Glasfaserreinigung
Wenn die Fristen knapp sind, kann es zu Versäumnissen kommen beim Versuch, Zeit zu sparen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Installateure die folgenden Maßnahmen ergreifen, wenn sie es eilig haben (dies sind einige der schlechtesten Abkürzungen, die Sie bei der Installation von Glasfaserkabeln vornehmen können):
- Finger in Reinigungsalkohol oder Isopropylalkohol tauchen und dann die Faserenden zur Reinigung mit den Fingerspitzen abwischen.
- Glasfaser-Steckverbinder vor dem Anschluss an einem Hemd abwischen.
- Mit einem Allzweck-Desinfektionstuch das Ende eines Glasfaserkabels vor dem Anschluss kurz abwischen.
Es führt kein Weg daran vorbei, dass die richtige Reinigung etwas länger dauert – aber es zahlt sich in hohem Maße aus. Die Gewährleistung sauberer Glasfaserverbindungen ist entscheidend für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Sie möchten, dass die Glasfaserinfrastruktur so sauber wie möglich ist. Verschmutzte Fasern reduzieren ohne Zweifel die Leistung, führen mögliche Leistungsprobleme ein und erhöhen die Anzahl der erforderlichen Serviceeinsätze.
Empfohlene Werkzeuge zur Faserreinigung
Neue Steckverbinder sollten immer gereinigt werden, bevor sie verwendet werden. Glasfaser-Steckverbinder sollten jedes Mal gereinigt werden, bevor sie gesteckt werden. Verwenden Sie ein Inspektionsfernrohr, um zu überprüfen, ob die Endfläche frei von Verunreinigungen ist, bevor Sie die Verbindung herstellen.
Es stehen viele Faserreinigungswerkzeuge zur Auswahl, darunter:
- Diese Autofokus-Kameras bieten in wenigen Sekunden eine scharfe Sicht auf die Endfläche für eine detaillierte Inspektion.
- Automatisierte Inspektionsbereiche , die eine schnelle und einfache Überprüfung der Faserendflächen ermöglichen. Diese Autofokus-Kameras bieten in wenigen Sekunden eine scharfe Sicht auf die Endfläche für eine detaillierte Inspektion. Sie können zwar ein manuelles Inspektionsfernrohr verwenden, aber diese automatisierten Kameras liefern die genauesten Ergebnisse.
- Reinigungskits, die alles enthalten, was Sie für saubere Glasfaserverbindungen benötigen.
Die chemische Reinigung (z. B. Ein-Klick-Werkzeuge) eignet sich gut für lose Partikel, während die Nassreinigung besser für Öle oder hartnäckigere Verunreinigungen geeignet ist. Nach der Nassreinigung erfolgt immer eine chemische Reinigung, um sicherzustellen, dass nichts zurückgelassen wird.
Bewährte Verfahren für die Reinigung von Glasfaserkabeln
Unabhängig davon, für welche Reinigungswerkzeuge oder -methoden Sie sich entscheiden, befolgen Sie unbedingt diese Tipps zur Faserreinigung, um die besten Ergebnisse zu erzielen:
- Verwenden Sie keine Dosenluft oder Staubtücher (sie verwirbeln Partikel und reinigen weder Öle noch Rückstände).
- Berühren Sie nicht die Endflächen der Glasfaser-Steckverbinder.
- Berühren Sie nicht die Dosierspitze des Lösungsmittels.
- Tragen Sie eine geeignete Schutzbrille.
- Verwenden Sie Schutzkappen an nicht angeschlossenen Glasfaser-Steckverbindern.
- Überprüfen Sie die Steckverbinder nach der Reinigung, um die Sauberkeit vor dem Stecken zu bestätigen.
2. Falsches Ziehen von Glasfaserkabeln
Wir sehen regelmäßig falsches Ziehen während des Installationsprozesses. Dies führt zum Ausfall von Glasfaserkabeln.
Das richtige Ziehen von Glasfaserkabeln ist ein kritischer Schritt. Übermäßige Zugkraft, enge Biegungen und Beschädigungen der Kabelummantelung können die optische Leistung beeinträchtigen, bevor das System eingeschaltet wird. Kleine Fehler in dieser Phase zeigen möglicherweise keine unmittelbaren Auswirkungen, können aber zu langfristigen Signalverlusten oder einem vorzeitigen Kabelausfall führen.
Die Risiken eines unsachgemäßen Ziehens von Glasfaserkabeln
Das Ziehen eines Glasfaserkabels über seine maximale Zugkraft hinaus kann zu Rissen, Knicken oder Brüchen führen, die die Leistung beeinträchtigen. Die meisten Glasfaserkabel enthalten spezielle Verstärkungselemente (aus einem Material wie Aramidgarn) für den Kabelzug. Sie schützen die Glasfasern im Inneren des Kabels vor Beschädigungen und bieten Installateuren die Möglichkeit, das Kabel während der Installation sicher zu ziehen.
Wir haben gesehen, dass Installateure fälschlicherweise an der Kabelummantelung gezogen haben, anstatt die Verstärkungselemente zu verwenden. Dadurch wird der Kabelmantel gedehnt und die Glasfasern im Inneren beeinträchtigt. Das Dehnen der äußeren Ummantelung kann dazu führen, dass sich die Glasfasern einige Meter weiter nach unten im Kabel verschieben als am Ende, und es wird kein sicherer Anschluss gewährleistet. Die Ummantelung kann auch reißen, brechen oder wellig aussehen.
Das Ziehen von Glasfaserkabeln gegen einen festen Widerstand, z. B. um eine Ecke oder neben anderen Glasfaserkabeln, kann auch die äußere Ummantelung beschädigen.
Wie man Glasfaserkabel zieht
Befolgen Sie beim Ziehen von Glasfaserkabeln die folgenden Empfehlungen, um Schäden zu vermeiden:
- Schneiden Sie einen Teil der Kabelummantelung ab, um Zugang zu den Verstärkungselementen zu erhalten, und ziehen Sie nur daran – nicht an der Kabelummantelung oder dem Kabel selbst.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Zugkraft.
- Halten Sie den minimalen Biegeradius des Kabels ein und achten Sie darauf, es nicht darüber hinaus zu biegen. Dies kann die Dämpfung erhöhen und die Fasern brechen.
- Vermeiden Sie es, das Kabel beim Ziehen zu verdrehen oder einzuklemmen.
- Verwenden Sie geeignete Kabelgriffe, Umlenkrollen oder Rollen, um die Zugspannung gleichmäßig zu verteilen.
Haben Sie Fragen zur Glasfaserinstallation?
Unser Ziel ist es, Ihnen bei der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Installationsarbeiten zu helfen. Sich die Zeit zu nehmen, bei der Installation von Glasfaserkabeln bewährte Verfahren zu befolgen, ist nur eine weitere Möglichkeit, sich in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Branche abzuheben.
Das Glasfaserteam von Belden beantwortet Ihre Fragen zur Glasfaserinstallation und führt Sie durch die empfohlenen Best Practices, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten, damit Sie Ihre Kabelinvestition optimal nutzen können. Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen. Wenn Sie eine Frage haben, lassen Sie es uns wissen. Unser Team wird sich in Kürze mit hilfreichen Informationen bei Ihnen melden, um Ihre Installation in die richtige Richtung zu lenken.