Industrielle Automatisierung

Haben Sie die besten Industrie-Blogs von 2022 gelesen?

Belden

Damit Sie über die neuesten Trends im Bereich industrielle Automatisierung und Cybersicherheit informiert sind, veröffentlichen wir jeden Monat Blogs mit Einblicken und Ratschlägen unserer internen Experten.

 

Zum Abschluss des Jahres 2022 haben wir uns die Zeit genommen, über die Themen und Diskussionen nachzudenken, die Sie im vergangenen Jahr am meisten beschäftigt haben. Wir teilen hier Ihre Favoriten.

 

Meistgelesene Industrie-Blogthemen, die 2022 veröffentlicht wurden

 

1. Schaffen Sie Ihren eigenen Weg zu einem automatisierten Lager

 

Automatisierte Warenlager optimieren die Kosten, steigern die Produktivität in der gesamten Lieferkette, unterstützen effiziente Arbeitsabläufe, gewährleisten die Sicherheit und maximieren die Arbeitsleistung. Wenn Sie ein neues Automatisierungssystem oder ein Upgrade Ihres Netzwerks in Erwägung ziehen, dann werden Ihnen die fünf Tipps zur Planung in diesem Blog die entsprechende Richtung weisen. Sie müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge befolgt werden. Sie lassen sich abgestimmt auf die Anforderungen Ihres Warenlagers bereitstellen.

 

2. Warum die Datenerfassungsphase für den Konsumgütersektor so wichtig ist

 

Die Konsumgüterbranche befindet sich in ständigem Wandel, wobei jeden Tag neue Mitbewerber auftauchen, weil die Konsumenten ihre Erwartungen und ihr Kaufverhalten ändern. Aus diesem Grund ergreifen Konsumgüterbetriebe derzeit Maßnahmen zur Verbesserung der Datenerfassung und zur Straffung der Produktionsprozesse. Die Bedeutung dieses Wandels liegt in der Umstellung von reaktiver auf vorausschauende Wartung. Ermöglicht wird dies durch die Erfassung von Daten. In diesem Blog erfahren Sie mehr über die Bedeutung dieser Phase der Datenerfassung und darüber, wie Sie Ihr Framework für diese Datenerfassung einrichten.

 

3. Industrial-Edge-Lösungen: Warum sind sie notwendig?

 

Damit Unternehmen die wertvollen Erkenntnisse, die Daten liefern können, nutzen können, müssen zunächst die richtigen Lösungen für die Verbindung, den Transport und die Verarbeitung dieser Daten vorhanden sein. Besonders bei unternehmenskritischen Anwendungen ist es unerlässlich, dass Industrial-Edge-Lösungen schnelle, zuverlässige und genaue Ergebnisse liefern. Wenn Sie mehr über Industrial-Edge-Lösungen erfahren möchten, wie sie funktionieren und warum Sie sie brauchen, dann bietet dieser Blog den perfekten Einstieg.

 

4. Zero-Trust-Sicherheit bietet dem Datendiebstahl die Stirn

 

Dieser Blog wurde zwar erst im Oktober 2022 veröffentlicht, hat es aber dennoch auf die Liste der meistgelesenen Blogs des Jahres geschafft. Ein Indiz dafür, wie wichtig industrielle Cybersicherheit ist. Das Sicherheitskonzept Zero Trust verringert die Probleme, die mit der Bereitstellung eines externen Netzwerkzugangs zu Unternehmensressourcen verbunden sind. Zero Trust konzentriert sich nicht auf die klassische Perimetersicherheit, sondern auf die Ressourcen. Dieser Blog erläutert, wie Zero Trust es ermöglicht, Datensicherheit zu gewährleisten und dabei den Anforderungen an moderne Netzwerksicherheit zu entsprechen.

 

5. Hindernisse bei der Einführung von OT und ICS in die Cloud

 

Mit dem zunehmenden Bedarf an Cloud-Lösungen in OT/ICS-Umgebungen wachsen auch die Hürden, um die Cybersicherheit zu gewährleisten. Um besser zu verstehen, wie diese Hindernisse beseitigt werden können, und um einige der wesentlichen Herausforderungen für OT/ICS aufzudecken, hat Belden eine Gruppe von sieben Sicherheitsexperten befragt. Erfahren Sie, wie unerlaubter, cloud-basierter Zugriff auf Verwaltungssysteme die OT/ICS-Infrastruktur gefährden kann – und was Sie dagegen tun können.

 

Unsere bislang meistgelesenen Industrie-Blogs

 

Obwohl diese Blogs vor 2022 veröffentlicht wurden, sind sie die meistgelesenen Industrie-Blogbeiträge, seit wir vor fast einem Jahrzehnt mit dem Bloggen begonnen haben.

 

1. Managed im Vergleich zu Unmanaged Switches: Sind sie wirklich so verschieden?

 

Im Hinblick auf das Innenleben Ihres verkabelten Industrienetzwerks dienen die Switches als Bausteine: Sie verbinden Ihre Geräte über das Netzwerk, um Daten an die richtigen Stellen übertragen zu können. Managed und Unmanaged Switches scheinen auf den ersten Blick recht ähnlich zu sein. Doch der Vergleich zwischen Managed und Unmanaged Switches ist fast so, als würde man heutige Smartphones mit den ersten Mobiltelefonen vergleichen. Jedes Gerät dient dem gleichen Zweck. Doch hier enden die Gemeinsamkeiten. Informieren Sie sich hier über Managed im Vergleich zu Unmanaged Switches, um zu ermitteln, welche Art für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.

 

2. Form A, B und C: Kennen Sie Ihre DIN-Ventilsteckverbinder?

 

Ein DIN-Ventilsteckverbinder versorgt Endgeräte wie Magnetventile mit Strom und liefert in bestimmten Fällen auch Signale, indem er sie mit Spannung speist und/oder mit Datennetzwerken verbindet. Überall, wo es Fertigungsprozesse gibt, werden auch DIN-Ventilsteckverbinder eingesetzt. Dieser Blog befasst sich mit den verschiedenen Arten von verfügbaren DIN-Ventilsteckverbindern, damit Sie die richtige Wahl treffen können.

 

3. Kabel für die direkte Erdverlegung: Ihre Fragen werden beantwortet

 

Bei Gesprächen über die Installation im Außenbereich werden in der Regel drei Kabeltypen genannt: Kabel für den Außenbereich, Kabel für die Verlegung unter der Erde und Kabel für die direkte Erdverlegung. Aber nicht jedes Kabel, das für den Außenbereich zugelassen ist oder auf dem „Zugelassen für die Erdverlegung“ vermerkt ist, kann direkt und ungeschützt im Erdboden verlegt werden. Dieser Blog befasst sich mit den drei üblicherweise für Anwendungen im Außenbereich genutzten Kabeltypen und erläutert, für welchen Bereich sie jeweils zum Einsatz kommen.

 

4. Industriekabel für Öl- und Gasprojekte

 

Ein interessanter Klassiker: Dieser Blog wurde bereits 2014 veröffentlicht, wird aber weiterhin als wertvolle Ressource genutzt. Der Artikel glättet die Wogen und räumt mit der Unsicherheit auf, die mit der Auswahl der richtigen Kabel für Öl- und Gasprojekte verbunden sind, indem er drei einfache Schritte zur Auswahl des richtigen Kabels aufzeigt.

 

5. Umstellung von analogen auf digitale Systeme

 

Die Umstellung von analogen auf digitale Systeme beginnt mit intelligenten Sensoren, die Maschinen steuern und die Zustandsüberwachung übernehmen. Im Gegensatz zu normalen Sensoren, die nur eine einzige Nachricht übermitteln, sammeln intelligente Sensoren viele Datenpunkte, wie etwa Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Geschwindigkeit, Gewicht, Wasserdurchfluss und mehr, und übermitteln diese Informationen. Sie können auch Daten vom Steuersystem empfangen, um beispielsweise bestimmte Parameter anzupassen oder Sensoren ein- und auszuschalten. Dieser Blog erklärt den Wechsel von analoger zu digitaler Technik und wie Belden Sie bei diesem Übergang unterstützen kann.

 

Gibt es Themen im Bereich der industriellen Automatisierung und Cybersicherheit, über die Sie 2023 mehr erfahren möchten? Dann teilen Sie uns dies mit und wir werden Ihre Fragen gerne beantworten! Oder sprechen Sie direkt mit einem unserer Experten für industrielle Automatisierung und Cybersicherheit.

 

Verwandte Links

 

Form A, B und C: Kennen Sie Ihre DIN-Ventilsteckverbinder?

Schaffen Sie Ihren eigenen Weg zu einem automatisierten Lager

Warum die Datenerfassungsphase für den Konsumgütersektor so wichtig ist