Tipps zum Testen von Kabeln für die Zertifizierung Ihres Kupferkabelsystems
Die Leistung eines kupferbasierten Ethernet-Kabelsystems hängt nicht nur von den für die Installation ausgewählten Produkten ab, sondern auch von den Experten, die diese installieren.
Wenn Techniker und Installateure keine Fachkenntnisse über die Produkte haben, die sie installieren, oder nicht ausreichend geschult und zertifiziert sind, um diese Produkte gemäß den neuesten Standards und Best Practices zu installieren, wird das Ergebnis wahrscheinlich nicht den Leistungserwartungen entsprechen. Mit anderen Worten: Der Eigentümer erhält nicht das System, für das er bezahlt hat.
Zertifizierte Installateure wissen genau, welche Aspekte der Installation für die Zuverlässigkeit des Systems am wichtigsten sind. Sie machen auch weniger Fehler und haben direkten Kontakt zu den Herstellern, mit denen sie zusammenarbeiten. Sollte ein Problem auftreten, können sie mit dem Hersteller zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass dieses umgehend behoben wird.
Das Bindeglied zwischen Kabelprüfung und Zertifizierung
Wenn Eigentümer sicherstellen möchten, dass die Installation ihres Kupferkabelsystems ordnungsgemäß erfolgt, das System frei von Mängeln ist und sie in Zukunft keine unerwarteten Probleme mit der Netzwerkleistung haben, ist eine Zertifizierung des Kabelsystems erforderlich.
Die Zertifizierung erfolgt durch Prüfungen der Kupferkabel, die nicht nur beweisen, dass die unternehmenskritische Infrastruktur bestimmungsgemäß funktioniert, sie ermöglichen es den Installateuren auch, sich von der Konkurrenz abzuheben.
Für die Kupferkabel von Belden wird seit jeher eine 10-Jahres-Garantie gewährt. Wenn jedoch ein End-to-End-System von Belden installiert wird, kann für ein solches System eine erweiterte herausragende Leistungsgarantie gewährt werden:
- Produktgarantie von bis zu 25 Jahren
- Lebenslange Anwendungsgarantie
Dadurch wird sichergestellt, dass das installierte Kupferkabelsystem mindestens 25 Jahre lang Branchenstandards erfüllt oder übertrifft und zukünftige Standards und Protokolle unterstützt. Diese Leistungsgarantie wird jedoch erst mit Abschluss der Prüfungen gewährt.
Wenn Ihr Kunde oder Sie sich eine Garantie wünschen (und wer tut das nicht?), ist die Zertifizierung der richtige und erforderliche Weg, um diese zu erhalten.
So prüfen Sie Kupferkabelsysteme
Durch Prüfungen wird sichergestellt, dass ein installiertes Kupferkabelsystem den Standards in Bezug auf Leistung und Qualität der Installation entspricht.
Um eine zuverlässige Datenübertragung zu gewährleisten, müssen bei Kabelprüfungen in Bezug auf Leistungsparameter wie Nahnebensprechen, Leistungssumme des Nahnebensprechens, Dämpfung und Rückflussdämpfung „ausreichende“ Ergebnisse erzielt werden.
Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie sicherstellen, dass die Ergebnisse Ihrer Kabelprüfungen akzeptiert werden und zu der gewünschten Zertifizierung führen:
- Sie müssen eine zugelassene Prüfmarke und ein zugelassenes Prüfmodell nutzen, die von Belden anerkannt werden, um sicherzustellen, dass das Prüfgerät die ANSI/TIA-1152-Anforderungen für Feldtestgeräte und Messungen für verdrillte Verkabelungssysteme erfüllt.
- Es ist sehr wichtig, bei der Einrichtung eines Prüfgeräts die richtige Prüfgrenze zu wählen. Dadurch wird dem Prüfgerät vermittelt, wie die Kupferverkabelung geprüft werden soll. Die geeignete Prüfgrenze hängt von den spezifischen Prüfanforderungen des Kunden, der vom Hersteller geforderten Prüfgrenze, den Arten der genutzten Kabel und Steckverbinder und weiteren Aspekten ab.
- Gemäß TIA-Standards muss das Prüfgerät regelmäßig (in der Regel alle 12 Monate) neu kalibriert werden. Wenn Sie das Gerät einige Jahre lang nicht kalibriert haben, wird die Zertifizierung auf der Grundlage der Prüfergebnisse nicht erteilt.
- Um sicherzustellen, dass Sie nach den neuesten Standards prüfen, nutzen Sie die neueste Version der Prüfsoftware, die vom Hersteller des Prüfgeräts angeboten wird.
- Behalten Sie die Daten im Hinterkopf. Belden vergibt beispielsweise Garantien auf der Grundlage des Rechnungsdatums. Wenn das System am 1. November in Rechnung gestellt wurde, beginnt an diesem Datum die Garantie. Der Zertifizierungsprozess erweitert die Garantie unter Berücksichtigung der in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Einschränkungen.
Prüfung der permanenten Verbindung oder der Kanalverbindung?
Die Prüfung der Kanalverbindung bezieht sich auf die Prüfung der Verbindung von einem aktiven Gerät zu einem anderen, einschließlich Patchkabeln (z. B. die Verbindung eines Patchkabels mit einer Steckdose und einem Endgerät).
Bei der Prüfung der permanenten Verbindung wird ausschließlich die Leistung des festen Teils und nicht des gesamten Kanals überprüft. Dies bedeutet, dass keine Patchkabel enthalten sind.
Aus Garantiegründen sollten Sie immer die Leistung des Kanals prüfen. Es können zwar auch Prüfungen der permanenten Verbindung durchgeführt werden. Allerdings kann das Nichteinbeziehen der Patchkabel bei der Prüfung des gesamten Kanals zu unerwarteten Ergebnissen führen. Das liegt daran, dass sich der Kanal auf das Fundament des Netzwerks konzentriert.
Falls eine permanente Verbindung hochwertige Patchkabel nutzt, muss nur die permanente Verbindung gemessen werden. Falls Patchkabel eines anderen Anbieters als Belden genutzt werden, kann die Kanalprüfung aufgrund der minderwertigen Qualität dieser Patchkabel fehlschlagen. Auch wenn die permanente Verbindung perfekt ist, beeinträchtigt die Verbindung von Patchkabeln schlechter Qualität die Leistung.
Sind Ergebnisse von LinkIQ-Prüfungen für die Zertifizierung zulässig?
In letzter Zeit hat Belden eine Zunahme von Ergebnissen von LinkIQ-Prüfungen festgestellt, die zur Zertifizierung eingereicht werden. Diese Ergebnisse qualifizieren ein Kupferkabelsystem jedoch nicht für eine Garantie.
Bei LinkIQ handelt es sich um eine gemäß ANSI/TIA-1152 nicht zugelassene Netzwerkprüfung. Die Prüfung liefert eine Momentaufnahme, um festzustellen, ob ein Datenpaket (oder mehrere Datenpakete) gesendet werden können. Andere Leistungsmerkmale der Verkabelung, die eine langfristige Zuverlässigkeit gewährleisten, werden nicht gemessen.
Die Prüfung analysiert die Systemleistung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, abhängig von Netzwerkbedingungen wie Durchsatz, Jitter, Latenzzeit usw. Obwohl diese Art der Kabelprüfung in vielen Situationen von Vorteil ist, liefert sie nicht genügend Informationen für eine Zertifizierung.
Bereiten Sie eine ordnungsgemäße Kabelprüfung vor
Eigentümer und Installateure wünschen sich Verkabelungssysteme, die von Anfang an so funktionieren, wie sie sollten, und bei denen keine Probleme auftreten – und sie wünschen sich auch Garantien, um Risiken zu reduzieren, vor Defekten zu schützen und Investitionen zu schützen. Diese Ziele können nur durch die Zertifizierung mittels einer ordnungsgemäßen Prüfung der Kupferkabel erreicht werden.
Ebenso wie bei der Systeminstallation können Auslassungen während der Prüfung zu Netzwerkausfällen, Ressourcenverschwendung und Umsatzeinbußen führen.
Belden möchte sicherstellen, dass Sie optimal auf die bestmögliche und effizienteste Durchführung von Prüfungen vorbereitet sind, um die für die Zertifizierung erforderlichen Informationen zu sammeln. Bei Fragen zu diesem Thema oder falls Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir unsere Kupferkabelsysteme zertifizieren, schicken Sie uns bitte eine E-Mail.
Verwandte Links
- OLTS oder OTDR: Welcher Test ist für die Glasfaserzertifizierung akzeptabel?
- Anwendungen im Vergleich zu Verkabelungsstandards und wie man testet
- Kabelzertifizierung und Installateurzertifizierung: eine gewinnbringende Kombination
- Bewährte Verfahren bei der Verlegung von Kupferkabeln: Das "Warum" beachten