Grafische Benutzeroberfläche für die Einhaltung von Vorschriften, Gesetzen und Vorschriften für die Planung von Qualitätsrichtlinien für Unternehmen, um internationalen Standards zu entsprechen.

 

Mit der Veröffentlichung der Version 2023 des National Electrical Code (NEC) wurde eine neue Art von Stromschaltkreis eingeführt: Fault-Managed Power (Stromversorgung mit Fehlermanagement, FMP), auch bekannt als Klasse 4.

 

Diese Systeme sind so einzigartig und spezialisiert, dass sie ihren eigenen Code-Abschnitt benötigen. Infolgedessen wurde innerhalb des NEC eine neue Klassifizierung erstellt, um die Klasse 4 als verbessertes Format der Stromversorgung zu standardisieren. Im NEC wird diese Technologie als Klasse 4 und Fault-Managed Power bezeichnet. Außerhalb des NEC wird sie auch als Packet Energy Transfer (PET), Digital Electricity (DE), Impulsstrom™ und intelligentes Übertragungssystem bezeichnet.

 

Beschleunigung der FMP-Einführung

Fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme werden bereits in intelligenten Gebäuden und Umgebungen eingesetzt – von Hotels und Stadien bis hin zu Schulen, Produktionsanlagen und öffentlichen Verkehrsbetrieben.

 

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, mehr Geräte an ihre Netzwerke anzuschließen und wichtige Daten zu erfassen, zu übertragen, zu orchestrieren und zu verwalten. Belden war bereits an mehreren erfolgreichen Stromprojekten mit Fehlermanagement in Zusammenarbeit mit VoltServer, dem Erfinder von Digital Electricity, beteiligt.

 

Während wir hart daran arbeiten, Projekte wie diese zu realisieren, wissen wir, dass auch andere führende Unternehmen der Energietechnik in die gleiche Richtung gehen. Wir haben uns gefragt: Wie wäre es, wenn wir eine Gruppe gründen würden, um gemeinsam die Innovation voranzutreiben, anstatt einzeln daran zu arbeiten, die Einführung der fehlergesteuerten Stromversorgung voranzutreiben und der Branche zu helfen, ihre Vorteile zu entdecken?

 

Um die Wirkung zu maximieren, haben wir uns mit anderen Vordenkern zusammengetan und die Fault-Managed Power (FMP) Alliance gegründet, die im April 2024 offiziell angekündigt wurde. Die Gruppe besteht aus fünf Branchenführern, darunter Belden, die sich zusammengeschlossen haben, um die Einführung von fehlergesteuerter Stromversorgung in ihren jeweiligen Branchen zu fördern und zu beschleunigen.

 

Wir stellen vor: die Fault-Managed Power Alliance

Die Fault-Managed Power Alliance hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung und Einführung von Stromsystemen mit Fehlermanagement voranzutreiben, um die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz von Stromsystemen zu verbessern. Darüber hinaus fördert sie die Zusammenarbeit und Partnerschaften zwischen Organisationen, Regierungsstellen und Interessengruppen, die ein gemeinsames Interesse an der Weiterentwicklung von Stromsystemen mit Fehlermanagement haben.

 

Als Gründungsmitglied hat sich Belden zum Ziel gesetzt, die weit verbreitete Einführung und Weiterentwicklung von FMP in Unternehmen zu beschleunigen, die sich auf dem Weg zur digitalen Transformation befinden.

 

Das Konsortium wird von drei Zielen geprägt und geleitet:

  • Wir wollen die Branche anführen, indem wir gemeinsam als einheitliche Stimme über die Vorzüge und Anwendungen von fehlergesteuertem Strom in einer Vielzahl von Branchen informieren.

  • Wir wollen uns für Industriestandards einsetzen, indem wir unser Fachwissen und unsere Erkenntnisse zu Standards und Vorschriften für fehlergesteuerte Energieversorgung einbringen und zur Verfügung stellen.

  • Wir wollen Aufklärung und Bewusstsein schaffen, indem wir den Beteiligten helfen, die Vorteile der fehlergesteuerten Stromtechnologie zu verstehen und das Bewusstsein für ihr transformatives Potenzial fördern.

 

Definition der fehlergesteuerten Stromversorgung

Die fehlergesteuerte Stromversorgung bringt ein neues Maß an Intelligenz in die Stromversorgung, mit der Fähigkeit, Fehlerzustände sicher zu verwalten und zu entschärfen. Anstatt die Leistung der Stromquelle zu begrenzen (wie viel Strom das Netzteil liefern kann), wie es bei Systemen der Klassen 2 und 3 der Fall ist, begrenzen Systeme der Klasse 4 die verfügbare Energie während eines Fehlerereignisses.

 

Was bedeutet das? Um die Sicherheit zu gewährleisten, steuern ein Sender und ein Empfänger die Stromversorgung und überwachen sie kontinuierlich auf Fehler. Wenn Wasser auf Stromkreise der Klasse 4 spritzt oder wenn jemand freiliegende Drähte der Klasse 4 während des Betriebs berührt, wird der Fehler sofort (innerhalb von Millisekunden) erkannt. Das System schaltet sich automatisch ab, um Schäden zu vermeiden. Diese Technologie macht fehlergesteuerte Stromversorgung genauso sicher wie – wenn nicht sogar sicherer als – Systeme der Klassen 2 und 3.

 

Stromkreise der Klasse 4 bieten den Komfort und die Sicherheit von Niederspannungsstrom, genau wie PoE (Power over Ethernet); Die Klasse 4 bietet jedoch auch die fast 20-fache Leistung oder Entfernung von PoE und stellt damit eine sichere Ergänzung zur Wechselstromversorgung dar. Stromkreise der Klasse 4 können auch in denselben Pfaden und Räumen installiert werden, in denen die Kategorieverkabelung verwendet wird.

 

Um die Compliance mit den NEC-Anforderungen zu überprüfen, müssen die Stromkreise der Klasse 4 zertifiziert werden. Mit der Unterstützung von Belden veröffentlichte UL UL 1400-2 als Untersuchungsübersicht (den ersten Schritt in Richtung eines Standards), um Sicherheitsaspekte und Kriterien für die Bewertung von Stromkreisverkabelungen der Klasse 4 zu definieren. Kabelstromkreise der Klasse 4 werden gemäß dem veröffentlichten Dokument zertifiziert.

 

Beteiligen Sie sich an FMP

Als Pionier der fehlergesteuerten Stromversorgung und ihrer Einbeziehung in die NEC- und UL-Zertifizierung 2023 sind wir stolz darauf, einen praxisnahen Austausch unter unseren Kollegen darüber zu ermöglichen, was fehlergesteuerte Stromversorgung ermöglicht.

 

Da wir einen dynamischen, kooperativen Verband schaffen wollen, sucht die FMP Alliance aktiv nach neuen Mitgliedern aus einer Reihe von Branchen.

 

Um mehr über die FMP Alliance zu erfahren, besuchen Sie www.fmpalliance.org oder kontaktieren Sie [email protected].

 

 

Verwandte Links

Über den Autor

Ron Tellas

Senior Solution Architect, Enterprise Solutions, Belden

Ron Tellas ist Fachexperte für HF-Design und elektromagnetische Ausbreitung. Er hat sich Belden im Jahr 2016 angeschlossen, um mitzuhelfen, den Zeitplan für Technologien und Anwendungen im Bereich intelligente Gebäude mitzugestalten. Dank dieser Erfahrungen kann er heute sehr effektiv Systeme, Geräte und Verbindungstechnik in Netzwerklösungen integrieren. Ron Tellas vertritt Belden in mehreren Standardisierungsorganisationen, Ausschüssen des National Electrical Code und als Vorstandsmitglied der FMP Alliance. Er hat einen Master- und Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erworben und hat 17 US-Patente angemeldet. Er ist stolzer Empfänger des 2024 Harry J. Pfister Award, einer Auszeichnung, die er für seine herausragenden und eindrucksvollen Beiträge zur Telekommunikationsbranche erhalten hat.