Intelligente Gebäude

Gewinner des TIA Star Award: Warum diese Ehrung für Belden bedeutend ist

Belden

Anfang dieses Jahres zeichnete die Telecommunications Industry Association (TIA) zum ersten Mal Einzelpersonen aus, die ihre Zeit unablässig dem Beitrag und der Förderung der Informations- und Kommunikationstechnik-Branche widmen. 

 

Sie fragen sich, wie diese TIA Awards verliehen werden? Die Vereinigung entwickelte ein automatisiertes System, das den Einsatz der Mitglieder und teilnehmenden Unternehmen für TIA-Initiativen misst. Hierzu gehören die Entwicklung von Normen, Technologieprogrammen und die Interessenvertretung bei Regierungsbehörden. Die aktivsten Unternehmen und Einzelpersonen – Spitzenleister genannt – werden als Gewinner des TIA Star Award geehrt.

 

Dieses Jahr gibt Belden mit Stolz bekannt, dass der Architekt für Technologielösungen Henry Franc und der Manager für intelligente Gebäudetechnologie und Anwendungen Ron Tellas als Gewinner des TIA Star Award für ihren Einfluss auf die Branche ausgezeichnet wurden. Außerdem wurde Belden als Gewinner des Top 5 % Star Award für sein Engagement für den Fortschritt der Telekommunikation und als Wegbereiter für zukunftssichere, anhaltende Interoperabilität, Funktion und Verbindungstechnik im Bereich Netzwerkwerke anerkannt.

 

Henry Franc engagiert sich seit nahezu zwei Jahrzehnten in der TIA und wurde kürzlich zum Vorsitzenden des TR-42 Telecommunications Cabling Systems Engineering Committee ernannt, das sich der Entwicklung und Pflege von freiwilligen Standards für Telekommunikations-Verkabelungsinfrastrukturen in benutzereigenen Gebäuden sowie in medizinischen Pflegeeinrichtungen und Rechenzentren verschrieben hat.

 

Ron Tellas spielt seit einigen Jahren ebenfalls eine aktive Rolle in der TIA und vertritt Belden im TIA TR-42 Telecommunications Cabling Systems Engineering Committee. Daneben ist er in zahlreichen weiteren Brancheninitiativen tätig, wie im ISO WG3-Komitee, in der IEEE 802.3-Ethernet-Arbeitsgruppe und im NFPA 70 Code-Making Panel 3.

 

Die jüngste Ankündigung der TIA Awards bietet uns die Gelegenheit, nicht nur unsere Gewinner des Star Award zu feiern, sondern auch unsere Teilnahmen an der Entwicklung von Standards zu erläutern. Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, warum wir uns dafür engagieren.

 

Warum Standards so wichtig sind

Verkabelungsstandards bilden die Grundlage für intelligente Gebäudenetzwerke in allen Branchen, darunter gewerbliche Gebäude, Gesundheitseinrichtungen und Rechenzentren. Sie bieten eine nützliche Orientierungshilfe und stellen sicher, dass Technologien und Systeme kompatibel, einheitlich, sicher und funktionell sind, selbst wenn sie von verschiedenen Personen und zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt wurden.

 

Standards ermöglichen Herstellern, gängige Medien, Steckverbinder, Testmethoden und Topologien einzusetzen. Jeder Konstrukteur, Ingenieur oder Installateur kann dann seine Produkte zur Schaffung von Infrastrukturlösungen einsetzen, ohne sich um Kompatibilitätsprobleme sorgen zu müssen.

 

Strukturierte Verkabelungssysteme werden basierend auf mehreren Faktoren unterschiedlich entwickelt: Geschäftsanforderungen, neue Technologien, Greenfield und Brownfield und die Arten der verwendeten Produkte. Aus diesem Grund sollen Standards auch die Einheitlichkeit von Installation und Design für viele Anwendungen unterstützen.

 

Im Vergleich zu Kodexen, die zum Schutz von Leib, Leben und Eigentum geschafften wurden (z. B. der NFPA Life Safety Code oder der National Electrical Code) legen Verkabelungsstandards Mindestleistungsniveaus fest. Branchenstandards dienen als Referenzwert und legen gewöhnlich das niedrigste Erwartungsniveau fest. Ab diesem Punkt können sie von kenntnisreichen Fachleuten erweitert werden, die über die technischen Spezifikationen hinaus kundenorientierte Lösungen schaffen wollen, die spezielle Geschäftsziele erfüllen. Beispielsweise verwendet Belden Standards als Referenz für Leistung und entschließt sich dann, diese Schwellen zu überschreiten, um branchenführende Leistung bei Glasfaser- und Kupferprodukten zu bieten.

 

Die Rolle von Belden bei der Entwicklung von TIA-Standards

Das Lesen und Verstehen der Verkabelungsstandards ist wichtig und etwas, das Branchenexperten unserer Meinung nach tun sollten, um Ausfallzeiten zu minimieren, Installationskosten zu reduzieren, MAC-Arbeiten zu vereinfachen und Folgendes besser zu verstehen:

 

  • Verkabelungsarchitekturen
  • Kabeltypen
  • Verbindungen
  • Entfernungen
  • Bewährte Installationsverfahren
  • Leistungsparameter
  • Testanforderungen

 

Bevor Standards gelesen werden können, müssen sie zunächst einmal entwickelt werden. Der Entwicklungsprozess ist das Ergebnis von Branchenexperten, die dieser Aufgabe ehrenamtlich ihre Zeit widmen. Beispielsweise amtieren derzeit mehr als 1.000 Personen in den Technischen Komitees der TIA. Mit den zuvor erwähnten TIA Awards möchte die Vereinigung diese Personen für ihre Beiträge anerkennen.

 

Mit der zunehmenden Weiterentwicklung der Standards ermöglicht ein kollaborativer Ansatz den Parteien, ihre eigenen Standpunkte an den Tisch zu bringen. Für einige Fachleute mag die elektrische oder optische Leistung der wichtigste Aspekt sein. Für andere steht vielleicht die Zuverlässigkeit an erster Stelle. Diese Perspektiven werden erörtert, bis ein Kompromiss geschlossen wird, welcher dann in den Standard aufgenommen wird.

 

Entwicklung von Standards: Der Branche etwas zurückgeben

Durch unsere aktive Mitwirkung an Organisationen wie TIA, IEE, BICSO und ISO macht Belden, zusammen mit anderen renommierten Herstellern, Benutzern, Beratern und weiteren Branchenexperten, es sich zur Priorität, Erkenntnisse zur Schaffung von Verkabelungsstandards bereitzustellen.

 

Seit der Entwicklung des ersten Standards für gewerbliche Gebäude sind Vertreter von Belden an den TIA Standards beteiligt. Wir können auf eine lange, respektierte Geschichte mit der TIA zurückblicken. Dies haben wir u. a. führenden Experten wie Beldens Paul Kish, Leiter von Systemen und Standards im Ruhestand, zu verdanken, der als einer der Gründungsväter der TIA TR-42-Standards angesehen wird.

 

Unsere Entscheidung, am Standardentwicklungsprozess mitzuwirken, beruht nicht darauf, TIA Awards zu gewinnen, sondern hat viele andere gute Gründe. Als Erstes hilft unsere Teilnahme uns dabei, zu verstehen, wie und warum die Standards in einer gewissen Weise verfasst wurden (und warum einige Dinge nicht in den Standards angesprochen werden).

 

Zum Zweiten möchten wir nicht nur die Fähigkeiten der Branche in Bezug darauf, was hergestellt werden kann, vertreten, sondern auch die Perspektiven von Installateuren und Endnutzern. Unsere Mitwirkung gewährleistet, dass Standards produktunabhängig bleiben und dass Verkabelungs- und Verbindungstechnikprodukte in geschäftsorientierte Lösungen verwandelt werden können. Somit können Kunden darauf vertrauen, dass ihre Netzwerke heute und in der Zukunft nahtlos funktionieren.

 

Beldens Beteiligung an der Entwicklung von Standards steht zudem im Einklang mit unseren Kernwerten:

 

  • Kunden sind der Maßstab für unseren Erfolg (wir gewinnen nur, wenn unsere Kunden erfolgreich sind)
  • Wir spielen auf Sieg (wir konzentrieren uns auf Optionen, die jedem dabei helfen, ein hohes Leistungsniveau zu erreichen)
  • Wir leben kontinuierliche Verbesserung (wir glauben, dass Prozesse, Systeme und Technologien immer weiterhin verbessert werden können)
  • Wir streben nach Spitzenleistungen (wir möchten das beste Unternehmen, die besten Lösungen und die besten Möglichkeiten, Menschen zu bedienen, schaffen)
  • Durch Teamarbeit sind wir gemeinsam erfolgreich (wir glauben, dass die Zusammenarbeit miteinander, mit unseren Kunden und mit der Branche unerlässlich ist)
  • Wir investieren in Talent (unsere firmeninternen Experten sind der Grund, warum wir an der TIA und anderen Standardentwicklungsorganisationen mitwirken können)

 

Mit anderen Worten: Wir wirken zu Ihren Gunsten an der Standardentwicklung mit. Wir möchten gewährleisten, dass diese Branchenstandards Ihnen helfen, Ihre größten Herausforderungen bezüglich Netzwerk und Verbindungstechnik anzugehen. Dies stellt eine Gelegenheit dar, der Branche, die uns so viel gegeben hat, etwas zurückzugeben.

 

 

ÄHNLICHE ARTIKEL:

Warum wir an der Erstellung von Kabelstandards beteiligt sind

Compliance bei der Verkabelung: Funktioniert „gut genug“, wenn die Gewinnspanne mehr zählt als Standards?

Ein Einblick in den NFPA-Prozess zur Entwicklung von Standards