Ähnliche Tags
Die Auswahl des passenden Ethernet-Switches ist oft die Entscheidung zwischen IP-Ratings: ein IP20 oder IP67 Switch. Beide erfüllen den gleichen Zweck, weisen aber unterschiedliche Vor- und Nachteile auf, die Sie beachten sollten.
Ein IP20-Schalter wird in einem Schaltschrank installiert, gilt als berührungssicher (Benutzer kommen nicht mit gefährlichen oder unter Spannung stehenden Teilen in Kontakt) und verhindert das Eindringen großer Staubpartikel.’
Mit IP67-Switches können Gerätebetreiber Ethernet-basierte Systeme unmittelbar an der Maschine, im Prozess oder in der Fertigungshalle einsetzen, anstatt sie in einem Schaltschrank zu installieren. Auf diese Weise können sie angeschlossene Maschinen und Geräte aus der Ferne außerhalb des Schaltschranks konfigurieren, verwalten und überwachen, —ohne lange Kabel verlegen oder Gehäuse für Schalter und Stromversorgungsgeräte installieren zu müssen.—
Aufgrund vieler Faktoren,—einschließlich ihres platzsparenden, gehäuselosen Designs,—werden IP67-Switches manchmal als die bevorzugte Wahl der Automobilindustrie für Ethernet-Switches angesehen. ’ Aber braucht Ihre Anlage wirklich einen IP67-Switch? Würde ein IP20-Switch auch funktionieren?
In einigen Umgebungen sind möglicherweise IP67-Switches erforderlich. Für andere Fälle können IP20-Switches jedoch die kostengünstigere Wahl sein.
Welcher IP-Ethernet-Switch ist der richtige für Ihre Anlage in der Automobilbranche? Um das herauszufinden, stellen Sie sich diese Fragen …
1. Gibt es Feuchtigkeit oder häufiges Abwaschen?
Wasser spielt im Automobilherstellungsprozess eine große Rolle und wird in verschiedenen Phasen einer Fertigungsstraße verwendet.’
Diese Anwendungen können Folgendes beinhalten:
- Farbkabinen, in denen Wasser als Filtrationsmedium verwendet wird
- Spülung und Metallveredelung
- Verarbeitungsgeräte, die in regelmäßigen Abständen mit Wasser gereinigt werden müssen
- Karosserie-Waschbereiche, in denen Fahrzeuge vor Verlassen ihrer Anlage gereinigt werden
- Regentestkammern, die die Wasserdichtheit sicherstellen
Wird ein Ethernet-Switch in einem wasserintensiven Bereich in der Produktion eingesetzt, sollte er vor eindringendem Wasser geschützt werden. Zum Schutz vor eindringendem Wasser verwenden IP67-Ethernet-Switches M12-Konnektivität anstelle der RJ45-Konnektivität von IP20-Switches.
2. Sind Staub und Schmutz vorhanden?
Wenn Mitarbeiter an einer Fertigungslinie arbeiten, entstehen dabei oft große Mengen Staub. Liegt in Ihrer Fertigungsumgebung eine erhebliche Staubmenge vor, müssen Ethernet-Switches vor dem Eindringen von Staub geschützt sein, um funktionsfähig zu bleiben.
Einige Beispiele für diese Arten von stauberzeugenden Anwendungen sind:
- Schneiden
- Schleifarbeiten
- Zerspanung
- Kunststoffverarbeitung
- Gummifertigung
- Stanzen
- Schweißen
IP20-Switches können das Eindringen von Partikeln mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm verhindern, wodurch ein angemessener Schutz gegen Staub vorgesehen ist. IP67-Switches gelten als vollständig staubdicht und schützen in vollem Umfang vor Staub und anderen Partikeln.
3. Brauchen wir klare Sichtlinien?
Ist eine klare Sichtlinie zu den Fertigungslinien in Ihrer Anlage wichtig, um Kommunikation zu fördern, um schnell zu sehen, wenn Hilfe benötigt wird, um auf Warnungen zu achten, die Produktivität zu erhalten, oder um die Einhaltung von Qualitätsstandards zu gewährleisten?
Da IP67-Schalter außerhalb von Schutzschränken und direkt an Maschinen installiert werden können, verursachen sie’keine optische Unordnung, die die Sicht auf Produktionslinien beeinträchtigen oder die visuelle Überprüfung stören könnte.
4. Brauchen Schaltschränke mehr Platz?
Immobilien können zu den größten Ausgaben für den Betrieb einer Anlage gehören. Eine Maximierung des Platzes in den Schaltschränken kann helfen, die Größe und den Platzbedarf der Schränke selbst zu verringern, die Grundfläche der Anlage zu optimieren und die Arbeits- und Materialkosten zu senken.
Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, den Platz in den Schaltschränken Ihres Automobilwerks zu optimieren, kann Ihnen das schranklose Design eines IP67-Ethernet-Switches dabei helfen.’’ Wird der Switch außerhalb des Schaltschranks und unmittelbar an der Maschine angebracht, ermöglicht dies auch kürzere Kabelwege (wodurch noch mehr Arbeits- und Materialkosten eingespart werden).
5. Ist die Wartung ein Problem?
In vielen US-amerikanischen Vorschriften ist festgelegt, dass Elektriker persönliche Schutzausrüstung tragen müssen, darunter auch Kleidung, die keinen Strom leitet, bevor sie ein Schaltschrankgehäuse mit einer Spannung von 110 V oder mehr betreten.’ Wenn sich ein IP20-Switch innerhalb des Schaltschranks befindet, dürfen nur Elektriker darauf Zugriff haben.
IP67-Schalter beseitigen diese Anforderung—und das Risiko eines Lichtbogenüberschlags—, da die Schalter aus Gehäusen und Schränken entfernt werden können und dennoch eine zuverlässige Leistung in staubigen, nassen und rauen Umgebungen gewährleisten.
Durch die Montage von Ethernet-Switches außerhalb des Schaltschranks wird außerdem die von Elektrikern im Schaltschrank benötigte Zeit verkürzt, sodass die Lebenssicherheit erhöht wird.
Die richtige Wahl treffen
Wenn die oben genannten Faktoren—Wasser- und Staubeintritt, Platzoptimierung, Wartung und freie Sicht—für Ihren Fertigungsbetrieb wichtig sind, sind IP67-Schalter möglicherweise die beste Wahl für Ihre Automobilumgebung.
Wenn diese Faktoren jedoch’kein großes Problem darstellen, können IP20-Switches eine praktische und kostengünstige Lösung zur Unterstützung Ihrer Konnektivitätsziele sein.
Für Automobilumgebungen, die IP67 Ethernet-Switches erfordern, bietet Belden den OCTOPUS IP67 Ethernet-Switch an. Mit ihm können Ihre Anlagen in der Automobilbranche zuverlässige, ausfallsichere Netzwerke unter schwierigen Bedingungen installieren. Sie sind als unverwaltete und verwaltete Versionen erhältlich und zeichnen sich durch ein schaltschrankloses Design zur einfachen Installation direkt an Maschinen, durch integrierte Netzwerksicherheit und umfassenden Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser aus.
Mehr Informationen über OCTOPUS IP67 Switches.
Verwandte Links
Wie Sie sicherstellen, dass Ihre Industriellen-Switches auch weiterhin Leistung bringen
Die Wahl von Industrial-Ethernet-Switches in Transportsystemen mit geringem Platzangebot