Netzwerktechnik, Internet der Dinge, Gebäudetechnik und Smart City

Kapazitätserweiterung bestehender Netzwerke

Da die Nutzung von Geräten zunimmt und die Erwartungen der Nutzer steigen, rückt die Leistungsfähigkeit der Verbindungen für Eigentümer von Veranstaltungsorten immer mehr in den Fokus. Eine hervorragende Wireless-Abdeckung ist in fast jeder Umgebung unerlässlich.


Die OnGo Alliance hat eine neue Standardisierung (OnGo NHN) vorgestellt, die neutralen Hosts die Koexistenz mit traditionellen Carrier-Netzwerken ermöglicht, so dass das CBRS-Spektrum zur Steigerung der Kapazität in einer von diesen Carriern bedienten Umgebung genutzt werden kann.


Eigentümer können drahtlose Dienste mehrerer Betreiber bereitstellen oder ihr eigenes Netzwerk unterstützen und gleichzeitig ein herkömmliches Carrier-Netzwerk anbieten. OnGo NHN erleichtert die Integration eines privaten LTE-Netzwerks, wenn der Kapazitätsbedarf wächst.

 

 



Unterstützung eines Unternehmens beim Aufbau eines privaten Netzwerks oder eines Closed-Loop-Netzwerks

Schulen, Universitäten und große Gesundheitseinrichtungen sehen oft die Vorteile der Schaffung eines geschlossenen Netzwerks für den Austausch privater Informationen.

Beispielsweise unterstützt ein WLAN-Netzwerk in einem Krankenhaus Tausende von Geräten – von den Smartphones, die Gäste, Patienten und Mitarbeiter täglich mitbringen, bis hin zu den Gesundheitssystemen und Technologien, die für eine sichere Versorgung eingesetzt werden. HIPAA ist bei der Verbindungstechnik auch als kritischer Faktor zu berücksichtigen.


Laut dem IT-Lösungsanbieter CDW können die Konnektivitätskosten einer Gesundheitsorganisation durch die Umstellung von Geräten auf ein privates LTE-Netzwerk um 30 bis 40 % gesenkt werden. Es kann dem Unternehmen durch die sichere Aufbewahrung von Daten auch dabei helfen, die HIPAA-Konformität zu erreichen. 


Zur Überwindung der in vielen Schulen vorhandenen digitalen Kluft stellen private Wireless-Netzwerke die Verbindungstechnik für Schüler und Mitarbeiter sicher. Sie bieten ein sicheres, zuverlässiges Netzwerkerlebnis nicht nur auf dem gesamten Campus, sondern auch für Schüler und Lehrer zu Hause. Das Frontend des Netzwerks ist WLAN; das Backhauling erfolgt über ein privates LTE-System, das mit dem Kernnetzwerk der Schule verbunden ist.


Nehmen wir zum Beispiel DigitalC. Diese gemeinnützige Organisation hat ein privates drahtloses Netzwerk eingerichtet, um Haushalten in Cleveland eine erschwingliche und zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindung zu ermöglichen. Die American Community Survey (ACS) von 2019 ergab, dass fast 31 % der Haushalte keinen Breitband-Abonnementplan hatten.





Fixed Wireless Access in ländlichen Gebieten

Während für die Verbindungstechnik auf der letzten Meile in ländlichen oder unterversorgten Gebieten häufig umfangreiche Investitionen in Glasfasernetze erforderlich sind, um den Netzwerkzugriff zu gewährleisten, ermöglicht der Fixed Wireless Access Verbindungen mit Außenantennen und WLAN in Innenräumen anstelle der Installation einer unterirdischen Infrastruktur.


Viele Internetdienstanbieter, die Fixed Wireless Access in ländlichen Umgebungen anbieten, verwendeten WiMAX-Standards (Worldwide Interoperability for Microwave Access), aber diese Technologie hat ein Ablaufdatum. Mit dem Auslaufen von WiMAX werden private Wireless-Netzwerke als Alternative zur Unterstützung des festen Wireless-Zugangs in Betracht gezogen.


Die Finanzierung von Breitbandinvestitionen durch die US-Regierung treibt das Wachstum privater Wireless-Netzwerke noch weiter voran.

 

 



Unterstützung der Smart-City-Infrastruktur

Von vernetzten öffentlichen Verkehrsmitteln und Videoüberwachung bis hin zu intelligenter Beleuchtung, Umweltüberwachung und Abfallmanagementsystemen – eine intelligente Stadt ist auf die Verbindungstechnik angewiesen. Die von Sensoren, Geräten und Systemen erfassten Daten werden verwendet, um Effizienz und Sicherheit zu verbessern, Kosten zu senken und einen höheren Lebensstandard zu ermöglichen.

 

Private drahtlose Netzwerke bieten Smart Cities eine extrem hohe Zuverlässigkeit und sehr geringe Latenz für unternehmenskritische Anwendungen, um kostspielige und potenziell gefährliche Ausfallzeiten zu vermeiden.

 

Tampere in Finnland ist ein Beispiel für eine Smart City , die ein privates drahtloses Netzwerk einsetzt, um intelligente Straßeninfrastruktur, Kameras und Beleuchtung zur Überwachung und Einbindung der Bürger zu unterstützen. Das Netzwerk wird in Zukunft auch Anwendungen wie autonomes Fahren unterstützen können.





Industrielles IoT ermöglichen

Industrie 4.0 automatisiert industrielle Geschäftspraktiken durch vernetzte Technologie. Ein privates Wireless-Netzwerk kann diese Bemühungen unterstützen, indem es Daten und Analysen leicht verfügbar macht, so dass Verbesserungen und Effizienzsteigerungen erzielt werden können.

 

Darüber hinaus bietet es eine bessere Konnektivitätsabdeckung im Innen- und Außenbereich, um die Roaming-Aktivitäten zu unterstützen, die in einem Werk stattfinden – von Arbeitern, die mit Tablets und Scannern durch die Fabrikhalle laufen, bis hin zu AGVs und AMRs, die sich innerhalb und außerhalb bewegen, um Materialien zu transportieren.

 

Ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Implementierung eines privaten drahtlosen Netzwerks Ein Beispiel für industrielle IoT-Zwecke ist der Hafen von Long Beach, der vom Netzwerk unterstützte Kameras nutzt, um den Verkehrsfluss zu überwachen, Ausfallzeiten zu erkennen, auf böswillige Angriffe zu achten und die Millionen von Sendungen zu verfolgen, die er jedes Jahr abwickelt.





Private Wireless-Netzwerke erkunden

Belden hat sich kürzlich mit Ranplan zusammengetan, um Gespräche über Private Wireless anzuregen.


Wenn Sie es verpasst haben, können Sie die Beschreibung privater Wireless-Netzwerke auf Abruf ansehen. Wir erläutern die Grundlagen von Private Wireless, seine Fähigkeiten und Vorteile, Herausforderungen bei der Bereitstellung und reale Anwendungsfälle.


Wenn Sie mehr über Wireless-Netzwerke in Gebäuden erfahren möchten, laden Sie unser Whitepaper „Navigation von Wireless in Gebäuden“ herunter.





Verwandte Links

Sind Sie bereit für private Wireless-Netzwerke?

Private drahtlose Netzwerke – Erklärt

Was CBRS in unserer zunehmend vernetzten Welt leisten kann

Über den Autor

Steve Carroll

Global Account Director, Serviceanbieter, 5G-Infrastruktur

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen drahtlose, kabelgebundene und IoT-Technologie und -Infrastruktur kam Steve Carroll Anfang 2021 als Global Account Director für Dienstanbieter und 5G-Infrastruktur zum Team von Belden. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Kunden beim Aufbau skalierbarer Geschäftslösungen zu unterstützen, die die Produktivität und Kommunikation steigern und gleichzeitig das Risiko minimieren.