Belden erhält bedeutende Innovationspreise von Cabling Installation & Wartungsmagazin
Belden’ Die erste FMPS-Verkabelung auf dem Markt und die einzigartige OptiTuff-Konnektivität wurden im Jahr 2023 ausgezeichnet Verkabelungsinstallation & Auszeichnungen für Wartungsinnovatoren .
St. Louis, Missouri, – 19. September 2023 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen im Rahmen des Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards-Programms 2023 zwei Auszeichnungen erhalten hat.
Beldens Fault-Managed Power System (FMPS)-Kabel wurden mit dem Platinum Honoree ausgezeichnet. Belden war das erste Unternehmen der Branche, das ein UL-zertifiziertes Kabel der Klasse 4 auf den Markt brachte, und hat außerdem das erste UL-zertifizierte Hybridkabel der Branche in sein Portfolio aufgenommen.’ ’ Die FMPS-Kabel von Belden’ sind von UL für die Konformität mit Klasse 4 zertifiziert. Die Kupfer-/Glasfaserkonstruktion des Hybridkabels überträgt Strom und Daten über große Entfernungen in einer einzigen Kabelstrecke, wodurch Installationszeit gespart und die Installationskomplexität verringert wird.’
Da Systeme der Klasse 4 genauso sicher sind wie—wenn nicht sogar sicherer als—Systeme der Klassen 2 und 3, können diese Kabel von denselben Integratoren und Auftragnehmern installiert werden, die auch Kategorie- und PoE-Kabel installieren.
Beldens’OptiTuff®️ Mini Pre-Terminated Fiber Assemblies wurden mit dem Gold Honoree ausgezeichnet. Diese revolutionäre, einzigartige Baugruppenkonstruktion verwendet fortschrittliches, robustes thermoplastisches Material als kostengünstige, hochwertige Alternative zur herkömmlichen Metallpanzerung. Im Vergleich zu nicht gepanzerten Fasern bietet die patentierte, vollständig dielektrische Panzerung eine überlegene Haltbarkeit und Druckfestigkeit.
Vorkonfektionierte OptiTuff Mini-Glasfaserkabel sind sofort nach ihrer Ankunft auf der Baustelle installationsbereit und bieten alle Vorteile der OptiTuff Mini-Glasfaserkabel: kleiner Durchmesser, Leichtbauweise, Knickschutzeigenschaften, erhöhte Flexibilität, hohe Druckfestigkeit und Haltbarkeit. Ferner ist kein Erdungsset für die Installation erforderlich.
Das Programm „Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards“ prüft und würdigt die innovativsten Anwendungen von Produkten und Systemen der Verkabelungs- und Kommunikationstechnologie in der strukturierten Verkabelungsbranche. Die Preisträger wurden auf der BICSI-Herbstkonferenz 2023 am 11. September 2023 in Las Vegas geehrt.’
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus— von dem, was wir herstellen, bis zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
(317) 815-2402
Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.