Geschäftskollegen arbeiten zusammen im Café

Gehe zu: Netzwerk-Zugriffskontrolle | Sicherer, definierter Perimeter

 

Teilnahmebedingungen - Software zur Netzwerkzugriffskontrolle

 

Erforderliche Kenntnisse

Hier finden Sie alle Details zu den erforderlichen Kenntnissen für eine macmon-Schulung.

Preis

Fernschulung zum Preis von 1,350 EUR (zzgl. MwSt.).

Zahlungsziel

Die Schulungsgebühr ist sofort nach der Anmeldung ohne Abzug fällig. Eine entsprechende Rechnung als PDF senden wir Ihnen in Kürze an die angegebene E-Mail-Adresse. 
Im Falle einer Umbuchung oder Stornierung werden zu viel gezahlte Gebühren unverzüglich zurückerstattet.

Umbuchung

Eine Umbuchung auf einen Ersatztermin ist kostenlos, sofern sie mindestens 5 Werktage vor Trainingsbeginn erfolgt. Nach Zahlung der Schulungsgebühr erhält der Teilnehmer einen Gutschein für die Teilnahme an einem Ersatztermin. Der Alternativtermin muss innerhalb von 12 Monaten nach dem ursprünglich gebuchten Training in Anspruch genommen werden. Erfolgt eine Umbuchung weniger als 5 Werktage vor Trainingsbeginn, werden 50 Prozent der Schulungsgebühren berechnet, sofern die Mindestteilnehmerzahl (3 Teilnehmer) nicht erreicht wird. Eine Anrechnung auf eine später durchgeführte Schulung erfolgt nicht. 

Stornierungen durch den Teilnehmer 

Sollte der Teilnehmer verhindert sein, kann er ohne zusätzliche Kosten eine Ersatzperson für die Teilnahme an der Schulung stellen. Die vertraglichen Verpflichtungen des Teilnehmers bleiben unberührt. Bei einer Stornierung - ohne Stellung einer Ersatzperson - bis 5 Werktage vor Schulungsbeginn erhebt macmon secure eine Stornogebühr in Höhe von 50% der Schulungsgebühren. Erfolgt die Stornierung – ohne Bereitstellung einer Ersatzperson – weniger als 5 Werktage vor Trainingsbeginn, wird die gesamte Schulungsgebühr in Rechnung gestellt. 

Stornierungen durch macmon secure 

macmon secure behält sich das Recht vor, eine Schulung abzusagen, wenn sie aufgrund von Umständen, die außerhalb des Einflussbereichs von macmon secure liegen, nicht wie vereinbart durchgeführt werden kann, insbesondere wenn ein oder mehrere Dozenten ohne eigenes Verschulden ausfallen. Gleiches gilt, wenn die Mindestteilnehmerzahl (3 Teilnehmer) zum Anmeldeschluss nicht erreicht wird. Der Kunde bzw. die Teilnehmer werden hierüber unverzüglich informiert. Eventuell gezahlte Schulungsgebühren werden zurückerstattet. macmon secure übernimmt keine Kosten des Teilnehmers, die durch den Rücktritt entstehen (z.B. Stornogebühren für Reise und Unterkunft), soweit macmon secure die Stornierung nicht zu vertreten hat.

Technische Voraussetzungen

Eine professionelle Videokonferenzlösung bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich aktiv an der Schulung zu beteiligen. Aufgaben können gemeinsam bearbeitet und besprochen werden. Die praktischen Übungen werden in virtuellen Trainingslaboren durchgeführt, die im Vorfeld zur Verfügung gestellt werden. (Die Integration eines eigenen switch ist optional möglich.)

Für die Teilnahme ist eine Internetverbindung (DSL 25 oder höher) und ein aktueller PC oder Laptop mit Webcam erforderlich. Genauere Spezifikationen finden Sie in unseren Technischen Anforderungen.

 

 


 

 

Teilnahmebedingungen – Sicherer, definierter Perimeter

 

 

Erforderliche Kenntnisse

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Für die Installation des macmon SDP Agenten benötigen Sie Administrationsrechte.

Der Preis

299 EUR (zzgl. MwSt.)

Zahlungsfrist

Die Schulungsgebühr ist sofort nach der Anmeldung ohne Abzug fällig. Eine entsprechende Rechnung senden wir Ihnen in Kürze als PDF an die angegebene E-Mail-Adresse.

Im Falle einer Umbuchung oder Stornierung werden zu viel gezahlte Gebühren unverzüglich zurückerstattet.

Umbuchung

Umbuchungen auf einen Ersatztermin sind kostenlos, sofern sie mindestens 5 Werktage vor Kursbeginn erfolgen. Nach Zahlung der Schulungsgebühr erhält der Teilnehmer einen Gutschein für die Trainingsteilnahme an einem Ersatztermin. Der Ersatztermin muss innerhalb von 12 Monaten nach der ursprünglich gebuchten Schulung wahrgenommen werden. Erfolgt eine Umbuchung weniger als 5 Werktage vor Schulungsbeginn, werden bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl (3 Teilnehmer) 50 Prozent der Schulungsgebühr berechnet. Eine zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführte Schulung wird nicht angerechnet.

Kündigung durch macmon secure

macmon secure behält sich das Recht vor, eine Schulung abzusagen, wenn sie aufgrund von Umständen, die macmon secure nicht zu vertreten hat, nicht wie vereinbart durchgeführt werden kann, wenn ein oder mehrere Referenten ohne eigenes Verschulden nicht teilnehmen können. Gleiches gilt, wenn die Mindestteilnehmerzahl (3 Teilnehmer) bis zum Anmeldeschluss nicht erreicht wird. Der Kunde bzw. die Teilnehmer werden hierüber unverzüglich informiert. Gezahlte Schulungsgebühren werden zurückerstattet. macmon secure übernimmt keine Kosten, die dem Teilnehmer durch die Stornierung entstehen (z.B. Stornogebühren für Reise und Unterkunft), es sei denn, macmon secure hat die Stornierung zu vertreten.

Technische Voraussetzungen

Die Videokonferenzlösung Microsoft Teams bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich aktiv an der Schulung zu beteiligen. Aufgaben können gemeinsam bearbeitet und besprochen werden. Die praktischen Übungen werden in virtuellen Trainingslaboren durchgeführt, die gemeinsam installiert und aufgebaut werden.

Für die Teilnahme sind eine Internetverbindung (DSL 25 oder höher) und ein aktueller PC oder Laptop mit Kamera erforderlich, ebenso wie Administrationsrechte für die Softwareinstallation.