Aufnahme eines Korridors in einem funktionierenden Rechenzentrum voller Rack-Server und Supercomputer mit hoher Internet-Visualisierung, Projektion.
Die Verringerung des Risikos von Rechenzentren beginnt mit der Beantwortung einer einfachen Frage: Was könnte kritische Systeme und Daten beeinträchtigen?

 

Vor Projektbeginn kann eine Risikobewertung und -analyse des Rechenzentrums die Antwort auf diese Frage liefern. Dazu werden potenzielle “Risiken” des Rechenzentrums ermittelt, deren tatsächliches Risiko (wie stark sich die Risiken auf die Geschäftsleistung auswirken, wenn sie eintreten) und Möglichkeiten aufgezeigt, das Potenzial für das Auftreten dieser Risiken zu mindern.

 

Obwohl es unmöglich ist, alle potenziellen Ursachen für Ausfallzeiten auszuschließen (menschliche Fehler, Bedrohungen der Cybersicherheit, Naturkatastrophen, Serverausfälle und so weiter), ist es viel praktischer, Maßnahmen zur Risikobewertung des Rechenzentrums zu ergreifen, um die vorherrschenden Risiken zu verringern, die zu Ausfallzeiten führen könnten.——’

 

Bei neuen Rechenzentrumsprojekten können diese Gefährdungen der Verfügbarkeit durch Entscheidungen reduziert werden, die während des Entwurfs- und Planungsprozesses des Rechenzentrums getroffen wurden. Es beginnt mit der Bestimmung des Rechenzentrums’ s richtige Verfügbarkeitsklasse. Sobald Sie diese kennen, können Sie die Mindestanforderungen an Leistung und Verfügbarkeit für Ihr Projekt festlegen.

 

Ein Rechenzentrum’ S “ Verfügbarkeit” bezieht sich auf seine Fähigkeit, die beabsichtigte Funktion zu erfüllen. Dieser mathematische Ausdruck stellt die Systemverfügbarkeit dar.

 

Betriebszeit / (Betriebszeit + geplante Ausfallzeit + ungeplante Ausfallzeit) = Verfügbarkeit

 

In dieser Gleichung:

 

  • Verfügbarkeit und Ausfallzeit werden in Zeiteinheiten innerhalb eines bestimmten Zeitraums gemessen
  • Geplante Ausfallzeiten umfassen Dinge wie vorbeugende Wartung, Einrichtung von Geräten, Upgrades, Tests und Optimierung
  • Ungeplante Ausfallzeiten umfassen u. a. Reparaturen aufgrund von Ausfällen, Wartungsverzögerungen und anlagenbedingte Ausfälle oder Unterbrechungen.

 

ANSI/TIA-942 klassifiziert Rechenzentren in vier Stufen und verwendet dabei Bewertungen in den Bereichen Telekommunikation, Elektrik, Architektur und Mechanik, je nachdem, wie das Rechenzentrum entworfen und konstruiert werden sollte:

 

  • Bewertung 1: Komponenten mit einfacher Kapazität und einem einzigen, nicht redundanten Verteilungspfad
  • Bewertung 2: Redundante Kapazitätskomponenten und ein einziger, nicht-redundanter Verteilungspfad
  • Bewertung 3: Redundante Kapazitätskomponenten und unabhängige Verteilungswege
  • Bewertung 4: Redundante Kapazitätskomponenten und unabhängiger Verteilungsweg

 

Das Uptime Institute klassifiziert Rechenzentren nach einem vierstufigen Ansatz, der den Grad der erforderlichen Resilienz angibt:

 

  • Stufe 1: Grundlegende Kapazitätsstufe, die nur eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für Ausfälle, einen Bereich für IT-Systeme, eine spezielle Kühlung und einen Motorgenerator erfordert
  • Stufe 2: Redundante Kapazitätskomponenten für Leistung und Kühlung
  • Stufe 3: Gleichzeitige Wartbarkeit mit redundanten Komponenten
  • Stufe 4: Unabhängige und physisch isolierte Systeme, die als redundante Kapazitätskomponenten und Verteilungswege fungieren

 

Um die richtige Verfügbarkeitsklasse für Ihr Rechenzentrumsprojekt zu bestimmen, sind drei Fragen zu beantworten.

 

1. Was sind die Rechenzentren’ s Betriebsanforderungen?

 

Berücksichtigen Sie die Zeit, die für die Durchführung geplanter Wartungsabschaltungen zur Verfügung steht. Dies umfasst auch die Zeit, die für das Herunterfahren von Systemen, das Ausschalten von Systemen und die Arbeit über Probleme und Sorgen bei der Wartung zur Verfügung steht. Wenn das Rechenzentrum rund um die Uhr funktionieren muss und’ t widerstehen keine Stunden von geplante Wartung Herunterfahren, dann’ Es handelt sich wahrscheinlich um ein Tier-4-Rechenzentrum, das für jede Komponente eine integrierte Redundanz benötigt.

 

2. Was ist das Rechenzentrum’ s Betriebsverfügbarkeit?

 

Bestimmen Sie das Rechenzentrum’ s Anforderungen an die Betriebsverfügbarkeit (die Gesamtzeit, in der das Rechenzentrum in der Lage sein muss, ohne Unterbrechung Support zu bieten).

 

Hier ist der Satz “ Neunen der Verfügbarkeit” kommt ins Spiel. Die Verfügbarkeit wird normalerweise in 9 Sekunden angegeben. Zum Beispiel, “ 9 ...” entspricht einer Verfügbarkeit von 99,999 %— oder durchschnittlich weniger als sechs Minuten Ausfallzeit pro Jahr.

 

3. Was ist das Rechenzentrum’ Welche Auswirkungen haben Ausfallzeiten?

 

Der dritte und letzte Schritt besteht darin, die Auswirkungen von Ausfallzeiten des Rechenzentrums auf das Unternehmen zu identifizieren. Wie stark wird sich dies auf das Geschäft auswirken? Was sind die Folgen?

 

Nicht alle Ausfallzeiten sind gleich. So können beispielsweise 15 Minuten Ausfallzeit für ein Versicherungs- oder Medienunternehmen möglicherweise nicht annähernd so gravierend sein wie 15 Minuten Ausfallzeit für ein Krankenhaus oder eine Fertigungsanlage.

 

Don’ Nicht vergessen: Rechenzentrumstypen & die Cloud

 

Sobald diese Fragen beantwortet sind,’ Es ist an der Zeit, zwei weitere Faktoren für Ihre Rechenzentrums-Risikobewertung zu berücksichtigen: die Art des Rechenzentrums und das Vorhandensein einer Cloud-Umgebung. Beide Überlegungen spielen bei der Bestimmung des Risikoniveaus oder der Risikotoleranz eine Rolle.

 

So ist zum Beispiel die Verfügbarkeit in einem Multi-Tenant- oder einem Colocation-Rechenzentrum, das Dienste für Finanzeinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, IT, Fertigungsbetriebe, Regierungsbehörden und den Einzelhandel bereitstellt, von entscheidender Bedeutung. Kunden zahlen für ein gewisses Maß an Redundanz und die Gewissheit, dass die Systeme immer verfügbar sind. Ungeplante Ausfallzeiten könnten alle Kunden’ Unternehmen sind am Boden.

 

Neben der Art des Rechenzentrums, das Sie’ mit denen wir arbeiten, gibt es’ Bei der Risikobewertung eines Rechenzentrums muss auch die Cloud berücksichtigt werden.

 

Die Public Cloud bietet Computing-Dienste über einen Drittanbieter über das Internet an, und ein Drittanbieter ist für die Verwaltung und Wartung verantwortlich. Eine Private Cloud ist eine Rechenzentrumsinfrastruktur vor Ort, die Server-, Speicher-, Arbeitsspeicher- und Netzwerkkapazitäten enthält. Die Hybrid-Cloud kombiniert die Private und Public Cloud. Jede hat seine eigenen Anforderungen und Toleranzen für Ausfallzeiten.

 

Planung für mögliche Zwischenfälle

 

Der letzte Schritt bei der Risikobewertung eines neuen Rechenzentrums ist die Etablierung eines Business-Continuity- oder Disaster-Recovery-Plans, um sicherzustellen, dass die Informationen im Katastrophenfall schnell wiederhergestellt werden können.

 

Da jede IT-Umgebung einzigartig ist, gibt es’ Es gibt einen einheitlichen Prozess, der für alle Rechenzentren funktioniert. Jeder Plan sollte jedoch drei Dinge beinhalten:

 

  1. Vorbeugende Maßnahmen, die versuchen, eine Katastrophe zu vermeiden, indem sie das Risiko erkennen und reduzieren. Diese Maßnahmen können Software-Sicherungspläne, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Generatoren sowie routinemäßige Wartung und Inspektion umfassen.
  2. Ermittlungsmaßnahmen, welche Aktionen zur Vermeidung ungewünschter Ereignisse erfordern. Diese können Brand- und Sicherheitssysteme, Antivirensoftware, Sicherungssoftware und das Training von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfassen.
  3. Korrigierende oder reaktive Maßnahmen, die den Umfang der Ausfallzeiten oder Verluste minimieren.
    1. Disaster Recovery as a Service (DRaaS) ist eine geografisch verteilte Spiegelungslösung, die die Wiederherstellung von Daten und die Fähigkeit zur Wiederherstellung ermöglicht, wenn das Hauptrechenzentrum fehlerhaft ist oder komplett ausfällt. Außerdem können Sie damit Daten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederherstellen.
    2. Bauen Sie ein zweites Rechenzentrum und betreiben Sie es passiv, bis es benötigt wird— oder führen Sie es aktiv zusammen mit dem primären Rechenzentrum aus, um im Falle einer Katastrophe die Verarbeitung und Speicherung zu übernehmen.

 

Wenn Sie Hilfe bei der Erstellung einer Risikobewertung für Ihr nächstes Projekt benötigen, sind unsere internen Experten für Sie da.

 

Wenn Sie mehr über die Risikobewertung von Rechenzentren und viele andere Themen rund um Rechenzentren erfahren möchten, besuchen Sie unseren neuen Trainingskurs „Introducing Data Center Essentials Level 1“ (Einführung in die Grundlagen für Rechenzentren), der als Teil der Belden Academy auf Abruf verfügbar ist. Verdienen Sie sich drei CEC-Punkte, erforschen Sie die Merkmale, die Rechenzentrumsprojekte einzigartig machen, und entdecken Sie Tipps für die richtige Abwicklung von Rechenzentrumsprojekten von Anfang bis Ende.

 

Beginnen Sie hier, um von unseren Rechenzentrumsexperten zu lernen und Ihre Zertifizierung zu erhalten.

Über den Autor

Shad Sechrist

Pre-Sales Solutions Engineer für Rechenzentren

Als Shad Sechrist in 2021 zu Belden kam, hat er mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Elektro- und Elektronikindustrie mitgebracht, einschließlich der Entwicklung von Rechenzentren, Beratung zur Gebäudeinfrastruktur und Netzwerkdesign. Er unterstützt die Unternehmenskunden von Belden bei der Bereitstellung umfassender Rechenzentrumslösungen und ist auf Produktauswahl, Logistik, Projektmanagement und Prozessverbesserung spezialisiert. Sein beratender Ansatz liefert Kunden nicht nur Antworten auf ihre Fragen, sondern hilft ihnen auch, mehr über ihre physische Infrastruktur zu erfahren.