Compliance theme with blurred city abstract lights background

Most Dante systems require only a 1G Ethernet network (and, thus, Category 5e cable for distances of up to 100 m). While this is true, there are a few benefits to going beyond those requirements in a Dante deployment.

 

Based on industry conversations and research, we created a list of five factors to consider before choosing Category 5e cabling for Dante project:

  1. Headroom
  2. Power
  3. Futureproofing
  4. Cable robustness
  5. Connectivity

Want to learn more about choosing the right cable to support Dante-enabled systems? Read the blog in its entirety!

Über den Autor

Bob Ferguson

Kundenbetreuer für den Kanal

Bob ist seit 1994 in der Kabelbranche tätig und arbeitet seit 2004 für Belden. Von Dallas aus leitet Bob den Rundfunk- und AV-Vertrieb in 13 Bundesstaaten und schult gleichzeitig Belden-zertifizierte Integratoren und Berater in den Bereichen Audio-, Video- und Datenkommunikationsstandards und Best Practices. Bob besitzt Schulungsqualifikationen zu BICSI-RCDD-, InfoComm – CTS- und HDBaseT.