With these changes come increased traffic – and the move from 40G to 100G and emerging 400G data centers. The only way to accommodate these bandwidth levels is to deploy a cable with an ultra-high fiber count.
Ribbon cable is the most viable answer in many cases. They offer faster splicing and installation vs. other options, as well as maximizing square footage. Despite the advantages they bring to data center environments, ribbon cables also pose challenges.
Learn more by reading the blog in its entirety here!
Über den Autor
Kikie Kunplin
Produktlinienmanager, Glasfaser
Kikie Kunplin verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung von Glasfaserkabeln und hat einen Master of Science in Materials Science and Engineering von der UCLA. Als ehemaliger Produktlinienmanager für Glasfaserprodukte bei Belden beaufsichtigte Kikie das Design und die Produkteinführung von Glasfaserkabeln und war für das Design, die Entwicklung und die Einführung neuer Glasfaserangebote bei Belden verantwortlich. Als Mitglied der TR-42-Unterausschüsse für Glasfasertechnik der TIA sowie eines ICEA-Normungsausschusses leistete sie außerdem technologische und gestalterische Führungsarbeit für die IKT-Branche.